查看:
15527
回复: 22 |
试用2天EDA,问题
|
|||
致新科技工程师
5
主题
12
回复 |
发表于2017-08-12 11:47:54
|
只看该作者
1#
电梯直达
1. PCB封装设计时,焊盘的对齐有问题。网格大小为1mm,栅格尺寸0.1mm,ALT键栅格0.1mm.采用吸附。下图的PIN4和 PIN17的垂直坐标都是1.2mm,但从图像看,怎么都不整齐。这是什么原因呢?
2. PCB 覆铜极度不方便,使用实心填充,就没办法区分网络。使用覆铜的方式,那个边框好讨厌。如果在同一层要覆铜好几个网络的话,就麻烦了。 3. 画实心填充和覆铜时,无法设置光标的最小行程。无发固定45度转角等。 4. PCB时光标的最小行程要能设置,才好LAYOUT。每次覆铜时画错一点,都要重来。 GMT-Billy
|
|||
致新科技工程师
5
主题
12
回复 |
发表于2017-08-12 11:58:18
|
只看该作者
2#
测试发现,焊盘位置不准的问题,可通过把焊盘变成OVAL形状,再调回到Rectangle形状。位置就对了? 这又是为毛呢?这对焊盘多的IC,简直是灾难。 GMT-Billy
|
|||
立创EDA罗工
78
主题
4622
回复 |
发表于2017-08-12 13:03:14
|
只看该作者
3#
跟据你的参数我这里是平的,你的操作步骤是怎么样的? 技术支持微信:请前往lceda.cn获取二维码,官方群:不再提供QQ群,公众号:立创EDA 或 开源硬件平台
|
|||
立创EDA罗工
78
主题
4622
回复 |
发表于2017-08-12 13:04:48
|
只看该作者
4#
铺铜以后可以编辑每一个端点的坐标。
技术支持微信:请前往lceda.cn获取二维码,官方群:不再提供QQ群,公众号:立创EDA 或 开源硬件平台
|
|||
立创EDA罗工
78
主题
4622
回复 |
发表于2017-08-12 13:47:27
|
只看该作者
5#
光标行程需要设置snap size
技术支持微信:请前往lceda.cn获取二维码,官方群:不再提供QQ群,公众号:立创EDA 或 开源硬件平台
|
|||
立创EDA罗工
78
主题
4622
回复 |
发表于2017-08-12 16:46:43
|
只看该作者
6#
已邮件回复你。
我这边使用Chrome和Firefox是正常的,请问你是否使用其他浏览器?比如IE或者Edge。
我们只支持Chrome和Firefox,其他的没有做适配兼容,所以建议你使用Chrome和Firefox访问Web版EDA,或者使用客户端。
客户端下载地址:https://lced
技术支持微信:请前往lceda.cn获取二维码,官方群:不再提供QQ群,公众号:立创EDA 或 开源硬件平台
|
|||
致新科技工程师
5
主题
12
回复 |
发表于2017-08-15 13:20:52
|
只看该作者
7#
这个光标的移动和显示,如果Step要变成0.1mm?有什么方法?snap size在哪设置啊?
GMT-Billy
|
|||
立创EDA罗工
78
主题
4622
回复 |
发表于2017-08-15 20:54:30
|
只看该作者
8#
栅格就是了
技术支持微信:请前往lceda.cn获取二维码,官方群:不再提供QQ群,公众号:立创EDA 或 开源硬件平台
|
|||
屠大龙
0
主题
12
回复 |
发表于2017-09-02 15:08:56
|
只看该作者
9#
覆铜现在还是挺麻烦的。
|
|||
Meekdai
7
主题
19
回复 |
发表于2017-10-10 11:20:02
|
只看该作者
10#
铺铜功能,建议可以参考allegro的铺铜方式,以及修剪铜皮的功能,会非常的好用。
|
|||
立创EDA罗工
78
主题
4622
回复 |
发表于2017-10-10 15:18:37
|
只看该作者
11#
收到,我找一下
技术支持微信:请前往lceda.cn获取二维码,官方群:不再提供QQ群,公众号:立创EDA 或 开源硬件平台
|
|||
Meekdai
7
主题
19
回复 |
发表于2017-10-11 14:46:32
|
只看该作者
12#
特别是对于开关电源等需要大电流走线的时候,铺铜尤其重要,如下图。 其实allegro中的很多功能都非常不错,比如双击就是打过孔,布线非常方便。 希望LCEDA越来越好,之后画板子就更加方便了。
|
|||
爱恨一瞬间
1
主题
3
回复 |
发表于2018-02-18 17:22:46
|
只看该作者
13#
这几天没有事,闲着试用画了几个电路图,感觉没有99SE软件上手,很多地方不人性化,不方便。希望以后会更好。最好可以支持99SE格式文件
|
|||
顺其自然
0
主题
21
回复 |
发表于2018-02-19 17:27:29
|
只看该作者
14#
我个人觉得这个LCEDA前程不好
|
|||
顺其自然
0
主题
21
回复 |
发表于2018-02-19 17:30:40
|
只看该作者
15#
JLC应该话大力气做好商城阻容等无源器件的配套,包好质量关。把贴片做到和PCB一样的灵活。
|
|||
立创EDA罗工
78
主题
4622
回复 |
发表于2018-02-22 22:36:43
|
只看该作者
16#
比如说哪些地方不够人性化不方便?
技术支持微信:请前往lceda.cn获取二维码,官方群:不再提供QQ群,公众号:立创EDA 或 开源硬件平台
|
|||
Meekdai
7
主题
19
回复 |
发表于2018-02-23 11:13:58
|
只看该作者
17#
我之前提的关于铺铜功能的优化有没有做啊?刚刚又试用了一下,感觉比之前的界面好看多了,操作也比较人性化了。 但是,实心填充出来的边界线太宽,不能固定45度走铜的边界线等,真的可以参考一下allegro。 还有测量功能不能抓取焊盘中心,这样测量焊盘间距非常不方便。 我非常乐意提供一些在PCB设计过程中的优化方式,因为市面上的AD、99SE、Allegro、KICAD还有国外的Upverter在线EDA都用过。 |
|||
立创EDA罗工
78
主题
4622
回复 |
发表于2018-02-23 14:37:17
|
只看该作者
18#
这些都还没有开始做。。。。 大神,可以做一份你觉得哪些地方需要改善的汇总么,我们也好参考是否可以做,或者我们已经有记录还没有开始做也不一定。谢谢 技术支持微信:请前往lceda.cn获取二维码,官方群:不再提供QQ群,公众号:立创EDA 或 开源硬件平台
|
|||
致新科技工程师
5
主题
12
回复 |
发表于2018-03-19 16:17:38
|
只看该作者
19#
实心填充出来的边界线太宽,还有铺铜箔的边有个粗大的不连续的线,都是非常大的问题,导致实心填充根本没法用。
GMT-Billy
|
|||
立创EDA罗工
78
主题
4622
回复 |
发表于2018-03-19 16:28:45
|
只看该作者
20#
这个很快就可以改善了 技术支持微信:请前往lceda.cn获取二维码,官方群:不再提供QQ群,公众号:立创EDA 或 开源硬件平台
|
|||
mhmtjtlk
0
主题
2
回复 |
发表于2019-07-10 13:24:08
|
只看该作者
21#
试用了两天 画图速度明显没有ad快,尤其是从库里面找元件 那就一个无法忍受 慢一点也没事 关键常常都是一分钟了还没出来封装和元件 咋忍受呢 希望越来越好
|
|||
EDA老贺
7
主题
1499
回复 |
发表于2019-07-10 13:49:37
|
只看该作者
22#
你确定你用的是真的立创EDA, 库文档查询都是秒开呀。 而且查询也可以切换到立创商城的搜索。 |
|||
tian123
0
主题
12
回复 |
发表于2022-04-07 15:45:38
|
只看该作者
23#
立创EDA不尽人意,好多地方不好用
|
|