查看:
7898
|
回复:
17
|
西安智多晶微电子推出CPLD器件
|
|||
大漠孤烟
3
主题
27
回复 |
发表于2017-08-15 11:25:50
|
只看该作者
1#
电梯直达
西安智多晶微电子已经推出的seagull1000 系列CPLD,主要面向LATTICE LC4128系列的CPLD用户作为补充或者成本满足客户的成本控制需求,目前已经在工控,医疗,图像处理领域得到广泛应用,得到客户的一致好评! CPLD内容解析 CPLD 它具 有编程灵活、集成度高设计开发周期短适用范围宽工它具 有编程灵活、集成度高设计开发周期短适用范围宽工它具 有编程灵活、集成度高设计开发周期短适用范围宽工它具 有编程灵活、集成度高设计开发周期短适用范围宽工它具有编程灵活、集成度高设计开发周期短适用范围宽工先进、设计制造成本低对者的硬件经验要求标准产品无需测试保密 先进、设计制造成本低对者的硬件经验要求标准产品无需测试保密 先进、设计制造成本低对者的硬件经验要求标准产品无需测试保密 先进、设计制造成本低对者的硬件经验要求标准产品无需测试保密 先进、设计制造成本低对者的硬件经验要求标准产品无需测试保密 性强、价格大众化等特点,可实现较规模的电路设计因此被广泛应用于产品 性强、价格大众化等特点,可实现较规模的电路设计因此被广泛应用于产品 性强、价格大众化等特点,可实现较规模的电路设计因此被广泛应用于产品 性强、价格大众化等特点,可实现较规模的电路设计因此被广泛应用于产品 的原型设计和产品生之中。几乎所有应用 小规模通数字集成电路 数字集成电路 数字集成电路 数字集成电路 数字集成电路 数字集成电路 的场合 均可应 用 CPLD 器件。 CPLD 器件已成为电子产品不可缺少的组部分,它设计 器件已成为电子产品不可缺少的组部分,它设计 和应用成为电子工程师必备的一种技能。 CPLD的结构如下图: CPLD由多个逻辑单元所构成。由布线池将逻辑单元以及输入输出单元连接。其所实现的功能,是可编程的,是由使用者产生的编程代码所决定的。 以下是使用可编程逻辑电路的流程:使用者使用FPGA/CPLD的设计软件输入要达成的功能,再使用设计软件将目标功能细分配置到CPLD的模块中,配置其中的软连接。在仿真验证成功后产生编程代码,最后将编程代码下载到芯片中,完成芯片内部软连接的设置。 西安智多晶的目标是针对现有的CPLD产品市场,开发具有国际领先水平的CPLD产品,通过对设计优化,技术和工艺提升,提高产品性能,降低产品成本,展现价格优势,实现替代国外的产品和市场份额的目标。 本公司 是针对产业链中需求很广泛的CPLD的应用开发的,目前只有莱迪思和赛灵思两个厂商在生产,因为技术门槛很高,是一个高度垄断的产业。我们在这一项目上积累了丰富的实践经验,设计思路和技术方案已经比较成熟,具体的研发内容包括内嵌式快闪记忆体、编码设计、IO设计、IO接口、内置宏单元的电路优化、抗静电、抗核固化等。 本产品 的关键技术是高性能,低功耗的芯片设计同时完成可靠编 程关键技术是高性能,低功耗的芯片设计同时完成可靠编 程关键技术是高性能,低功耗的芯片设计同时完成可靠编 程码,以及芯片和设计软件的对口匹配。具有下特点: 1、先进的工艺:我们开发是 、先进的工艺:我们开发是 、先进的工艺:我们开发是 0.162um 工艺。相对于市场上的 工艺。相对于市场上的 0.18um 的工 艺,在产品上体现的是芯片面积缩减 20% ,功耗减低 20% ,速度提高 20% 。西安 智多晶海鸥 1000 系列的芯片成本是竞争者三分之二。 2、成品率大幅度的提升:强化电路设计,优版图布局累进工艺经验。 、成品率大幅度的提升:强化电路设计,优版图布局累进工艺经验。 、成品率大幅度的提升:强化电路设计,优版图布局累进工艺经验。 、成品率大幅度的提升:强化电路设计,优版图布局累进工艺经验。 、成品率大幅度的提升:强化电路设计,优版图布局累进工艺经验。 商业规格,工和军用的 成品率将会大幅度提升。 本项目计划开发传统的 传统的 CPLD 器件结构 ,但又区别于上述三家公司的现有产 品,而是面向 Mach4000和Cool Runner II的市场区隔,从而占据新兴市场。目前,这部分产品市场的全球营业额是18.5亿元人民币,亚洲营业额7.0亿元人民币,中国市场营业额4.7亿人民币。通过本项目的成果转化,预期可以达到的长期经营目标是实现销售收入2.4亿元人民币,为国内份额的40%及亚洲其他国家份额的20%。 为了实现市场竞争的目标,我们项计划采用 为了实现市场竞争的目标,我们项计划采用 0.16um 的半导体生产工艺, 研发生产市场需要的 CPLD 可编程逻辑器件, 采用委托外包生产方式由国内的 半导体制 造厂(华虹 造厂(华虹 NEC ,和舰中芯国际)流片 ,和舰中芯国际)流片 ,和舰中芯国际)流片 ,和舰中芯国际)流片 制造 。项目实现后,所开发的 项目实现后,所开发的 CPLD 产品将 是 CPLD 产品 市场 中工艺最先进, 成本最低,性价比高的 CPLD 产 品。 智多晶seagull1000系列CPLD
|
|||
立创商城工程部
【官方工作人员】
113
主题
1325
回复 |
发表于2017-08-15 12:04:52
|
只看该作者
2#
赞一个! 支持一下国产FPGA、CPLD 自主厂商! |
|||
FOCUS电路设计
3
主题
152
回复 |
发表于2017-08-15 13:08:43
|
只看该作者
3#
国产的赞一个
|
|||
生日的蛋糕
8
主题
337
回复 |
发表于2017-08-15 14:10:05
|
只看该作者
4#
价格呢
|
|||
Echo
35
主题
536
回复 |
发表于2017-08-15 17:33:52
|
只看该作者
5#
ALTERA呢?
ECHO Studio
http://www.uimeter.com
|
|||
大漠孤烟
3
主题
27
回复 |
发表于2017-08-17 14:50:00
|
只看该作者
6#
多谢各位支持,我们的CPLD已经在医疗和工控--车载设备上广泛应用,希望各位继续支持!
|
|||
大漠孤烟
3
主题
27
回复 |
发表于2017-08-17 14:52:19
|
只看该作者
7#
哈哈,信心十足,已经推广开了!!
|
|||
大漠孤烟
3
主题
27
回复 |
发表于2017-08-17 14:54:21
|
只看该作者
8#
批量Lattice同款便宜1/3还多,样片价格不作参考!!LC4128这种
|
|||
大漠孤烟
3
主题
27
回复 |
发表于2017-08-17 14:56:17
|
只看该作者
9#
我们有Altera EP4CE10的PIN-PIN替换 咱家的12K,有兴趣可以和技术沟通!Altera EPM CPLD目前没有PIN-PIN
|
|||
你的梦想是什么
0
主题
1
回复 |
发表于2017-08-17 14:58:42
|
只看该作者
10#
|
|||
大漠孤烟
3
主题
27
回复 |
发表于2017-08-17 14:58:59
|
只看该作者
11#
图片展示一下,读写各位关注! |
|||
大漠孤烟
3
主题
27
回复 |
发表于2017-08-17 15:01:29
|
只看该作者
12#
sealion2000-12E LED控制卡的应用 刊登于LED屏显世界杂志
|
|||
大漠孤烟
3
主题
27
回复 |
发表于2017-08-17 15:15:48
|
只看该作者
13#
荣誉与认可
|
|||
大漠孤烟
3
主题
27
回复 |
发表于2017-11-27 13:38:25
|
只看该作者
14#
|
|||
migrant
3
主题
13
回复 |
发表于2017-11-27 21:41:27
|
只看该作者
15#
搞点在立创卖应该有利于推广 |
|||
maxtch
18
主题
141
回复 |
发表于2017-11-28 00:03:26
|
只看该作者
16#
开发工具在哪里?多少钱?
|
|||
大漠孤烟
3
主题
27
回复 |
发表于2017-11-28 11:57:32
|
只看该作者
17#
CPLD开发工具直接用Lattice 的isplevel ,CPLD就是一个卡座,烧录器也可以用lattice的,我们给你一个小软件改一下配置就好了! FPGA开发工具也是我们自己的,可以索取,样片都从立创买就是,可以添加QQ46086925 |
|||
大漠孤烟
3
主题
27
回复 |
发表于2017-11-28 11:58:40
|
只看该作者
18#
已经开始了,我们这边提供技术支持,样片立创出!QQ46086925
|
|