论坛首页 > 创客天地 > 方案应用展 > 能测频率,温度,电容等参数的,...
查看:4527  |  回复:31
能测频率,温度,电容等参数的,电工神器 ︻$▅▆▇◤,优利德UT890C+万用表。
红尘客
51
主题
2748
回复
发表于Wed Nov 09 23:41:55 CST 2016   |  只看该作者 1# 电梯直达

购买链接:http://www.szlcsc.com/product/details_84042.html

具备测温功能,很多电子产品,IC都有发热问题,做为“神器”,具备测温功能那是必须的。

1、量程显示为“5999”,逻辑电平,模拟量输入大多在0-5V之间,而目前大多数三位半万用表的量程显示为“1999”,在超过1.999V时,就需要换成20.00V档,费时费力,其显示分辨率也只有10mV,分辨率直接下降一个等级。然而对于UT890C+万用表来说,0-5.999V的量程,能满足大多数工程师测量模拟量和逻辑电平而不用换档,既方便,又能保证高精度。这可是很多千元级万用表才有的功能哦。

2、能测大电容,最大100000μF。最重要的是,它是用表笔测量的,对于那些没有标识的贴片电容,绝对是一个好用的功能。

3、电容档带REL功能,REL功能是什么?REL就是相对测量,与电子称的去皮功能相似,它能去除万用表及表笔的分布电容,只测量待测电容,做到准确测量。

4、带温度测量,很多时候我们只能用手去摸7805,1117,DCDC的等发热器件的温度,有了它你就可以比较准确的知道器件的发热情况,实现温度参数从定性分析到定量分析,这可不是前进一小步哦。

5、具有可测量压降达3V的二极管测量功能。非常适合测量LED;查看测试

6、具有高精度的频率测量功能,最小分辨0.001Hz,最大可测10M。没有示波器,测个频率也是没办法的选择。查看测试

7、交流真有效值,很多低档表测量的是平均值。

8、特有MAX\MIN及MAX-MIN值功能。这都可以有,还有什么不能?

一、量程及技术规格






二、主要功能








三、外观及细节设计




四、配件及发货清单



该帖子已被红尘客于Sun Jun 25 16:13:09 CST 2017编辑过
◆爱浦电源模块, 网线, 水晶头, 语音合成(SYN6288), 电源滤波器(ACM7060), 万用表(UT890C+), 旋转编码开
回复 收藏
  举报
谁没穿裤子
16
主题
249
回复
发表于Thu Nov 10 08:53:45 CST 2016   |  只看该作者 2#

前排支持楼主


代售   16位ADC  TM7705(替代AD7705)   宽体SOIC_16_300mil     http://www.szlcsc.com/product/details_85474.html

代售   16位ADC  TM7705(替代AD7705)   窄体SOIC_16_150mil     http://www.szlcsc.com/product/details_78674.html

代售   LCD驱动   TM1621(替代HT1621B) SSOP-48_300mil          http://www.szlcsc.com/product/details_42310.html

代售   单片机    STC15W408AS                 DIP16                         http://www.szlcsc.com/product/details_84868.html

代售   10A欧姆龙继电器 G5LA-14-24V                                          http://www.szlcsc.com/product/details_40543.html

代售   16A欧姆龙继电器 G5RL-1A-E 24V                                       http://www.szlcsc.com/product/details_86102.html

代售   10A松川继电器  (替代宏发JZC-32F)835-1A-B-C 5V            http://www.szlcsc.com/product/details_86501.html

代售   10A松川继电器  (替代宏发JZC-32F)835-1A-B-C 12V            http://www.szlcsc.com/product/details_86501.html

代售   10A松川继电器  (替代宏发JZC-32F)835-1A-B-C 24V            http://www.szlcsc.com/product/details_86502.html

代售   10A松川继电器  (替代欧姆龙G5LA-14 宏发JQC-3FF)833H-1C-C 5V           http://www.szlcsc.com/product/details_86500.html

代售   10A松川继电器  (替代欧姆龙G5LA-14 宏发JQC-3FF)833H-1C-C 12V          http://www.szlcsc.com/product/details_86504.html

代售   10A松川继电器  (替代欧姆龙G5LA-14 宏发JQC-3FF) 833H-1C-C 24V         http://www.szlcsc.com/product/details_86505.html

工号:8888
UFO
0
主题
1
回复
发表于Thu Nov 10 09:08:23 CST 2016   |  只看该作者 3#

观望

Ammon
0
主题
2
回复
发表于Thu Nov 10 09:33:00 CST 2016   |  只看该作者 4#
这个可以有
limeng
【官方工作人员】
139
主题
524
回复
发表于Thu Nov 10 10:45:17 CST 2016   |  只看该作者 5#

这个你的货源进了多少,小心全部抢光,要到其它的电子论坛多宣传一下!

深圳市嘉立创科技发展有限公司 PCB事业部:http://www.sz-jlc.com 业务QQ:800005884 工号:001
红尘客
51
主题
2748
回复
发表于Thu Nov 10 10:56:35 CST 2016   |  只看该作者 6#
limeng 发表于 Thu Nov 10 10:45:17 CST 2016  5# 这个你的货源进了多少,小心全部抢光,要到其它的电子论坛多宣...
呵呵,首批50个!
◆爱浦电源模块, 网线, 水晶头, 语音合成(SYN6288), 电源滤波器(ACM7060), 万用表(UT890C+), 旋转编码开
研旭
0
主题
11
回复
发表于Thu Nov 10 13:44:39 CST 2016   |  只看该作者 7#
实际精度如何
红尘客
51
主题
2748
回复
发表于Thu Nov 10 14:21:28 CST 2016   |  只看该作者 8#
研旭 发表于 Thu Nov 10 13:44:39 CST 2016  7# 实际精度如何

优利德做仪表方面很不错,因此他标的精度数据,还是可信的。

因为他的出货量大,如果不达标,总会有人找他麻烦。

◆爱浦电源模块, 网线, 水晶头, 语音合成(SYN6288), 电源滤波器(ACM7060), 万用表(UT890C+), 旋转编码开
Markworthy
0
主题
1
回复
发表于Fri Nov 11 10:36:44 CST 2016   |  只看该作者 9#
快到,来一套
红尘客
51
主题
2748
回复
发表于Fri Nov 11 10:44:45 CST 2016   |  只看该作者 10#
Markworthy 发表于 Fri Nov 11 10:36:44 CST 2016  9# 快到,来一套
嗯,好的,到货我会在社区发通知!
◆爱浦电源模块, 网线, 水晶头, 语音合成(SYN6288), 电源滤波器(ACM7060), 万用表(UT890C+), 旋转编码开
红尘客
51
主题
2748
回复
发表于Fri Nov 11 14:09:54 CST 2016   |  只看该作者 11#
需要的可以先定货,已经定货近十个了!
◆爱浦电源模块, 网线, 水晶头, 语音合成(SYN6288), 电源滤波器(ACM7060), 万用表(UT890C+), 旋转编码开
青龙
74
主题
662
回复
发表于Sat Nov 12 09:11:48 CST 2016   |  只看该作者 12#

推荐型号:

1. GD32F190C6T6   2.6V-5.5V供电 带驱动LCD液晶屏功能,带比较器,带内部运放OPA,带硬件PHY CAN通讯。

2. RN7213是ARM Cortex-M0内核的电表SOC芯片带LCD驱动 采样速度快,开发例程齐全,有参考方案

3. TLV4316  1.8V-5.5V  高速 宽带10MHZ  低噪声 低偏置 轨到轨输入输出 四运放 强抗干扰 汽车级的工作温度-40℃ - +125℃

4. 代售CH444G   两组 四选一高速低阻模拟开关  高速350MHZ的宽带,示波器级别的

MTDZ
0
主题
4
回复
发表于Sat Nov 12 15:18:34 CST 2016   |  只看该作者 13#
红尘客 发表于 Fri Nov 11 14:09:54 CST 2016  11# 需要的可以先定货,已经定货近十个了!
来一个给  什么时候有
ltkrbk
0
主题
1
回复
发表于Sat Nov 12 16:06:48 CST 2016   |  只看该作者 14#
同问,什么时候有。
红尘客
51
主题
2748
回复
发表于Sat Nov 12 18:57:50 CST 2016   |  只看该作者 15#
ltkrbk 发表于 Sat Nov 12 16:06:48 CST 2016  14# 同问,什么时候有。

商城给的信息是,几天就可以到货。如果不出问题,下周就可以到货。

我星期一再确认一下!

◆爱浦电源模块, 网线, 水晶头, 语音合成(SYN6288), 电源滤波器(ACM7060), 万用表(UT890C+), 旋转编码开
let
8
主题
379
回复
发表于Sat Nov 12 23:46:33 CST 2016   |  只看该作者 16#

双11也订了个,看样子很适合我用,不过有点疑问


那个电池是不是锂电池可充的,   以前的9V 一下子没电。

SMT从业员,需要可联系。
红尘客
51
主题
2748
回复
发表于Sun Nov 13 13:20:17 CST 2016   |  只看该作者 17#
let 发表于 Sat Nov 12 23:46:33 CST 2016  16# 双11也订了个,看样子很适合我用,不过有点疑问 那个电池是不是...
应该不是锂电池。
◆爱浦电源模块, 网线, 水晶头, 语音合成(SYN6288), 电源滤波器(ACM7060), 万用表(UT890C+), 旋转编码开
研旭
0
主题
11
回复
发表于Wed Nov 16 17:58:46 CST 2016   |  只看该作者 18#
收到了,测试了下,功能不错,就是直流电压档精度太低,测5V和福禄克差了近30mV,5V*0.5%+2mV=27mV,再差一点就超出了
红尘客
51
主题
2748
回复
发表于Wed Nov 16 20:17:08 CST 2016   |  只看该作者 19#
研旭 发表于 Wed Nov 16 17:58:46 CST 2016  18# 收到了,测试了下,功能不错,就是直流电压档精度太低,测5V和福...

FLUKE 几位表? 3位半的,好像精度也不高,至少标得不高。而且15B+,17B+也只有40V档测5V,有3个字差就有30mV了。

当然我也没用过,也不了解实际情况。有条件的话可以和高位表对比一下,我没有高位表,也没法详细测试。

◆爱浦电源模块, 网线, 水晶头, 语音合成(SYN6288), 电源滤波器(ACM7060), 万用表(UT890C+), 旋转编码开
红尘客
51
主题
2748
回复
发表于Wed Nov 16 22:10:01 CST 2016   |  只看该作者 20#

测频率功能,图为测试8M晶震。

注意:晶振其中一边信号弱,表笔接触可能会不起震。


◆爱浦电源模块, 网线, 水晶头, 语音合成(SYN6288), 电源滤波器(ACM7060), 万用表(UT890C+), 旋转编码开
红尘客
51
主题
2748
回复
发表于Wed Nov 16 22:32:08 CST 2016   |  只看该作者 21#

测二极管功能,最大测试压降达3V,轻松测试发光二极管,图为测试翠绿发光二极管。


◆爱浦电源模块, 网线, 水晶头, 语音合成(SYN6288), 电源滤波器(ACM7060), 万用表(UT890C+), 旋转编码开
研旭
0
主题
11
回复
发表于Sat Nov 19 12:25:00 CST 2016   |  只看该作者 22#
红尘客 发表于 Wed Nov 16 20:17:08 CST 2016  19# FLUKE 几位表? 3位半的,好像精度也不高,至少标得不高。而且1...
fluke 12E,胜利VC97和12E结果差3mV,优利德这个差的多,我也没高位表,所以用2个厂家表对比的;fluke参数中给的精度的确很低,但实际上很高,参数表中的精度那是最差情况,一般达不到,国产表的参数表相反,感觉都是最高精度,光看这个的话fluke的确弱爆了;不过价格在这呢,不能要求太多,不知道国产表便宜是不是精度差还是其他原因
826220679
0
主题
3
回复
发表于Wed Dec 07 09:39:38 CST 2016   |  只看该作者 23#

双11获得100元现金券购得此表:

简单的使用总结:

先说缺点:

 

测试50Hz市电频率不准,几十赫兹到1.几k赫兹,来回跳。排除其他可能电网干扰也不行。

测试环境温度跟FULUKE 179C 低3度。

 

我昨天收到的表,出厂日期为2015.12.21日。当拿到表,旋钮开关明显接触不良,不过连续拧了几圈,效果好很多了。可能是放置太久,接触点轻微氧化所致。

换挡过程中经常出现欠电符号。

 

优点:

测试交直流电压、电流,还是比较准确的。电阻也尚可。

这个价格电压、电流、电阻功能还是不错的。

测试STM32外接8MHz 晶振,显示7.9xxMHz,还是很不错的。可能是表笔电容太大,频率衰减厉害。

这个价格买到的结果,还是值得的。

 

如果你你有一块高档表,例如我有一块FULUKE 179C,推荐再入此表做普通测量使用,这样灵活匹配使用用途。

 

 

红尘客
51
主题
2748
回复
发表于Wed Dec 07 09:48:51 CST 2016   |  只看该作者 24#
826220679 发表于 Wed Dec 07 09:39:38 CST 2016  23# 双11获得100元现金券购得此表: 简单的使用总结: 先说缺点: ...

我的理解好像不能直接测220V交流的,幅度超限,难道我理解错了? 不知道会不会影响!


◆爱浦电源模块, 网线, 水晶头, 语音合成(SYN6288), 电源滤波器(ACM7060), 万用表(UT890C+), 旋转编码开
let
8
主题
379
回复
发表于Sun Dec 11 01:42:26 CST 2016   |  只看该作者 25#

我的那个,刚拆开,电池电量很低,勉强点亮LED,  然后后续很少使用,再次测量,已经点不亮,

这个表的电池是普通9V 电池,电量是个伤痛,想搞淘宝那种一样外形的锂电池产品,不过不知道效果。

SMT从业员,需要可联系。
智易捷物联
16
主题
354
回复
发表于Fri Jan 27 16:09:01 CST 2017   |  只看该作者 26#
问一下,测量温度的哪个表笔是不是配送的
红尘客
51
主题
2748
回复
发表于Fri Jan 27 20:28:50 CST 2017   |  只看该作者 27#
智易捷物联 发表于 Fri Jan 27 16:09:01 CST 2017  26# 问一下,测量温度的哪个表笔是不是配送的
配送的
◆爱浦电源模块, 网线, 水晶头, 语音合成(SYN6288), 电源滤波器(ACM7060), 万用表(UT890C+), 旋转编码开
ChessWorld
34
主题
715
回复
发表于Sat Jan 28 22:31:12 CST 2017   |  只看该作者 28#
红尘客 发表于 Fri Jan 27 20:28:50 CST 2017  27# 配送的
确实是难得少见的神器~ 顶下楼主!
红尘客
51
主题
2748
回复
发表于Mon Feb 06 10:39:48 CST 2017   |  只看该作者 29#
万用表,电工必备,可以看看!
◆爱浦电源模块, 网线, 水晶头, 语音合成(SYN6288), 电源滤波器(ACM7060), 万用表(UT890C+), 旋转编码开
xx赵
1
主题
273
回复
发表于Mon Feb 06 10:42:06 CST 2017   |  只看该作者 30#
还是大哥稳
你灰色头像不会再跳动
红尘客
51
主题
2748
回复
发表于Wed Apr 12 17:09:21 CST 2017   |  只看该作者 31#
神器,降价一个月!
◆爱浦电源模块, 网线, 水晶头, 语音合成(SYN6288), 电源滤波器(ACM7060), 万用表(UT890C+), 旋转编码开
红尘客
51
主题
2748
回复
发表于Wed Jan 03 09:27:45 CST 2018   |  只看该作者 32#
◆爱浦电源模块, 网线, 水晶头, 语音合成(SYN6288), 电源滤波器(ACM7060), 万用表(UT890C+), 旋转编码开
  • 温馨提示:标题不合格、重复发帖、发布广告贴,将会被删除帖子或禁止发言。 详情请参考:社区发帖规则
  • 您当前输入了 0个文字。还可以输入8000个文字。 已添加复制上传图片功能,该功能目前仅支持chrome和火狐

顶部