查看: 17836
回复: 37
可贴元件0805 红色质量问题。
点点滴滴
9
主题
70
回复
发表于2017-08-18 19:27:35 | 只看该作者
1# 电梯直达

前两天贴了20片板子(SMT170814029), 板上有 80个 0805 红色LED(C2295),   72个0805 绿色 (C2297),  67个白色(C34499)


红色一组并联, 绿色一组并联, 白色一组并联。 刚拿到板子时,看着加工是没得说的,比手工焊强了100倍。本来还想发图赞一下的。 可是搞了半天,没了这了闲情。

20片板子, 20*80, 1600个红色LED, 平均每片板有5个是坏的. 损坏率 6%.   测试条件是 1.8V 180mA 恒流源点亮。 绿色,白色没有任何问题,点亮100%, 亮度一致。 唯有这个红色, 质量问题? 回流焊温度太高?? , 我认为质量的问题更多些, 从焊点,灯珠表面来看, 焊接温度是没有问题。 


    总得来说,修了半天,也比人工焊接1600个LED 强得多。 我认为有必要对这批红色LED 进行检测一下, 是不是因为焊接问题引起的, 还是灯珠本身的质量问题。 当然这只是一个建议, 并不要求!


fxyc87
8
主题
21
回复
发表于2017-08-18 20:24:44   |  只看该作者
3#

晕,普通LED,5mA就很亮了,20mA是极限,

你却用180mA,那不是被你测烧了?


点点滴滴
9
主题
70
回复
发表于2017-08-18 20:30:06   |  只看该作者
4#
80个并联, 总计 180mA 
点点滴滴
9
主题
70
回复
发表于2017-08-18 20:34:15   |  只看该作者
5#
大白马 发表于2017-08-18 20:20:37  2# 该回复已被删除。
没有选择, 可贴片元器件列表 0805 红色LED 只有这么一个。 如果一片样板手工焊没问题, 但是20 片, 1600个手工焊4天才行。
28940
1
主题
27
回复
发表于2017-08-18 21:47:56   |  只看该作者
6#
led并联还是注意一下均流吧 不建议直接并联
redleaves
4
主题
93
回复
发表于2017-08-18 21:57:04   |  只看该作者
7#
将不亮的拆下来单独测试看一看。LED并联本身可以说设计上就有问题,器件指标中只保证额定电流,实际工作电压范围较大,不太确定。
点点滴滴
9
主题
70
回复
发表于2017-08-19 01:18:14   |  只看该作者
8#

        板上还有白灯, 绿灯, 点亮100%. 唯有红灯有问题,没有均流,只会造成亮度不均, 同一批灯,参数误差不是太大。 并联不是主因,降额使用没有任何问题。(两年前已经做过20片,那时人工焊了5天。  常年24小时工作, 现在还在使用中。。。)。现在是刚通电测试,就已经是坏,还没有进入老化期, 平均每个灯的电流只有2.5mA, 1.8V 的工作电压。

当然如果换成大厂家的灯,可能不会有这个问题。  坏的灯两种情况, 一种是一闪一闪,一种亮度只有正常的1/10。

famous
0
主题
8
回复
发表于2017-08-19 08:27:53   |  只看该作者
9#
发个图片看看pcb布线··
JLCSMT
【官方工作人员】
197
主题
1110
回复
发表于2017-08-19 09:04:44   |  只看该作者
10#

听说是用  一组"并"联   LED.    我偷偷的笑会.....,  LED用并联是有很大风险的,LED并联 行业内很多人戏称 是 病 联

深圳市嘉立创科技发展有限公司 SMT事业部:http://www.sz-jlc.com
Lz良
0
主题
9
回复
发表于2017-08-19 09:06:59   |  只看该作者
11#
你这标题会引起歧义,光看标题意思就是,红色灯质量有问题。
fhongkai
1
主题
9
回复
发表于2017-08-19 09:12:51   |  只看该作者
12#
短时间加载较大电流试试看?比如1.6A左右?如果都亮了就没啥问题,LED这种东西,比较忌讳直接并联的,毕竟LED工作状态就像稳压管,两个LED因为生产原因导致Vf有一点点差异,电流就差异巨大。。。特别是小电流状态下
我爱单片机
0
主题
34
回复
发表于2017-08-19 09:28:12   |  只看该作者
13#

我在商城买过便宜的1206红色LED,一直好好的,但是去年下半年买的2盘,第一盘很好,第二盘就莫名其妙出了大面积的问题,我的电流比楼主的这个小N倍了,一个5V的IO口,串联一个10K的电阻,驱动LED,基本也就是0.3mA的电流,如此小的差不多有7-10%比例的损坏,表现是清一色的亮度极低,细小的一个红点,立即商城重新买了一盘其他牌子的,世界终于重回清净。

 

国产的就是这个尿性,嘉立创只是个商场,只能保证来路是正的,至于其它的,全靠自己运气了。

大白马
3
主题
35
回复
发表于2017-08-19 09:31:28   |  只看该作者
14#
点点滴滴 发表于2017-08-18 20:34:15  5# 没有选择,可贴片元器件列表0805红色LED只有这么一个。如果一片样板手工焊没问题,但是20片,1600个手工焊4天才行...

不管如何,商城上现有那么多红色的LED 灯,为何不更换一个质量更靠谱的LED灯? 至少大牌子的LED,其Vf一致性、稳定性更好吧?!

商城目前的国产啥牌子都没有的C2295 LED,是应该更换了! 反正封装都一样,只是换给料号而已,JLC觉的操作有这么难吗?

没牌子,给人的感觉就是山寨货

擅长做上位机(USB通讯、网络通讯、无线控制、数据存储和展示),软件平台:VC++
SNOWBLACK
0
主题
8
回复
发表于2017-08-19 09:57:24   |  只看该作者
15#

用不恰当的方法 + 不恰当的电路设计 + 不恰当测试条件 来 测试不可靠的部品,你们觉得结果会怎样?


xugege
0
主题
3
回复
发表于2017-08-19 10:04:04   |  只看该作者
16#
LED你用锡膏贴呀,为什么要用焊的,用锡膏一个人一天就能搞定
xugege
0
主题
3
回复
发表于2017-08-19 10:07:33   |  只看该作者
17#

还有你测试的时候电压要一点点慢慢调高上去的,你不要设置好恒流然后一下子搞很大的电压上去,这样你接触灯珠的瞬间电流非常大,如果国产的灯珠用的是比较细合金线分分钟就熔断了。

注意你的测试方法,OK?

点点滴滴
9
主题
70
回复
发表于2017-08-19 10:28:56   |  只看该作者
18#

     灯珠参数相差太大,并联不是主因。 如果同一批灯珠,参数误太大,那说明这批灯珠在流水线刷下来的。 这次选择了样片贴,只有这颗料。  

同一板上同样还有白灯绿灯。 1000多颗没有一个是坏的。 唯有红灯有问题, 灯珠一闪一闪, 则说明灯珠内金线虚焊。。。    


  上面我说过,之前也做有20片, 同样的用法, 24小时,已经连续点亮2年, 现在还在使用中。。。


          以前以前用一批灯珠,没有焊前都是好的,焊了之前损坏一大片, 厂家只说要么是静电,要么就是温度太高, 就不说灯珠有问题。。 换个加一个厂家,损坏率非常极低。 


流浪的猫
0
主题
94
回复
发表于2017-08-19 10:45:16   |  只看该作者
19#
灯珠如果端电压差异大的话 串联也是没办法解决问题的 因为端电压高的灯珠吸收的功率就高,端电压低的自然功率也低 这样的话 还是会烧的 也是有血的教训。
大浪淘沙
3
主题
12
回复
发表于2017-08-19 10:49:09   |  只看该作者
20#
10楼说了,并联是有风险,就是小厂家太多,产品一致性不高,能亮,中招的风险高。现在的主要问题在于你认为厂家可以很低的价格提供高标准的产品,同时也认为商家都非常清楚品质,不会以次充好。
点点滴滴
9
主题
70
回复
发表于2017-08-19 11:08:12   |  只看该作者
21#
大浪淘沙 发表于2017-08-19 10:49:09  20# 10楼说了,并联是有风险,就是小厂家太多,产品一致性不高,能亮,中招的风险高。现在的主要问题在于你认为厂家可以很低的价格...
      没有提到过要求低价格,高品质。 嘉立创样品贴片目前只提供了这么一颗料, 如果可以,我当然会选择大品牌的颗料, 红灯 + 白灯 + 绿灯 总计有3000+ 颗灯珠, 人工焊工作量太大了。 以前焊过一次,所以不会再选择人工焊了。 所以建议嘉立创对这批灯进行测试一下, 看不是因为焊接问题引起的, 还是灯珠本身的质量问题。  当然嘉立创只是提供焊接服务,灯珠是立创商城提供的。 然而,, 没有了然后。。
JLCSMT
【官方工作人员】
197
主题
1110
回复
发表于2017-08-19 11:43:08   |  只看该作者
22#
xugege 发表于2017-08-19 10:04:04  16# LED你用锡膏贴呀,为什么要用焊的,用锡膏一个人一天就能搞定
我们才半天就贴完了.    你得一天? 颈椎不累吧?
深圳市嘉立创科技发展有限公司 SMT事业部:http://www.sz-jlc.com
快乐电子
4
主题
246
回复
发表于2017-08-19 21:01:31   |  只看该作者
23#

并联LED有风险,不要做试验,原理决定的,所以LED不能直接接电池,一定要接限流电阻,否则电流大小很随机,损坏当然也随机了。想想如何合理调整你的电路吧,我专门做过LED路灯的

参赛作品《智能正负脉冲电动车6-64V铅酸蓄电池多功能充电器》
点点滴滴
9
主题
70
回复
发表于2017-08-19 23:14:22   |  只看该作者
24#
快乐电子 发表于2017-08-19 21:01:31  23# 并联LED有风险,不要做试验,原理决定的,所以LED不能直接接电池,一定要接限流电阻,否则电流大小很随机,损坏当然也随机...

       大功率的LED 当然要特殊对待, 我第一次接触摸大功率LED 已经是10年前,,交了不少的学费, 那时1W 白灯LED拿样将近100元每颗。 以这个0805 LED为例, 如果同批次的参数误差太大,不管你是并联串联,都会有问题。 LED 在生产流水线是经过测试的,包括分色, VF 等参数。选出 A, B, C 等级。 当然一分钱一分货。 铁路上的检修用的信号灯也是并联使用的(海洋王), 这是经过认证的。那总不能说人家设计师是刚毕业的吧。 我多次提到只要是同批次的参数误差不大,并联使用不是主要原因!!!



Socrates
0
主题
1
回复
发表于2017-08-20 02:21:49   |  只看该作者
25#
没有在每个LED串电阻限流的LED并联是不允许出现在实际应用的电路中的,那只能是玩具,太冒险了!
ChessWorld
36
主题
820
回复
发表于2017-08-20 11:02:33   |  只看该作者
26#
点点滴滴 发表于2017-08-19 23:14:22  24# 大功率的LED当然要特殊对待,我第一次接触摸大功率LED已经是10年前,,交了不少的学费,那时1W白灯LED拿样将近10...

并联,意味着每个LED上的AK极电压都是一样的,只要同批次的参数误差不大(误差大的,比如红灯和白灯或蓝灯的并联),我也认为问题不大,只要每个灯

实际(平均)流过的电流不超过额定功率。


通常,这种直接并联的LED灯组,在LED背光源里最常见(因为这种背光组件,其内部可放置PCB的空间面积极小,所以未能每个LED串联一个电阻再并联):

 


当然,如果有条件,并联最好采用如下电路,适用性更广:

 


king888888
0
主题
5
回复
发表于2017-08-20 13:34:42   |  只看该作者
27#
C2295用了100K了,没有问题,每个LED前面加了一个330欧限流电阻!
cqys
21
主题
180
回复
发表于2017-08-21 21:47:42   |  只看该作者
28#
我这边倒是有一个问题:一款板子上按一定位置关系放置有16个红色LED.一批30块做SMT回来有好几块都是第七个LED不亮其他位置的LED从来没出过问题.前前后后几批了,还有这个现象.是贴片的时候把元器件打坏了?板子是用两个ULN2803驱动16个继电器,LED作为继电器工作的指示灯.
点点滴滴
9
主题
70
回复
发表于2017-08-29 22:31:24   |  只看该作者
29#

这是完成后的效果,实物比图片更看好。全部点亮总电流100mA,(红绿白,分别驱动)  已经足够亮。


点击查看大图

点点滴滴
9
主题
70
回复
发表于2017-08-29 22:38:10   |  只看该作者
30#
最后我想说的是在20片板,2000多颗白灯和绿灯, 一个坏的也没有。  如果你设计这个板子,会为每颗LED 单独串一个电阻?
let
9
主题
485
回复
发表于2017-08-29 22:47:49   |  只看该作者
31#
点点滴滴 发表于2017-08-29 22:31:24  29# 这是完成后的效果,实物比图片更看好。全部点亮总电流100mA,(红绿白,分别驱动)已经足够亮。
男的漏了一个LED,要加多一个。
SMT从业员,需要可联系。
点点滴滴
9
主题
70
回复
发表于2017-08-29 23:11:43   |  只看该作者
32#
男女通用
hxcnz
1
主题
13
回复
发表于2017-08-30 11:29:39   |  只看该作者
33#
并联的不烧才怪,LED就算同批次压降也会有差别,电流偏大的几个LED肯定烧。
wanghmpb
1
主题
28
回复
发表于2017-08-30 12:13:07   |  只看该作者
34#

这种并联设计,本身就是不合理的,不要拿什么同批次参数相差不大来说事,也不要那之前拿20片板子来说事,没出问题只能说你运气好。

要从设计源头上来抓问题,不要存侥幸心理,否则批量的时候要哭的。

yueliang
36
主题
116
回复
发表于2017-09-02 10:27:26   |  只看该作者
35#


做过4个板拼版贴片大小:29.1cm*26.5cm;

 

 点击查看大图

 

king888888
0
主题
5
回复
发表于2017-09-02 12:13:38   |  只看该作者
36#
wanghmpb 发表于2017-08-30 12:13:07  34# 这种并联设计,本身就是不合理的,不要拿什么同批次参数相差不大来说事,也不要那之前拿20片板子来说事,没出问题只能说你运气...
很有道理!!!!!
PCB
0
主题
9
回复
发表于2020-12-29 12:21:24   |  只看该作者
37#
红LED导通电压好像是2.1V左右,拿1.8V去点,能给你亮出来就已经很给面子了。
wangshujun
9
主题
35
回复
发表于2021-01-05 10:18:33   |  只看该作者
38#

1.8v能点亮白色?怀疑你的测试了

180ma对于0805几乎是秒烧的


主题

回复
  • 温馨提示: 标题不合格、重复发帖、发布广告贴,将会被删除帖子或禁止发言。 详情请参考: 社区发帖规则
  • 您当前输入了 0 个文字。还可以输入 8000 个文字。 已添加复制上传图片功能,该功能目前仅支持chrome和火狐

禁言/删除

X
请选择禁言时长:
是否清除头像:
禁言/删除备注:
昵 称:
 
温馨提示:昵称只能设置一次,设置后无法修改。
只支持中文、英文和数字。

举报

X
请选择举报类型:
请输入详细内容:

顶部