论坛首页 > 官方交流 > 对话立创商城 > 为什么说买芯片的渠道很重要?
查看:1984  |  回复:2
为什么说买芯片的渠道很重要?
立创君
【官方工作人员】
74
主题
1159
回复
发表于Thu Nov 10 14:49:30 CST 2016   |  只看该作者 1# 电梯直达

       在这个假货横行的年代,点个外卖怕吃到地沟油,辛辛苦苦买套房也担心接盘豆腐渣工程,某宝上部分“特价”、“厂货”、“假一罚十”的各种“名牌”看起来更是让人可笑及深思。利益驱使下,假货也慢慢的渗透进了代表着先进生产力之一的电子科技行业。近日,立创君在某网站上看到这么一篇报道《假芯片风波:工程师差点背黑锅,decap后真相了!》。

       某工程师在一款小信号的采集板设计中,采用了多片运算放大器,批量阶段在某贸易商处买了好几百片。当板子全部做好后,怎么调试都会工作不太正常,总有干扰的问题出现。于是一直在设计上找原因,但问题始终解决不了,搞得当事工程师压力大得一度想辞职。

       后来脑筋一闪,找了一家可以做芯片拆解公司,把这批次芯片和之前正规渠道的样品同时decap后对比,看到报告后傻眼了:

       1、两个芯片的晶圆大小不一样,版图明显不一样;

       2、正规渠道的芯片上有ADI的logo,有AD8512A的标志;

       3、有问题的芯片晶圆上写有LM833A的样式和NSC的字母,有可能是NS的LM833A系列运放。

       上张专业报告的版图对比:

       LM833,价格大概只AD8512的十分之一左右,假芯片在外形尺寸、丝印方面几乎一模一样。如果仔细对比后,会发现正面左下角的那个小圆点一个是光刻的一个是丝印的,但也不能肯定是否因为不同批次的原因。

       下图是decap第三方在微镜下拍的假芯片的照片正面和反面,因为都是焊接过后拆下来的,芯片实在太小拍不清楚。

       下方是正品芯片的正面和反面:

       AD8512是款低噪声、低输入偏置电流、宽带宽、精密JFET双通道运算放大器。LM833是主要应用在音频方面的运算放大器,其主要特点:高slew rate,低失真度、大的输出电压摆幅;但是在offset current、bias current等方面,比AD8512有很大差距。

       挑几个差距较大的性能参数对比下:

       差距这么大,难怪当板子做好后,怎么调试都会工作不太正常!

       由于元器件种类繁多,仅靠电子工程师去判断或者来料检测,都不是一个很可行的方案。最可靠的方式,应该是从采购渠道上把握。如从原厂、代理商,或者可靠的元器件电商渠道采购。但由于原厂或者代理商对于小量的采购订单不是很感兴趣,因此对小量的元器件采购来说,选择一个可靠的电商渠道是一个规避假货、翻新货风险比较合适的方式。

       说到电商渠道,很多人会想到“中国电子第一街”华强北,亚洲IC最大的一个集散地。由于规模巨大,也相应地催生了一个新的产业,那就是造假。关于华强北造假内幕,网上众说纷纭,总之已经达到了登峰造极的地步。市面上出现较多的IC翻新货、高仿货,绝大部分也是来自某宝和华强北的一些经销商,这些商家低廉的造假成本也是华强北元器件市场逐渐衰落的原因之一。当然,华强北的成功是毋庸置疑的,立创君只能说这是“一颗老鼠屎坏了一锅粥”。

       业内元器件电商不少,立创商城是一家绝对不从华强北经销商进货的元器件供应商,所有元器件均由原厂或代理商正规渠道采购,保证100%原装正品。立创商城一直坚持自营商城、坚持不从华强北经销商进货、坚定拒绝第三方卖家进驻不做平台模式,以绝对保证电子元器件的渠道来源。针对目前存在的元器件不全、库存缺货等现象,引入第三方卖家进驻或许是个解决方法,但这样就有可能品质失控。于此,立创商城IC代付代售业务应运而生,既把握了元器件的正品质量又能增加商城型号。

       相关推荐:

       立创商城IC代付代售详细介绍
       立创商城IC代付代售规则约定
       立创商城IC代付代售型号选购
       IC代付代售:还没到货怎么又要我付30K的款?
       我赚钱啦,赚钱啦!代售SHT30我已经赚了1500多块!
    HOT双11当天立创商城全场满100送100!前所未有!
该帖子已被立创君于Sat Nov 19 10:08:30 CST 2016编辑过
立创商城(WWW.SZLCSC.COM),一站式元器件采购自营商城,正品 · 现货库存 · 4小时发货!
回复 收藏
  举报
小差
27
主题
292
回复
发表于Thu Nov 10 18:09:05 CST 2016   |  只看该作者 2#
确实是,所以才会一直在商城购买
Tina168
2
主题
20
回复
发表于Wed Jun 13 11:52:16 CST 2018   |  只看该作者 3#
购买渠道保障很重要~
皮尔磁http://www.china-pilz.com/劳易测http://www.china-leuze.com/ 易福门http://www.china-ifm.cn/
  • 温馨提示:标题不合格、重复发帖、发布广告贴,将会被删除帖子或禁止发言。 详情请参考:社区发帖规则
  • 您当前输入了 0个文字。还可以输入8000个文字。 已添加复制上传图片功能,该功能目前仅支持chrome和火狐

顶部