查看: 7120  |  回复: 6
请教不需要金属化的孔,在设计文件中怎么表达?
深圳老谢
1
主题
1
回复
发表于2017-08-19 09:36:05 | 只看该作者
1# 电梯直达

请问:PCB的孔有的需要金属化,有的不需要金属化。请问,不需要金属化的孔,在设计文件中怎么表达?谢谢!

恍恍惚惚
4
主题
12
回复
发表于2017-08-19 10:17:36   |  只看该作者
2#

你是说过孔有电气属性跟无电气属性怎么设置吗?


自动搬砖工
2
主题
96
回复
发表于2017-08-19 13:51:14   |  只看该作者
3#
Altium中,孔的属性里面有个 Plated,去掉就是非金属化孔
沐阳展颜
6
主题
821
回复
发表于2017-08-19 14:18:49   |  只看该作者
4#
关于开槽:您先帮看是开有铜槽(金属化槽,前工序钻孔时一并用多个连续圆孔钻出来的)? 还是开无铜槽(非金属化槽,最后成型时锣机铣出来的)?他们制作出来的工序与方法是不同的。

请帮参照这里:  


5、Protel系列、AD系列软件关于板外形和开长SLOT孔或镂空(非金属化的槽孔)的设计,画在Mechanical 1-16 layer或Keep out layer(优先)。但是一定要注意,两者只能选其一,不允许两个层同时出现在设计中,否则将会造成错误生产!

 

 6、设计非金属化孔,原则上在Pad或Via属性中,取消勾选Plated选项,即表示此孔为非金属化。如下图以Protel99se软件为例(其他设计软件也同样适用),

 

  但由于很多客户设计不规范,所以我们做如下规定:

  (1)独立的孔(孔不在走线或铜皮上),如定位孔,外径尺寸比内径尺寸小或相同,做非金属化孔(NPTH);

 

(2)孔上有线路,如铺铜,一般做金属化孔(PTH)。除非是一些螺丝孔,我们才有可能会掏开做非金属化(NPTH)。如下图,同样用上面的Pad为例,加上铺铜后,就做会成金属化孔(PTH)。

 

 (3)上图情况如果需要做成NPTH,有两种方法:

  一种是将铜皮与孔之间隔开,最小间距,这样就做NPTH。

 

二种是最简便的方法,做NPTH,可以用板外形线画(Protel、AD系列软件用机械层或Keepout层,PADS软件用outline)。

 

 7、PADS软件中,2D Line是二维线,通常做辅助线。个别客户用此画线路,导致生产漏线路。这种设计思路违背PADS软件设计理念,还是按照Protel软件的设计习惯。PADS软件布线有专门的走线命令(快捷键F2或Route命令)。针对这点请特别注意。



如果PADS 中间开无铜槽(NPTH)。  PADS软件用outline 可以用板外形线画 是不?那用 2D line  也是可以的不?  只要和外形线使用的一种就行是不 ? 
是的,也就是说,这个的达成有两种方案:可以用2D line线画,放所有层,不要对应着铜皮。也可以用 命令为板框线outline 来画,不要对应着铜皮。2者选其1,只要和外形线使用的一种就行,二种都不要铜,那么对应的都不要叠加在铜皮上。
企业微信:18681568525 冯工 注册下单www.sz-jlc.com/r [业务代号R] 一扇打开新世界的大门,电子产品从这里开始...
Wong
85
主题
665
回复
发表于2017-08-19 18:14:21   |  只看该作者
5#
沐阳展颜 发表于2017-08-19 14:18:49  4# 关于开槽:您先帮看是开有铜槽(金属化槽,前工序钻孔时一并用多个连续圆孔钻出来的)?还是开无铜槽(非金属化槽,最后成型时锣...
根据第6点的规定,如果一个焊盘直径2mm,孔直径1mm,即使不勾Plated选项,也会做成金属化孔是吧?
沐阳展颜
6
主题
821
回复
发表于2017-08-19 18:42:17   |  只看该作者
6#
Wong 发表于2017-08-19 18:14:21  5# 根据第6点的规定,如果一个焊盘直径2mm,孔直径1mm,即使不勾Plated选项,也会做成金属化孔是吧?
不一定,6点下面有3个细分内容,请帮仔细看一下哦。
企业微信:18681568525 冯工 注册下单www.sz-jlc.com/r [业务代号R] 一扇打开新世界的大门,电子产品从这里开始...
Wong
85
主题
665
回复
发表于2017-08-19 19:08:59   |  只看该作者
7#
沐阳展颜 发表于2017-08-19 18:42:17  6# 不一定,6点下面有3个细分内容,请帮仔细看一下哦。
第6点说了“原则上”,但下面又有规定,所以现在搞不清楚,一个直径2mm,孔1mm的焊盘要怎么表示才能做成非金属孔。

主题

回复
  • 温馨提示: 标题不合格、重复发帖、发布广告贴,将会被删除帖子或禁止发言。 详情请参考: 社区发帖规则
  • 您当前输入了 0 个文字。还可以输入 8000 个文字。 已添加复制上传图片功能,该功能目前仅支持chrome和火狐

禁言/删除

X
请选择禁言时长:
是否清除头像:
禁言/删除备注:
昵 称:
 
温馨提示:昵称只能设置一次,设置后无法修改。
只支持中文、英文和数字。

举报

X
请选择举报类型:
请输入详细内容:

顶部