查看: 10707
回复: 17
代售推广: 超高性价比 GigaDevice(兆易创新)/GD32F103RCT6 托盘...
hit0577
6
主题
41
回复
发表于2017-08-30 08:52:13 | 只看该作者
1# 电梯直达
性价比超高,10.36元一片,价格只有STM32F103RCT6一半,管脚完全兼容,软件上做少许改动即可。
mark
1
主题
88
回复
发表于2017-08-30 09:08:58   |  只看该作者
2#
     楼主,我一直都这些价格不是很懂,最下面那个RCT6TR价格是因为长期无货没更新?F401比F103还便宜?当然GD我用过,比预期感觉好,可以替代使用。 
hit0577
6
主题
41
回复
发表于2017-08-30 12:32:03   |  只看该作者
3#

编带最后一次销售时间是2015年,所以应该是立创不进货,价格一直维持2015年最后的价格。


F401比F103还便宜,我也表示看不懂。有了解的大神科普一下。

hit0577
6
主题
41
回复
发表于2017-08-30 12:37:32   |  只看该作者
4#
使用STM32的芯片的朋友,可以很方便的将移植到GD32上面,下面就具体移植过程分享一下:
整个移植过程可以分为硬件和软件两个方面。
硬件方面:
首先要确定先前所使用ST芯片的flash大小和管脚数量,然后替换成GD相同大小Flash和管脚数量的芯片。
简单来说就是STM32F103xxxx替换成GD32F103xxxx。
GD和ST的命名规则相同。
软件方面:
以Keil开发环境为例,打开头文件“stm32f10x.h”
找到定义
#define HSE_STARTUP_TIMEOUT ((uint16_t)0x0500)
替换为
#define HSE_STARTUP_TIMEOUT ((uint16_t)0xFFFF)
重新编译一下即可。


需要注意的地方:
硬件方面,硬件不需要做任何改动,ST的芯片对32.768K的晶振要求是6pF负载的,这个价格比较高,而且不太好买,GD的芯片则没有这个要求。可以方便采购而且能进一步降低成本。
软件方面,由于GD独有的技术,是芯片执行速度提高,因此如果用软件上的for循环或while循环做精确定时的,定时时间会由于代码执行速度加快而使循环的时间变短。


到处荡荡
20
主题
177
回复
发表于2017-08-30 19:18:15   |  只看该作者
5#
hit0577 发表于2017-08-30 12:37:32  4# 使用STM32的芯片的朋友,可以很方便的将移植到GD32上面,下面就具体移植过程分享一下:整个移植过程可以分为硬件和软件...
有M4,M7系列的吗?
真浪子1
0
主题
7
回复
发表于2017-08-31 12:56:19   |  只看该作者
6#
楼主土豪,一款芯片就压了1万片的库存
电子工程师
30
主题
333
回复
发表于2017-08-31 13:35:25   |  只看该作者
8#
到处荡荡 发表于2017-08-30 19:18:15  5# 有M4,M7系列的吗?

有M4F浮点指令的 Cortex-M4F   

型号: GD32F303RET6    GD32F303VCT6   GD32F307ZGT6  


连接: http://club.szlcsc.com/article/details_8127_1.html


GD32F303RET6  120MHZ Cortex-M4F内核,16位ADC,5个Uart, 1CAN, USB


GD32F303RET6处理器  使用了120MHZ Cortex-M4F内核,

支持硬件浮点运算与DSP指令。比M3内核更快。

相比旧版本的M3内核,新的M4内核使用更先进的90nM工艺,功耗更低,速度更快。

可以代替STM32F405RE,STM32F407RE


SRAM有64KB,FLash为512KB

16位ADC,(硬件过采样可以达到16位)三个ADC模块,16个通道。 

2个DAC通道,12位。

5个Uart, 1个CAN, 1个USB

封装:LQFP64

元小启启
0
主题
1
回复
发表于2017-09-14 20:19:26   |  只看该作者
9#
hit0577 发表于2017-08-30 12:37:32  4# 使用STM32的芯片的朋友,可以很方便的将移植到GD32上面,下面就具体移植过程分享一下:整个移植过程可以分为硬件和软件...
楼主,我用GD32F103RCT6替代STM32F103RCT6,软件按你说的做了替换并重新编译。但是烧进去后不能正常工作,软件移植还要做些什么工作?原来STM32F103RCT6代码涉及到usb等外设。
hit0577
6
主题
41
回复
发表于2017-09-15 14:56:22   |  只看该作者
10#
元小启启 发表于2017-09-14 20:19:26  9# 楼主,我用GD32F103RCT6替代STM32F103RCT6,软件按你说的做了替换并重新编译。但是烧进去后不能正常工...

你好,参考这个官方指定论坛这个帖子试试


http://bbs.21ic.com/icview-583361-1-2.html

osli
23
主题
213
回复
发表于2017-09-15 15:58:49   |  只看该作者
11#
hit0577 发表于2017-09-15 14:56:22  10# 你好,参考这个官方指定论坛这个帖子试试http://bbs.21ic.com/icview-583361-1-2.htm...
楼主93折,票归谁啊
海天一色
1
主题
5
回复
发表于2017-10-16 21:27:58   |  只看该作者
12#
我原来用的是STM32F405RGT6,换成了GD32F405RGT6,问题很多,有相关移植经验的高手请联系我QQ378054581
深圳市诚原芯电子
0
主题
20
回复
发表于2018-03-03 09:52:34   |  只看该作者
13#
STM32F103RCT6
 STM32F030C8T6
 STM8S207CBT6 
STM8S103F3P6
TIP122 TO-220 CJ/江苏长电
 常备大量现货 只卖原装 欢迎电话咨询 13537814430 朱先生
代理GD全系MCU
1
主题
5
回复
发表于2018-05-10 10:25:36   |  只看该作者
14#
GD全系列,代理你懂得
本司代理GD兆易创新全系列MCU
广州盛炬智能科技
0
主题
5
回复
发表于2018-05-18 12:02:50   |  只看该作者
15#

现在嘉立创GD的价格很多比ST的还贵,什么原因呢?


http://www.gzshengju.com 门禁控制器、IC卡/CPU卡 读卡器、读卡模块
固态电容代售
1
主题
25
回复
发表于2018-05-18 13:18:42   |  只看该作者
16#
广州盛炬智能科技 发表于2018-05-18 12:02:50  15# 现在嘉立创GD的价格很多比ST的还贵,什么原因呢?
感觉是厂家不厚道。。
LOVE67
5
主题
19
回复
发表于2018-05-21 11:19:50   |  只看该作者
17#
固态电容代售 发表于2018-05-18 13:18:42  16# 感觉是厂家不厚道。。
应该是立创的要求这样的。有个想做代售的也是说了,没办法。
等待着别人给幸福的人,往往都过的不怎么幸福。QQ:66579714 tel:15710810387
mmhh
0
主题
2
回复
发表于2019-05-30 18:50:24   |  只看该作者
18#
从ST的405移植过来会有问题吗?

主题

回复
  • 温馨提示: 标题不合格、重复发帖、发布广告贴,将会被删除帖子或禁止发言。 详情请参考: 社区发帖规则
  • 您当前输入了 0 个文字。还可以输入 8000 个文字。 已添加复制上传图片功能,该功能目前仅支持chrome和火狐
昵 称:
 
温馨提示:昵称只能设置一次,设置后无法修改。
只支持中文、英文和数字。

顶部