论坛首页 > PCB/SMT/钢网 > PCB打样 > 精品分享:CAM350 和 PADS 9.5 ...
查看:2792  |  回复:3
精品分享:CAM350 和 PADS 9.5 的中文有声视频电子教程
那林
13
主题
49
回复
发表于Thu Aug 31 09:13:09 CST 2017   |  只看该作者 1# 电梯直达

以下教程,是做PCB经常需要的软件, 分享给大家!不过,需要自己申请~

或者哪位申请到了,请分享一下云盘~

PADS 9.5中文有声视频电子教程
CAM350 12.2 中文有声视频电子教程
DxDesigner中文有声视频电子教程
下载地址: http://www.kgs.com.hk/video.aspx


//-------------------------------------------------------------- 以下是各个教材的简介:
CAM350 12.2 中文有声视频电子教程  | 2017/8/28 |

此电子教程涵盖了从PCB CAD系统生成Gerber文档、钻孔数据、盲埋孔、花孔/花盘等设计规则检查,到板厂CAM工程师针对 Gerber编辑、数据优化、可生产性验证、排板拼板、邮票孔、铣边数据、针床及飞针测试等生产数据准备等诸多内容。除为各专业工程师带来提高使用 CAM350 水平外, 对于新手更特别详尽介绍 Gerber 文件的来由及基础理论。 12.2 版本除不断增加新功能外,更能提升使用4G以上内存,支持CPU多线程,使处理大数据Gerber文件更流畅, 将给您带来一个全新的体验。
从CAM350 10.5以来,增加的新功能:支持IPC-2581格式文件,高级DFM检查,多板拼合向导, 推出特色的DFMStream配置。同时,对CAM350用户界面,以及Stream RC界面,都有了很大的更新,更加容易操作和使用。

PADS 9.5 中文有声视频电子教程  | 2013/8/27 |
此教程以一个实际的手机板的设计为线索,因为手机板在目前的设计中结合了射频RF设计、模拟数字电路、高速高密度布线、BGA器件、盲埋孔设计、多层板叠层等诸多挑战,因此学会了此实例设计,目前一般的设计都可以轻松应对了。本教程介绍了设计从原理图输入、原理图符号建库、PCB 封装建库、布局、布线、设计检查到光绘输出的整个完整过程。让初学者在看完此教程后,既学会了PADS软件的基本应用和一些应用技巧,又学会了一个典型的手机板的设计过程以及应对过程中遇到的常见问题。


DxDesigner 中文有声视频电子教程  | 2015/10/15 |
比思电子经过几个月的精心准备,特为广大电子爱好者及工程师奉上一套完整的xDX Designer视频教程。通过本视频的学习您将学会如何创建原理图符号、通过符号窗口和搜索窗口调用符号到原理图中、网络连接,符号放置等基本操作、输出网表到PADS Layout、及产生BOM的完整操作。其中还包括了ODA(启动库)的配置及使用,xDX Databook的应用,以及如何使用PartQuest搜索、下载、使用零件。本视频旨在帮助您了解xDX Designer 网表流程的基本操作,从而快速开启设计。

 
厚积薄发,再创辉煌!
回复 收藏
  举报
ChessWorld
40
主题
784
回复
发表于Thu Aug 31 11:12:48 CST 2017   |  只看该作者 2#

谢谢分享~

CAM350 我经常用来查看gerbe 文件。


杯吹的恩吉...
15
主题
422
回复
发表于Tue Sep 19 11:24:56 CST 2017   |  只看该作者 3#

楼主酱也叫分享吗?只是分享一个可以申请的途径吧?

我想说上面这些貌似我都有。

你们要是去申请了,就成为比思重点关注的对象,是不是在用D版的PADS呢?

美发产品方案:直发器、卷发器、电吹风、电推剪等。MCH发热体智能控温,全球电压自适应,安全、稳定。
天地立心
0
主题
2
回复
发表于Sun Jun 03 08:51:59 CST 2018   |  只看该作者 4#

我也想要呢?

不敢去官网申请.经常会受到烧扰电话.

  • 温馨提示:标题不合格、重复发帖、发布广告贴,将会被删除帖子或禁止发言。 详情请参考:社区发帖规则
  • 您当前输入了 0个文字。还可以输入8000个文字。 已添加复制上传图片功能,该功能目前仅支持chrome和火狐

顶部