查看:
8947
|
回复:
12
|
【码农心得】打不开大于10序号的USB串口的解决方案
|
|||||||||||||||
大白马
3
主题
35
回复 |
发表于2017-09-05 20:03:50
|
只看该作者
1#
电梯直达
现写现学~ 今天碰到一个问题,跟大家分析一下心得~ 使用WIN32 API 打开当COM号大于10的时候,会出现打开错误或失败,一般解决的办法是人工修改USB 串口 的com的名称让它的com号是单位数(如: COM1~COM9),但这样较麻烦。而且,客户的电脑,在远方,让客户自己修改也不现实吧?! 那咋办? 解决办法如下: 产生这种奇怪现象的原因是:微软预定义的标准设备中含有“COM1”-“COM9”。所以,“COM1”-“COM9”作为文件名传递给函数时操作系统会自动地将之解析为相应的 擅长做上位机(USB通讯、网络通讯、无线控制、数据存储和展示),软件平台:VC++
|
|||||||||||||||
ChessWorld
36
主题
819
回复 |
发表于2017-09-05 21:46:23
|
只看该作者
2#
好经验~
|
|||||||||||||||
FunnyNYPD
5
主题
439
回复 |
发表于2017-09-06 00:20:36
|
只看该作者
3#
This is a good experience. Do you have any other tutorial on using serial port with win32 API?
|
|||||||||||||||
大白马
3
主题
35
回复 |
发表于2017-09-19 09:52:29
|
只看该作者
4#
最近很忙,刚到看到你的回复~ 目前,我用的是这个类库(挺不错的) CSerialPort v1.33http://www.naughter.com/serialport.html 关于串口编程或控件、Class 类库(特别是MFC), 在知名网站: www.codeproject.com 也挺多的。 擅长做上位机(USB通讯、网络通讯、无线控制、数据存储和展示),软件平台:VC++
|
|||||||||||||||
FunnyNYPD
5
主题
439
回复 |
发表于2017-09-23 10:34:09
|
只看该作者
5#
|
|||||||||||||||
大白马
3
主题
35
回复 |
发表于2017-09-23 15:37:44
|
只看该作者
6#
可以,But.... v1.19 (24 June 2006) CSerialException::GetErrorMessage now uses the strsafe functions. This does mean that the code now requires the Platform SDK if compiled using VC 6.擅长做上位机(USB通讯、网络通讯、无线控制、数据存储和展示),软件平台:VC++
|
|||||||||||||||
FunnyNYPD
5
主题
439
回复 |
发表于2017-09-23 22:36:26
|
只看该作者
7#
>Platform SDK what is it? Where can I get it? |
|||||||||||||||
let
9
主题
485
回复 |
发表于2017-09-24 01:39:18
|
只看该作者
8#
我就想知道WINDOWS 串口大到256 这种级别,无法再递增,如何重设置为个位数,重新开始。 比如批量生产 usb转串口这样的东西,每插一个新板,电脑识别一个号,很快就饱和。 SMT从业员,需要可联系。
|
|||||||||||||||
大白马
3
主题
35
回复 |
发表于2017-09-28 10:54:40
|
只看该作者
9#
写个软件就可以对COM编号进行复位。或者还有一个办法,就是用USB HOST 的单片机,直接对USB转串口进行测试,测试一个模块,单片机重新复位一次。
擅长做上位机(USB通讯、网络通讯、无线控制、数据存储和展示),软件平台:VC++
|
|||||||||||||||
大白马
3
主题
35
回复 |
发表于2017-09-28 11:15:21
|
只看该作者
10#
我没有用VC6 ,如果你用VC6 ,只能咨询一下官方了:
另外的一个办法是: 如果你用FTDT的芯片,可以直接用FTDT官方出的DLL通信库,那个也挺好用的。 擅长做上位机(USB通讯、网络通讯、无线控制、数据存储和展示),软件平台:VC++
|
|||||||||||||||
立创商城工程部
【官方工作人员】
113
主题
1325
回复 |
发表于2017-10-07 10:12:49
|
只看该作者
11#
If you are familar with FTDI or Silabs chips, the following web-Linked will be a good start for you: 1. D2XX or D3XX Driver API http://www.ftdichip.com/FTDrivers.htm 2. USBXpress SDK https://www.silabs.com/products/development-tools/software/direct-access-drivers
|
|||||||||||||||
Sayhi
0
主题
2
回复 |
发表于2021-09-16 10:50:13
|
只看该作者
12#
前辈你好,我想通过串口烧录MCU程序,这边是自己写的命令和解析的文件,然后按照官方手册发送命令到MCU,就是HEX文件的文件类型为05的该怎么处理,希望您能指点一下。 比如(:040000050800017D71 |
|||||||||||||||
TecVV
0
主题
4
回复 |
发表于2021-09-22 14:54:41
|
只看该作者
13#
设备路径说明符 \\.\和\\?\ 应该很早就有了: https://docs.microsoft.com/zh-cn/dotnet/standard/io/file-path-formats |
|