论坛首页 > 创客天地 > 方案应用展 > 耐用的RS-485芯片
查看:3937  |  回复:20
耐用的RS-485芯片
电子青蛙
3
主题
127
回复
发表于2017-09-08 11:54:26   |  只看该作者 1# 电梯直达

 


SN65HVD82

该器件兼具驱动器和接收器功能,稳健耐用,可满足特定工业 应用中的严格要求。这些总线引脚可耐受 ESD 事件,并且具备符合人体模型、气隙放电和接触放电规范的高水平保护。

该器件将差分驱动器与差分接收器相结合,共同由单个 5V 电源供电。驱动器差分输出和接收器差分输入在内部连接,构成一个适用于半双工(两线制总线)通信的总线端口。该器件 具有 宽共模电压范围,因此适用于长线缆上的 多点 应用。该器件的额定温度范围介于 -40°C 和 85°C 之间。

特性

  • 总线 I/O 保护
    • ±16kV 人体模型 (HBM) 保护
    • ±12kV IEC 61000-4-2 接触放电
    • +4kV IEC61000-4-4 快速瞬态突发
  • 工业温度范围:-40°C 至 85°C
  • 用于噪声抑制的较大接收器滞后(典型值为 60mV)
  • 低功耗
    • <1?A 待机电流
    • <1mA 静态电流
  • 信号传输速率经优化高达 250kbps

应用

  • 电表
  • 数据采集器
  • 楼宇自动化
  • 工业网络
  • 安全电子器件

现场验证其驱动能力明显的要强于SN65HVD3082,威盛,北电电表,采集器都是用的这个芯片,适合应用于485总线多节点系统。

 


 
回复 收藏
  举报
电子青蛙
3
主题
127
回复
发表于2017-09-08 12:14:42   |  只看该作者 2#
电子青蛙
3
主题
127
回复
发表于2017-09-08 14:03:32   |  只看该作者 3#
自己顶一个!
wjh18
0
主题
2
回复
发表于2017-09-09 10:09:04   |  只看该作者 4#
楼主,TX接RE/DE如何发送数据?
johnnypang
1
主题
53
回复
发表于2017-09-09 10:23:44   |  只看该作者 5#
这种接法,根本不能叫做485
电子青蛙
3
主题
127
回复
发表于2017-09-09 11:15:19   |  只看该作者 6#
johnnypang 发表于 2017-09-09 10:23:44  5# 这种接法,根本不能叫做485
这是威盛电表485电路接法,所以你说不能叫做485不知道怎么讲!这种接法可以节约一个光耦,但是485速度上不能太快!
电子青蛙
3
主题
127
回复
发表于2017-09-09 11:19:40   |  只看该作者 7#

当TX为高时,RE/DE为低,485为接收状态,但是外部A上拉,B下拉,485总线上保持1,接收端接收的也就是1.

当TX为低时,RE/DE为高,485为发送状态,DI为低,则485总线发送0,接收端接收的也就是0.


电子青蛙
3
主题
127
回复
发表于2017-09-09 11:22:19   |  只看该作者 8#
wjh18 发表于 2017-09-09 10:09:04  4# 楼主,TX接RE/DE如何发送数据?

发送时:

当TX为高时,RE/DE为低,485为接收状态,但是外部A上拉,B下拉,485总线上保持1,接收端接收的也就是1.

当TX为低时,RE/DE为高,485为发送状态,DI为低,则485总线发送0,接收端接收的也就是0.

接收时:

不发送数据时,TX保持高,RE/DE为低,485保持接收状态,

RX端正常接收485总线数据。

电子青蛙
3
主题
127
回复
发表于2017-09-09 11:23:52   |  只看该作者 9#
johnnypang 发表于 2017-09-09 10:23:44  5# 这种接法,根本不能叫做485
想速度上去需要换高速光耦,实测816/817速度最快4800,到9600就会出现接收不稳定,信号形变严重
fipinzaghi
0
主题
5
回复
发表于2017-09-09 13:27:38   |  只看该作者 10#
真节约。
电子青蛙
3
主题
127
回复
发表于2017-09-09 17:22:26   |  只看该作者 11#
fipinzaghi 发表于 2017-09-09 13:27:38  10# 真节约。
必须的,哈哈!
阿甘
0
主题
50
回复
发表于2017-09-09 19:58:18   |  只看该作者 12#
这个接法确实不是485,虽然我也这么接
深圳科瑞格,电力测量专家
mark
1
主题
88
回复
发表于2017-09-09 22:38:19   |  只看该作者 13#
阿甘 发表于 2017-09-09 19:58:18  12# 这个接法确实不是485,虽然我也这么接
求科普。我这么接,用6N137,可以上19200波特率。这样子有什么问题?
电子青蛙
3
主题
127
回复
发表于2017-09-09 22:41:44   |  只看该作者 14#
mark 发表于 2017-09-09 22:38:19  13# 求科普。我这么接,用6N137,可以上19200波特率。这样子有什么问...
不会有什么问题!
3C蚂蚁
0
主题
8
回复
发表于2017-09-09 23:07:05   |  只看该作者 15#
mark
电子青蛙
3
主题
127
回复
发表于2017-09-22 14:59:23   |  只看该作者 16#
终于到货了,不容易啊!自己先买点试用一下!
真浪子1
0
主题
7
回复
发表于2018-03-02 11:54:56   |  只看该作者 17#
mark
JasonBUG
0
主题
1
回复
发表于2018-12-06 11:53:48   |  只看该作者 18#

楼主,请问这个芯片2.8-5V这个电压范围供电是否能正常工作


女攻城狮
0
主题
16
回复
发表于2018-12-11 09:32:47   |  只看该作者 19#

价格贵呀。现在国产的某些厂家可以达到欧美的性能。

中美贸易战,大家多支持国产,能够用国产的芯片就用国产,其实很多国产的芯片都做得挺不错的。

推荐型号呢
0
主题
1
回复
发表于2018-12-12 13:53:41   |  只看该作者 20#
女攻城狮 发表于 2018-12-11 09:32:47  19# 价格贵呀。现在国产的某些厂家可以达到欧美的性能。 中美贸易战...
推荐型号呢
小红牛
0
主题
6
回复
发表于2019-03-18 23:16:19   |  只看该作者 21#

  点击查看大图


速度没影响

  • 温馨提示:标题不合格、重复发帖、发布广告贴,将会被删除帖子或禁止发言。 详情请参考:社区发帖规则
  • 您当前输入了 0个文字。还可以输入8000个文字。 已添加复制上传图片功能,该功能目前仅支持chrome和火狐

顶部