查看:
8813
|
回复:
17
|
第一次SMT贴片就遇到质量问题,希望JLC能重视
|
|||
8DVC
3
主题
1
回复 |
发表于2017-09-09 19:25:24
|
只看该作者
1#
电梯直达
JLC的SMT出来也有段时间了,结果第一次下单就遇到质量问题了。 我发这个帖子没其它目的,只是希望JLC能引起重视,把质量和品控做上去,我们才敢继续下单。 长话短说: 前几周在JLC打样了一个板子,板子上的LRC都是用的0402,考虑到手焊太费时,想到就尝试一下JLC的SMT. 板子上有射频电路,频率大概是500M左右,板子回来后看贴片做工什么都还可以,通电测试数字电路(MCU)都是正常工作的,开始还暗自高兴。
结果到测试射频信号时,发现怎么测灵敏度都上不去,比正常情况低20-30dB, 板子之前也量产过方案肯定没问题,怀疑是LC电路上的器件给我焊错了,于是把RF通路上的LC器件全部取下来单独测量,发现LC的值都是对的,于是又把LC焊回原来的板子,结果灵敏度神奇板的恢复正常了。 什么都没变化,就是重新焊了一遍就正常了,于是怀疑是焊接上的问题。 我把板子拿到显微镜下观察发现,JLC做的SMT焊点发黑,再焊台上加热到230°放一分钟都不怎么会融化,焊锡没有一点活性。我自己用的锡膏在焊台上220°十几秒钟就能融化。 终于找到问题所在,根据本人经验,出现这种问题只有两种可能: 1:回流焊时的温度和时间不够 2: 使用的锡膏已经过期失效。(这种可能性最大) 我这样的情况估计会普遍存在,只是大家没发现,这种问题并不是虚焊那么明显能发现,在直流或者低频下是正常的,但在高频下锡膏失效会引起信号严重衰减。 希望JLC加强品控管理,不要使用这种不合格和失效的锡膏。
照片被压缩了,不是特别清楚。 |
|||
快乐电子
4
主题
246
回复 |
发表于2017-09-09 19:51:45
|
只看该作者
2#
关注一下,记得立创说过无铅焊接会不亮,有铅才亮,什么原因,高手参与分析一下
参赛作品《智能正负脉冲电动车6-64V铅酸蓄电池多功能充电器》
|
|||
JLCSMT
【官方工作人员】
197
主题
1110
回复 |
发表于2017-09-09 20:48:06
|
只看该作者
4#
无铅锡膏成分: 锡Sn 银Ag 铜Cu 不亮的原因是不共晶, 合金配方决定了不可能亮,要是亮,一定是假的.
有铅锡膏成分: 锡Sn 铅Pb 亮的刺眼是因为共晶.
至于你能说的性能问题也许真不是焊接问题导致
深圳市嘉立创科技发展有限公司 SMT事业部:http://www.sz-jlc.com
|
|||
老张
8
主题
125
回复 |
发表于2017-09-09 20:48:25
|
只看该作者
5#
楼主在图片里面标注了5片均一样。 我觉得高难度的板卡不要难为立创了,通用、专用都擅长,又要便宜,是不存在的。 解决各种电子机械光学疑难杂症,可帮消化改进老外的设备(抄板太LOW了,不干,哈哈)高手请联系Q1476299229
|
|||
limeng
【官方工作人员】
188
主题
797
回复 |
发表于2017-09-09 21:28:49
|
只看该作者
6#
从楼主反映的问题从现象分析焊接问题的可能性非常大,我以让SMT负责人关注这个事情,无铅焊锡焊点不发亮,不晚熔化! 深圳市嘉立创科技发展有限公司
PCB事业部:http://www.sz-jlc.com QQ:3001295068
|
|||
谁没穿裤子
10
主题
258
回复 |
发表于2017-09-09 23:02:33
|
只看该作者
7#
我第一次使用SMT的时候,1206的10uf电容不知道是快递原因还是焊接原因,掉了好多; 不过就一次,现在PCB的缠绕加多了,挺好;如果再加量,包厚点就完美了; 工号:8888
|
|||
let
9
主题
485
回复 |
发表于2017-09-09 23:16:56
|
只看该作者
8#
LC件,具体是多少个拆了下来 ? 图中的2-3个? 会不会是焊锡太多短路了,在底下短路表面没看到? SMT从业员,需要可联系。
|
|||
快乐电子
4
主题
246
回复 |
发表于2017-09-10 05:29:51
|
只看该作者
9#
也许楼主的板子只能用有铅焊接,或加厚锡层焊接,保证通电的足够电流,以便你的高频响应,楼主可以一个一个器件加焊接来处理(已经全部处理过了,就算我白说),就知道哪个器件导致楼主的问题存在,经验就是这样总结出来的 参赛作品《智能正负脉冲电动车6-64V铅酸蓄电池多功能充电器》
|
|||
chuntian
0
主题
1
回复 |
发表于2017-09-10 08:19:45
|
只看该作者
10#
我这边用有铅锡膏焊接,经常遇到这种情况,原因主要是锡膏性能问题,其次是贴片间隔时间过长。空气中暴露时间过长就会氧化,提高温度都不融化,焊点发黑; 开始用一种锡膏时,钢网刮锡膏上去后贴片,在夏天环境温度高时,间隔一天时间再过回流焊炉也正常;而后来用另一种锡膏时,同样在夏天环境温度高时,放置大半天就可能导致以上问题,用热风枪补温焊没用,只能用烙铁点焊恢复亮点,但不适合批量,只能适合个别点。 |
|||
快乐电子
4
主题
246
回复 |
发表于2017-09-10 08:38:13
|
只看该作者
11#
高手,经验啊
参赛作品《智能正负脉冲电动车6-64V铅酸蓄电池多功能充电器》
|
|||
孤寂无崖
1
主题
7
回复 |
发表于2017-09-10 09:21:21
|
只看该作者
12#
能说下是哪个品牌的吗?
|
|||
电子青蛙
2
主题
125
回复 |
发表于2017-09-10 10:24:19
|
只看该作者
13#
楼主测试设备够高大上啊,网分、频谱都有啊!不错不错!但不知道你灵敏度是怎么测试的啊?有用到屏蔽箱,衰减器吗?
|
|||
FunnyNYPD
5
主题
439
回复 |
发表于2017-09-10 21:23:08
|
只看该作者
14#
|
|||
Wong
85
主题
665
回复 |
发表于2017-09-11 09:31:24
|
只看该作者
15#
感觉LC焊的0402锡量有点多,特别是电阻,焊点都成包状了。
|
|||
蚂蚁的故事
20
主题
286
回复 |
发表于2017-09-19 15:42:51
|
只看该作者
16#
1、按照常规工艺来说,有铅锡膏的焊点比无铅锡膏的焊点要光亮得多,而且浸润更好;然而...... 2、当我拆开一些智能手机时,却发现手机的无铅工艺的PCB的焊点,不但是晶亮晶亮的,而且浸润好得不可思议。 心中充满了???? |
|||
恒祥电子
0
主题
1
回复 |
发表于2017-09-19 16:39:17
|
只看该作者
17#
根据你的PCB现象描述,我估计是JLC用是锡膏不能适应于你的产品。锡膏内部的助焊剂成分有可能影响你的产品性能。还有可能,锡膏的量可能太多,不知JLC是用什么方式上锡膏的?用钢网还是点锡膏?对量的控制需要探讨。
|
|||
JLCSMT
【官方工作人员】
197
主题
1110
回复 |
发表于2017-09-19 16:54:41
|
只看该作者
18#
手机手机主板使用的锡膏成分确实是 无铅Sn96.5Ag3.0Cu0.5 . 成分相同但是它们用的确实专用锡膏, 助焊剂成分是与一般民用不同. 一般民用 锡膏颗粒只需要 4号粉即可. 手机大部分在用5号粉. 还有做手机手机主板用的都是 氮气 回流焊. 如果有一天我们也能用上氮气回流焊,也会跟你看到的手机效果一样. 可是氮气回流焊成本死贵... 深圳市嘉立创科技发展有限公司 SMT事业部:http://www.sz-jlc.com
|
|