查看:
8727
|
回复:
10
|
样板贴的K24C02可用,SMT贴的M24C02为何不能用?
|
|||
wlhhust
2
主题
5
回复 |
发表于2017-09-15 13:39:51
|
只看该作者
1#
电梯直达
样板时在立创上买的是华虹NEC的K24C02,调试完毕后,下单做SMT时,立创可选的只有意法(ST)的M24C02,结果贴回来,都不能用,实在找不到原因,又手工换回了K24C02,换后就好了。看技术说明,这两个芯片应该是可以互换的,为何不行。IIC接口是使用软件模拟的,尝试这调整了延时时序也不行。有没有哪位高手给点意见?难道只有全部换了?
|
|||
红尘客
29
主题
4308
回复 |
发表于2017-09-15 13:49:05
|
只看该作者
2#
估计还是时序问题和IO有不有上拉!
|
|||
wlhhust
2
主题
5
回复 |
发表于2017-09-15 13:54:13
|
只看该作者
3#
IO都接了上拉,时序问题也考虑了,在IIC读写IO时尽量加大了延时,但还是不行。可能是还有些没考虑到的地方。但AT24C02和K24C02就没有问题,M24C02不行,看来至少时序上是不兼容的。
|
|||
osli
11
主题
208
回复 |
发表于2017-09-15 14:53:33
|
只看该作者
4#
Atmel的兼容性可靠性最好
|
|||
立创工程周工
15
主题
60
回复 |
发表于2017-09-15 17:26:27
|
只看该作者
5#
不知是否是这个原因~~
|
|||
长沙农民
0
主题
49
回复 |
发表于2017-09-15 17:41:26
|
只看该作者
6#
楼上正解
|
|||
西点
2
主题
49
回复 |
发表于2017-09-16 14:12:20
|
只看该作者
7#
看着一样,却不一样,看样子以后还是得小心点呀
|
|||
塞北的雪
0
主题
1
回复 |
发表于2018-03-13 11:01:38
|
只看该作者
8#
你好,楼主 能把你的K24C02的驱动给我一份么? 我的也是K24C02,但是有时候读写数据出错 我QQ油箱:175646215 谢谢 |
|||
fuhome
6
主题
23
回复 |
发表于2018-04-05 12:14:14
|
只看该作者
9#
你好你的M24C02解决了吗,我用的AT可以,smt用的家里创的M24C02同样的程序就不行了
|
|||
Herojie
0
主题
1
回复 |
发表于2019-05-27 23:22:58
|
只看该作者
10#
你好,我也遇到这个问题,研究了两天都没有搞定,请问你是怎么解决的。
|
|||
fuhome
6
主题
23
回复 |
发表于2019-07-19 10:44:03
|
只看该作者
11#
修改了时序,主要是停止应答这里,还有就是连续读取M是16字节,好像AT是8字节最多。每次读取间隔要5ms
|
|