查看: 5210  |  回复: 21
一款超简单可调输出时间的人体感应IC
zeroXone
3
主题
44
回复
发表于2017-09-19 14:00:38 | 只看该作者
1# 电梯直达

AM412 是我代售的,另外还有个配套的透镜S9001。

之所以推荐这个,是因为这玩意确实简单,

非常适合再智能系统中使用,高度集成,3.3V电压,直接IO输出,除了必须的IO,没有任何多余的引脚。

商城上面的是英文的datasheet,我这里补充上传一份中文的。

数字智能传感器 AM412_V1.4.pdf 


我在LCEDA里面画了个简单的应用模块图:https://lceda.cn/zeroXone/Infa_Demo-acf1f5016c2a42f5a082c8513550022b

有需要的可以直接导出拿到JLC打样。

 

 


PS:这两个我是配套的,搞的现在大家把透镜买走了那么多,卖到后面传感器没透镜就麻烦了。。。


zeroXone
3
主题
44
回复
发表于2017-09-19 16:07:33   |  只看该作者
2#

实物效果图,大概是这样 

点击查看大图

立创商城工程部
【官方工作人员】
129
主题
1326
回复
发表于2017-09-20 10:55:42   |  只看该作者
3#

确实精简~ 

有视频功能演示更棒

小小一颗葱
5
主题
21
回复
发表于2017-12-22 15:50:58   |  只看该作者
4#
那你设计模块卖啊!
喜欢买东西,就是没时间做产品!
zeroXone
3
主题
44
回复
发表于2017-12-26 14:10:40   |  只看该作者
5#
小小一颗葱 发表于2017-12-22 15:50:58  4# 那你设计模块卖啊!
TB上一堆这种类型的东西,你做出来了,又是低成本的东西,一做出来就很多其他的事情。
FlyFox
0
主题
8
回复
发表于2018-03-30 12:00:13   |  只看该作者
6#
抗干扰能力如何?例如放在GSM模块旁边。
鑫森淼焱垚
1
主题
11
回复
发表于2018-04-01 00:50:48   |  只看该作者
7#
这款红外传感器数据手册中说工作电压是3.0V的.
zeroXone
3
主题
44
回复
发表于2018-04-02 10:09:46   |  只看该作者
8#
FlyFox 发表于2018-03-30 12:00:13  6# 抗干扰能力如何?例如放在GSM模块旁边。

金属外壳,你保证电源稳定,传感器只是感应特定范围的波长,跟你GSM的模块没有特别的相关项,保证电源别被GSM模块搞坏就行。

这个模块 内部也是集成IC处理,没那么娇贵。

zeroXone
3
主题
44
回复
发表于2018-04-02 10:10:46   |  只看该作者
9#
鑫森淼焱垚 发表于2018-04-01 00:50:48  7# 这款红外传感器数据手册中说工作电压是3.0V的.
3.3V 没问题的,咨询过。
鑫森淼焱垚
1
主题
11
回复
发表于2018-04-08 03:18:28   |  只看该作者
10#

我测试过AS312,一天误触发3次左右,晚上也有。

zeroXone
3
主题
44
回复
发表于2018-04-12 08:50:10   |  只看该作者
11#
鑫森淼焱垚 发表于2018-04-08 03:18:28  10# 我测试过AS312,一天误触发3次左右,晚上也有。

先不要怀疑器件,器件是经过很多测试实验了的。你肯定不是第一个使用的人。

检查下自己使用的环境 条件,此类传感器对大型一点的活物也能感应到。

漳州老陈
1
主题
19
回复
发表于2018-04-27 11:22:54   |  只看该作者
13#
请教一下,AM412是不是就集成运放芯片,延迟和分离式一样
zeroXone
3
主题
44
回复
发表于2018-04-27 13:23:24   |  只看该作者
14#
漳州老陈 发表于2018-04-27 11:22:54  13# 请教一下,AM412是不是就集成运放芯片,延迟和分离式一样

嗯,是的,4个引脚:其中 2个电源,一个接输出延时调节电阻,一个为3V的TTL输出电平,驱动电流±10mA。

so easy;

详细数据 ,请参考手册(有中文版本)。

wishyellow
0
主题
1
回复
发表于2018-05-14 13:01:50   |  只看该作者
15#
请教一下,这个可调时间,是不是最低也要锁定1.8s?
zeroXone
3
主题
44
回复
发表于2018-05-16 10:36:15   |  只看该作者
16#
wishyellow 发表于2018-05-14 13:01:50  15# 请教一下,这个可调时间,是不是最低也要锁定1.8s?

手册数据 最小是 2.3s

根据那个调节引脚的电压值来的

0V --->  2.3S

0.07V --->  4.7S

o.117V ---> 7S


 点击查看大图

unfar
0
主题
3
回复
发表于2018-05-17 12:45:26   |  只看该作者
17#
可以配距离5-8米的透镜不影响吧?
zeroXone
3
主题
44
回复
发表于2018-06-19 10:23:04   |  只看该作者
18#
unfar 发表于2018-05-17 12:45:26  17# 可以配距离5-8米的透镜不影响吧?
试试看效果吧,你的透镜焦点 不一定落在传感器内
zeroXone
3
主题
44
回复
发表于2018-10-09 16:02:11   |  只看该作者
19#

由于LCSC结束代售,我也没有义务为此器件服务,LCEDA的公开共享链接我会关闭。

我不同意LCSC,结束代售,而还继续占有此型号信息,继续获利。

合作行为既然已经结束,LCSC继续利用此信息获独利,实在不厚道。

海盗头子
0
主题
1
回复
发表于2018-11-11 09:28:17   |  只看该作者
20#
兄台,001芯片用过吗?  我想调节到1米距离,调方大电阻,怎么也调不好,只能调到3~4米,再调一点点,距离马上从3米变到几厘米
zeroXone
3
主题
44
回复
发表于2018-11-12 10:21:41   |  只看该作者
21#
海盗头子 发表于2018-11-11 09:28:17  20# 兄台,001芯片用过吗?我想调节到1米距离,调方大电阻,怎么也调不好,只能调到3~4米,再调一点点,距离马上从3米变到几...
这种传感器,距离范围调节  最主要的还是透镜。
拉线小王
0
主题
2
回复
发表于2019-06-12 16:28:33   |  只看该作者
22#
有6个引脚的资料吗?

主题

回复
  • 温馨提示: 标题不合格、重复发帖、发布广告贴,将会被删除帖子或禁止发言。 详情请参考: 社区发帖规则
  • 您当前输入了 0 个文字。还可以输入 8000 个文字。 已添加复制上传图片功能,该功能目前仅支持chrome和火狐
昵 称:
 
温馨提示:昵称只能设置一次,设置后无法修改。
只支持中文、英文和数字。

顶部