查看:
66387
回复: 65 |
“环保简易经济型”钢网,是否值得拥有?
|
|||
![]() ![]() ![]() 【官方工作人员】
56
主题
150
回复 |
1#
电梯直达
![]() 这两天朋友圈刷屏了一篇文章,《外卖,正在毁灭我们的下一代》,说的是外卖大增,所引发的包装盒和塑料袋大增,垃圾围城的问题。 深有感触。因为,我们公司的垃圾桶,最近又增加了一个超大型的。原因就是,叫外卖的超多,吃完的包装盒和垃圾袋越来越多,装不下了。 我们昨天跑了一趟钢网厂,看工人怎么封网。整个封网过程中,封网用到的AB胶不但过程繁琐,而且AB胶超级超级浪费,且会产生不少的垃圾。 由此,我们想到是否可以推出“环保简易经济型”钢网,主要考虑的是针对30*40,37*47的小钢网。 所谓“环保简易经济型”指的是,这个钢网,不封AB胶,不贴银龙胶纸。如下图:
如上图所示,这个钢网,就是在网框上,用黄胶粘贴了钢片,然后边缘不再封AB胶和银龙胶纸。 而常规的钢网如下图:
这种“环保简易经济型””钢网,能大量的减少AB胶,以及垃圾的产生,非常具有社会意义。 另外,定价也会便宜一些。 适用场景: 1、个人用户。如果只是手工印刷,且印刷次数不是很多,此“环保简易经济型””足矣。
因为AB胶的作用是用来保护黄胶。嘉立创现在使用的是最好的黄胶,日本进口的。另外银龙胶纸仅是为了美观。
注意事项: 1、钢网不能用药水浸泡清洗,不能机洗。因为没有AB胶盖住这个黄胶,药水会渗透到钢片与网纱之间的黄胶,导致容易脱落。
不知各位这种钢网是否感兴趣呢?是否满足需求?
------------------------------------2017-10-28 嘉立创补充------------------------------------------------------------ 环保简易型钢网,一经推出,得到不少客户的认可,推出2周,每天简易型钢(只有30*40,37*47两种规格)的出货量已经超过100个。 这里,我再补充提醒下各位, 环保简易型钢网不封AB胶和银龙胶纸,一般适合个人用,不怎么适合贴片厂反复使用(贴片厂用也可以用,但是贴片厂一般会挑剔,嫌丑,另外就是,如果要重复多次使用,贴片厂会用药水清洗!所以务必看清楚!嘉立创自己的SMT部门用的钢网,就是不封AB胶和银龙胶纸的) |
|||
![]()
谁没穿裤子
17
主题
260
回复 |
2#
嘉立创应该设计一个脱卸的框架,用户只要做一个钢板,替换是否可行。
![]() 工号:8888
|
|||
![]()
osli
23
主题
213
回复 |
3#
手简单的刷,建议不如钢片加简易外框,防止划伤即可。上手工刷台,刷几次楼主说的还行。
![]() |
|||
![]() ![]() ![]() 【官方工作人员】
56
主题
150
回复 |
4#
有这种,叫万能网框,造价要很贵的,接近1万。一般人不会买。
|
|||
![]()
万里挑一
7
主题
55
回复 |
5#
我只想要正常的钢网,这种无法接受 ![]() |
|||
![]() ![]() 【官方工作人员】
55
主题
295
回复 |
6#
其中有一个关键词:便宜
![]() 负责嘉立创3D打印、钢网业务。电话18682123760,QQ 3001721803
|
|||
![]()
菜头电子
49
主题
318
回复 |
7#
关键能便宜多少,做个选项让用户自由选择.
![]() |
|||
![]()
老张
8
主题
125
回复 |
8#
支持环保和便宜。 对于只焊样板的研发部门和实验室,不必要要那种自动植锡机用的高强度的钢网。
![]() 解决各种电子机械光学疑难杂症,可帮消化改进老外的设备(抄板太LOW了,不干,哈哈)高手请联系Q1476299229
|
|||
![]()
一株奋斗的小草
0
主题
1
回复 |
9#
做样板用这个相当方便的,样板基本只用一次就扔,很浪费的,不做钢网手工焊接费事还效果不好。
![]() |
|||
![]()
jesonaqq
2
主题
10
回复 |
10#
我个人的感觉就是钢网的铝框最浪费! 有时候一些产品做样或者因为改版升级,钢网就要替换掉,如果能有什么途径合理回收利用才是更有意义。 ![]() |
|||
![]()
事实上收到
1
主题
3
回复 |
11#
主要是回收,框是没必要每次都做的; 替换钢板是正确打开方式;如果能出一款其他这个材料的网,重复使用次数1-2次就行。
![]() |
|||
![]()
一二三
9
主题
60
回复 |
12#
可以用螺丝固定框和钢网吗?框买一次就好了,以后嘉立创做钢网都发钢片,客户把就钢网卸下来再把新钢网装上去看这样可行不
![]() |
|||
![]()
can518104
0
主题
1
回复 |
13#
发钢片最好了,说不定还能引起业界的轰动,减少浪费
![]() |
|||
![]()
Angelo
0
主题
1
回复 |
14#
强烈要求只发钢片,外框什么的都是浮云 ![]() |
|||
![]()
事多多
0
主题
2
回复 |
15#
建议设计公用外框,每次换用钢片 ![]() |
|||
![]()
maxtch
18
主题
141
回复 |
16#
手工焊接的时候钢网只要部分钢片就可以了。一般来说我都是裁剪成比设计大小稍微大一点,刷锡膏的时候用夹子把板和钢网夹起来就可以了。
![]() |
|||
![]()
pang
0
主题
2
回复 |
17#
原来才50元,涨价到55 ![]() |
|||
![]()
52Hz
1
主题
20
回复 |
18#
其实我画的很多PCB 99%面积都不超过10*10厘米,做钢网反而有很多浪费,如果JLC可以做一些小型的样片钢网那就完美了.
![]() |
|||
![]()
yongge2000
6
主题
73
回复 |
19#
打的一口好官腔 1万块?? 我看你在火星吧?我们地球的淘宝网比较便宜 过来买 ![]() |
|||
![]()
wangjiati
7
主题
41
回复 |
20#
你看的这个 是丝网印刷用的往框. 注意:"丝网"
![]() 打酱油路过.
|
|||
![]() ![]() ![]() 【官方工作人员】
56
主题
150
回复 |
21#
你这个叫丝印用的万能网框,里面是纱网,不是钢片,你先看看视频。 他这个是用压的方式,夹住的,纱网可以加,钢片怎么夹? 还有张力的问题,这种张力达不到要求的。 我们已经给自己的smt部门定制了一个钢网,这种是在钢片边缘四边上,打很多个孔,然后用铆钉勾住。网框内有很多的弹簧。 当然了,从原材料成本上来讲,肯定没有1万多。但是人家的设计费用,小的配件都是定制的,这东西又不能批量卖,人工成本一算就不便宜了。
|
|||
![]()
chenqy2018
0
主题
1
回复 |
22#
有这样的钢网,对于打样焊接测试就方便了,占用空间也小了
![]() 我的论坛:www.witsrc.com/forum
|
|||
![]()
安堡莱科技
0
主题
2
回复 |
23#
这句话才有理
![]() |
|||
![]()
无聊的聊
0
主题
1
回复 |
24#
手工刷还是做钢片好,用宽一点的美纹纸将钢片往桌上一贴就可以开刷。有时一个钢网做一次就没用了,浪费。有框的还得要个印刷台,精密的舍不得买,100来块钱的那种调整起来又想哭。将那种37*47的分成两半,不要外框,然后价格便宜一半,我会很感动的。
![]() ![]() |
|||
![]()
RichyWay
0
主题
1
回复 |
25#
如果能夠出只有鋼網的選項我會選!
![]() |
|||
![]()
Tomsen
0
主题
1
回复 |
26#
差价就五块钱,使用寿命还长很多,我想大多数人都不差那几块钱,AB胶不环保,同时造成铝框的浪费,也为何不通过回收铝框来控制成本呢,反正我是不介意那种二手板框。
![]() |
|||
![]()
o淡如水o
0
主题
2
回复 |
27#
我觉得几块钱的话,我就不想省了。情愿多花几块钱,万一以后还钢网还要用呢。如果只有钢片,价钱便宜一半的话,我就只要钢片了!
![]() |
|||
![]()
威廉老王子
9
主题
35
回复 |
28#
请教一下,你如何裁剪的?我用剪刀,毛刺扎手,还不平整
![]() |
|||
![]()
会飞的0402
0
主题
1
回复 |
29#
一点也不环保,味道很臭很臭。
![]() |
|||
![]()
向量电子
0
主题
2
回复 |
30#
我觉得我真的只需要一张网而已,用几次就丢了,JLC能回收钢网吗?
![]() ![]() |
|||
![]()
南凉凌2019
0
主题
1
回复 |
31#
不要胶也不要框就要中间的玻璃片行不行.
|
|||
![]()
漳州老陈
1
主题
23
回复 |
32#
我只要钢板,框都浪费了。
![]() |
|||
![]() ![]() ![]() 【官方工作人员】
56
主题
150
回复 |
33#
中间那个是钢片。你可以只要钢片的,选我们28*28的那个钢片
|
|||
![]()
漳州老陈
1
主题
23
回复 |
34#
我刚才才发现,以后就这个了
![]() |
|||
![]()
xurexi
1
主题
14
回复 |
35#
建议出小钢片,比封装略大1mm,镊子压着刷锡膏,就像手机植锡一样。一套钢网,LQFP32,44,48,64,100,BGA等各2片。专门针对JLC的PCB不能全贴的。
![]() |
|||
![]()
david9102
0
主题
1
回复 |
36#
只做钢片,不配框,自己搞的话拉力不够
|
|||
![]()
zwy88830
0
主题
4
回复 |
37#
手简单的刷,建议不如钢片加简易外框,防止划伤即可。上手工刷台,刷几次楼主说的还行。
![]() |
|||
![]()
zwy88830
0
主题
4
回复 |
38#
建议不如钢片加简易外框,或外框可以重复使用,省钱!
![]() |
|||
![]()
Linney
0
主题
19
回复 |
39#
这个环保型的用起来,手工压的话会不会崩胶
![]() 试试小立立客户端(基于立创EDA网页版):https://dwz.cn/CAEpGCdz
|
|||
![]()
wlq5029
1
主题
2
回复 |
40#
这个框的反复利用的清洗谁做,还不是要委外处理干净了才能绷网?
|
|||
![]()
我也支持这种方案
0
主题
1
回复 |
41#
这方法也不错,支持!
|
|||
![]()
深圳海乐德
0
主题
1
回复 |
42#
这个钢片有别的尺寸吗?比如42x52和55x65.供应商机器要求这个尺寸的。 |
|||
![]()
俩年零俩个月
0
主题
2
回复 |
43#
支持
|
|||
![]()
鹰游仪器
0
主题
1
回复 |
44#
大多数的试样都不会大于10厘米X10厘米,这样的线路板直接用电烙铁也可以焊,但不如用钢网轻松快速。不过用一个很大的钢板做一小块面积的钢网太浪费,虽然价格不很贵,但也不能浪费资源是不是?所以我建议厂家开发一种有效10X10的钢网,只要钢片就可以,价格也不能让厂家吃亏,不开票20元左右一片还是可以接受的。
|
|||
![]()
晓龙爱玩电子吖
0
主题
1
回复 |
45#
强烈建议直接出钢网,强烈建议出12*12尺寸,感觉带着框的钢网使用体验还不如手机维修那种钢网好用呢
|
|||
![]()
Kojak
0
主题
1
回复 |
46#
很多试样都是10*10左右的尺寸吧,这种试样的钢网能不能不用钢?用其他更便宜的材料。反正也只是手工贴个几次就扔了的
|
|