查看:
6486
|
回复:
15
|
寻找能测量电流芯片
|
|||
etalacc
23
主题
50
回复 |
发表于2017-09-21 10:24:31
|
只看该作者
1#
电梯直达
测试一根线上的电流,这根线电压是Vmax = 400VDC. 电流0~100ma左右,想找一下那个芯片适合。我在立创快报看了一颗芯片叫做ACS730 。查看了这个IC手册,没找到是否支持400v左右电压的参数。
|
|||
ChessWorld
36
主题
820
回复 |
发表于2017-09-21 10:41:05
|
只看该作者
2#
400V都是小CASE 了,一般的霍尔传感器,都是隔离测量的,器件支持和布线合理的话,数KV 都能做到。
|
|||
etalacc
23
主题
50
回复 |
发表于2017-09-21 15:39:28
|
只看该作者
3#
您看上面的参数是不是就是我想要的参数,我实在不知道这几个参数是干啥的。 即使这个片子能支持这么大电压,我也不能用这个片子,因为这个片子量程太大了,能测几十A,我只测几百毫安。 |
|||
LJ1981
0
主题
7
回复 |
发表于2017-09-21 15:53:50
|
只看该作者
4#
用磁隔离方式吧。磁隔离 +sigma deltaAD转换器 +取样电阻方式。精度也可以做的很好。成本这些敏感不?可以给你参考图
|
|||
etalacc
23
主题
50
回复 |
发表于2017-09-21 16:26:19
|
只看该作者
5#
成本一点不敏感,公司有钱,任性,您提供一下参考图,我看一下,我的电流非常小,100ma左右
|
|||
立创商城工程部
【官方工作人员】
113
主题
1325
回复 |
发表于2017-09-21 16:42:18
|
只看该作者
6#
|
|||
etalacc
23
主题
50
回复 |
发表于2017-09-21 16:50:56
|
只看该作者
7#
可以可以,这个不错,很适合我,这个是中间穿线测量的,有没有直接焊接的那种,我去他们官网看看吧,谢谢了赵工、
|
|||
蓝雨
2
主题
99
回复 |
发表于2017-09-21 17:28:38
|
只看该作者
8#
电流小的话可以多绕几圈!!
|
|||
立创商城工程部
【官方工作人员】
113
主题
1325
回复 |
发表于2017-09-21 17:32:58
|
只看该作者
9#
不客气~ 你要焊接的,再另外拉线到PCB即可 |
|||
LJ1981
0
主题
7
回复 |
发表于2017-09-21 18:01:27
|
只看该作者
10#
SIGMA DELTA采用差分方式采集。在0~100ma内能实现高精度采集,零飘和线性度肯定都很好。而且通过AD采样带宽控制,电流噪声这些你可以控制很好。缺点嘛,耐压肯定没有上面的高,但你可以用更好器件实现更高隔离度。同时满足高电压下,电流高精度采集 |
|||
etalacc
23
主题
50
回复 |
发表于2017-09-21 19:18:52
|
只看该作者
11#
好好,底子差,我研究一下,谢谢了~~~
|
|||
ChessWorld
36
主题
820
回复 |
发表于2017-09-21 19:32:28
|
只看该作者
12#
TM7711 这个AD芯片的采样率才10 or 40 HZ ,。共模输入电压,PDF上没看到,应该没有数百伏那么高吧? 400VDC 输入下估计不靠谱。。。 |
|||
LJ1981
0
主题
7
回复 |
发表于2017-09-21 23:27:27
|
只看该作者
13#
有磁隔离啊。磁隔离做几百伏还是可以的。至于要采样速度快,也可以用TI或ADI的SIGMA DELTA ADC。如果要更快。可以用高边电流放大器+ADC。做个几十K采样速率也是没问题的。话又说回来,采样快了又有什么意义,采样数据抖动也大,可能最后你还不是又用软件来滤波。如果做一般仪表类,电流滤波可以交给ADC实现,软件开销要小写。至于图只是参考。理解了原理,你可以改变IC满足你的需求设计
|
|||
ChessWorld
36
主题
820
回复 |
发表于2017-09-22 09:16:09
|
只看该作者
14#
磁隔离只是对数据接口那部分起保护作用。 共模输入电压(如400V)对采用端的芯片TM7711而言应该受不了。。至少PDF没提到, 楼主也可以做做实验,看看TM7711是否会冒烟,回头来这里告诉我们结果 |
|||
LJ1981
0
主题
7
回复 |
发表于2017-09-22 09:28:48
|
只看该作者
15#
再给你推荐,AS8510 + ADUM6401,新能源车系统接近600V伏工作。最大要测量200多A的电流,也没见烧。.ADUM6401可以既做数字信号隔离,也可以给AD芯片AS8510供电。线性度和零飘绝对比霍尔之类的好。这个方案我们验证过。 http://tech.hqew.com/news_1055838 |
|