查看:
2136
|
回复:
1
|
stm32f030f4p6 芯片能连上 但是无法下载在嘉利创买的
|
jim来了
1
主题
0
回复 |
发表于2017-10-03 15:37:41
|
只看该作者
1#
电梯直达
我先说说基本电路 NRST 电阻上拉电容接地 VDDA 和VDD 接3.3v boot 接地 swdio swclk 做 烧录口 ,现在STlink 和ulink 能检测到芯片 但是擦除的时候 就是不行 STLINK 烧录途中直接显示 链接失败 ,ulink 是找不到0x20000000 这个地址 。。。 也是烧录失败 看了下手册 这个0x20000000是RAM的首地址 向大佬请教下怎么回事?? debug里面的下载选项 我每个都试过了 还是不行 |
ChessWorld
36
主题
820
回复 |
发表于2017-10-03 20:21:15
|
只看该作者
2#
首先确定是个别芯片是这样, 还是每个芯片都是这样的表现? 另外,可以这样试试: " NRST 电阻上拉电容接地" --- 电容太大了吧? 尝试减少到0.1uF看看,上来电阻一般选10K 左右。 如果还不行,尝试也链接reset信号到ST-Link的复位控制端,看看。
|
|