查看:
15186
回复: 17 |
好货齐分享:STM32系列专用的RTC晶振,已经入库上线!
|
|||
ChessWorld
36
主题
819
回复 |
发表于2016-11-15 20:39:18
|
只看该作者
1#
电梯直达
STM32的RTC时钟源 32.768KHz 一直是个较头大的问题,晶振选型和Layout设计不好的话,多数RTC时钟经常不能起振。 ST官方推荐贼适合STM32芯片全系列(F0,F1,F2,F3,F4,F7,L0,L4,L1)的时钟晶振之一就是MC-306(6pF)这个型号! 而MC-306(12.5pF)只适合部分的STM32芯片。 具体为何?请大家先看那个ST官网里AN2867.PDF的官方解释ST微控制器振荡器电路设计指南AN2867.rar 好货齐分享,等候了近2个月的MC306终于今天入库了! MC-306(6PF)的商品直通车: http://www.szlcsc.com/product/details_85147.html |
|||
谁没穿裤子
10
主题
258
回复 |
发表于2016-11-15 21:16:12
|
只看该作者
2#
这个要支持,楼主可以解决时间不准和不起振 吗
工号:8888
|
|||
條碼設備
3
主题
163
回复 |
发表于2016-11-15 21:43:19
|
只看该作者
3#
支持, 不过我用的另外一款RTC晶体也不错
条码,二维码设备.有线,无线,蓝牙扫码枪,无线盘点机,WIFI盘点机,GPRS盘点机.
|
|||
ChessWorld
36
主题
819
回复 |
发表于2016-11-16 10:17:23
|
只看该作者
5#
可以解决起振问题。 但时间是否准确,或者准确到什么程度,这就需要探讨了。比如说,这个晶振没有温补的情况下,本身的精度是20ppm, 理论上就存在误差。 如果要精准就需要进行温补,软件上需要根据外部参考进行定期校时等等。 |
|||
XXEN
0
主题
17
回复 |
发表于2016-11-16 19:52:48
|
只看该作者
6#
楼主有没有STM32的8M晶振推荐推荐?最近被晶振问题坑大了,不起振,起振频率不对,第一次遇见各种晶振问题
|
|||
小电子
12
主题
236
回复 |
发表于2016-11-19 10:45:26
|
只看该作者
7#
我看这个很不错:http://www.szlcsc.com/catalog/537.html
①黄花No.907 ②FPGA芯片EP4CE6E22C8N ③万用表Fluke15B+ ④LED恒流源LM2733XMF/NOPB⑤CJT1117B-5.0
|
|||
谁没穿裤子
10
主题
258
回复 |
发表于2016-11-23 20:12:00
|
只看该作者
8#
有没有圆柱体的啊, 和原来的不兼容啊
工号:8888
|
|||
freelance
1
主题
8
回复 |
发表于2016-12-14 16:04:19
|
只看该作者
9#
pcb封装给上传一个吧。
|
|||
ChessWorld
36
主题
819
回复 |
发表于2016-12-14 16:46:37
|
只看该作者
10#
好的,明天上传! 需要什么格式的?
|
|||
ChessWorld
36
主题
819
回复 |
发表于2016-12-14 16:49:24
|
只看该作者
11#
这个32768晶振从上架到现在,也就1个月左右,目前已经卖出半盘(1500个了), 上周已经又订货了几盘! |
|||
freelance
1
主题
8
回复 |
发表于2016-12-16 15:15:55
|
只看该作者
12#
AD格式的,谢谢
|
|||
投笔从容
0
主题
4
回复 |
发表于2017-12-20 16:38:44
|
只看该作者
13#
电容应该取多大的合适? 有没有参考电路图? |
|||
小雅小姑娘
5
主题
47
回复 |
发表于2018-04-13 11:18:22
|
只看该作者
14#
前两天采购这个晶振,立创没货,采购提交订单,说货期三个月,没付款,从其它采购商买的(板子还没有焊接完成,不确定能不能用),这不还没有一个月这个器件又有了。我想知道立创的货期是怎么确定的呀?
我想改昵称,但昵称只能改一次。
|
|||
多123
0
主题
1
回复 |
发表于2019-04-04 10:43:12
|
只看该作者
15#
楼主,我需要2012封装的RTC晶振,请进货吧
|
|||
单片机入门者
0
主题
1
回复 |
发表于2019-07-22 22:03:31
|
只看该作者
17#
楼主可以给个封装吗,感激不尽
|
|||
lh03366u
1
主题
1
回复 |
发表于2020-06-10 15:53:39
|
只看该作者
18#
楼主请问这个晶振的确能解决吗?我用的F135 6pf 也是文档上推荐的,但是还是有起振慢的现象 |
|