查看:
10300
回复: 17 |
土豪版!USB转串口芯片CY7C65213,可PK FT232R
|
|||
ChessWorld
36
主题
820
回复 |
发表于2017-10-11 14:25:55
|
只看该作者
1#
电梯直达
USB to UART Controller (Gen 2, 第二代) 芯片CY7C65213A
为何说她是"土豪版"咧? 因为她出身"名门贵族"---- CYPRESS(赛普拉斯) 。。。。 Cypress 是 USB 的市场领导者,其人机接口与USB解决方案IC,已有超过 15 亿件产品被销往世界各地! 自1996 年以来就一直致力于“Making USB Universal®”(让 USB 无处不在)。。 凭借完整的 USB 解决方案产品组合,Cypress 一直是新兴 USB 技术创新的引领者。 Cypress 还提供行业最全面的“全产品”支持,包括软件、参考设计和驱动器套件。。。。 比如早期的高速USB 2.0 芯片:CY7C68013A 就是一款超经典、用途广泛、红遍大江南北和五湖四海的超热门IC。 回到正题,CY7C65213A只所以值得土豪所有,主要是因为以下因素:
和微软WHQL认证(Microsoft Windows Hardware Quality Lab, Windows 硬件设备质量主要是对Windows操作系统的兼容性测试) USB芯片兼容性好不好,就看是否符合这些认证噢! 除此之外,这个IC 跟知名的FTDT公司的热门芯片 FT232R 是Pin2Pin脚位兼容的,在大部分情况下(比如:不考虑串口驱动的情况下,毕竟2个驱动不同) CY7C65213A可代替FT232R ! 而且批量价格上,CY7C65213A 在Mouser上的报价才12元不到,性价比也较高!
以下是这个是官方Cypress给出的 CY7C65213A 和 FT232R 的对照表: CY7C68013A的抢购直通车: http://www.szlcsc.com/product/details_145489.html |
|||
niba
38
主题
131
回复 |
发表于2017-10-11 16:12:10
|
只看该作者
2#
天价呀。。。
|
|||
ChessWorld
36
主题
820
回复 |
发表于2017-10-11 16:30:59
|
只看该作者
3#
所以,我才说这是“土豪级” USB转串口芯片 一般应用,大家也可以选这个超高性价比、 含税仅 1.x元的 HT42B534 |
|||
Echo
35
主题
536
回复 |
发表于2017-10-11 21:05:19
|
只看该作者
4#
WCH更好,价格便宜量又足
ECHO Studio
http://www.uimeter.com
|
|||
ChessWorld
36
主题
820
回复 |
发表于2017-10-11 21:19:34
|
只看该作者
5#
是的,但定位不同。 FT232R 市场占有率也很高,高端的USB串口数据线都是用这个芯片来做。 |
|||
maxtch
18
主题
141
回复 |
发表于2017-10-11 22:47:47
|
只看该作者
6#
根据使用场景,FT232R 的那个时钟输出信号有时候我也会用,譬如说下游的单片机我就会用这个时钟输出当时钟信号用,省掉一个晶振。 |
|||
凡凡
9
主题
82
回复 |
发表于2017-10-11 22:50:54
|
只看该作者
7#
明明是抄袭,还说什么 兼容
谷动谷力
免费手把手教学电路设计/画PCB/Layout/嵌入式软件开发
|
|||
Echo
35
主题
536
回复 |
发表于2017-10-11 22:54:31
|
只看该作者
8#
FTDI的和WCH的我都用过,除了价格真没看出FTDI的高端在哪里。
ECHO Studio
http://www.uimeter.com
|
|||
ChessWorld
36
主题
820
回复 |
发表于2017-10-12 11:34:51
|
只看该作者
9#
芯片的内部构造不同,实现机制也不同。 说“COPY”也太严重了,不然Cypress早被FTDI告了。 如果说引脚兼容或功能兼容就是COPY,那“世界公认的第一辆汽车--德国人(奔驰)在1886年” 之后,任何公司的汽车品牌都是“抄袭”吗? |
|||
ChessWorld
36
主题
820
回复 |
发表于2017-10-12 11:42:48
|
只看该作者
10#
估计你使用WCH芯片的数量和场合还较少,如果你知道USB-IF测试是干嘛的, 你就知道该认证有多重要了。 能在某电脑或系统中正常使用,未必适合其他电脑或系统,而这个USB-IF就是确保在不同的标准系统中,该芯片都能正常工作,这是兼容性、完整性方面的测试。 而符合WHQL 认证的串口驱动,是微软的windpows 系统“官方认可的驱动、确保她可以跟Windows完美共存“,此外windows发现该最新串口驱动,它还可以自动升级。 一个很重要的设备,配的USB串口线,肯定是“好马配好鞍,一路更顺帆” |
|||
ChessWorld
36
主题
820
回复 |
发表于2017-10-12 14:13:51
|
只看该作者
12#
不同芯片,定位是不同的。 就像手机,高性价比的安卓和高大上的iPhone还是各有千秋,都有市场 |
|||
Echo
35
主题
536
回复 |
发表于2017-10-12 14:48:27
|
只看该作者
13#
这个确实,电子民工的钱最难赚了,处处想着成本控制,性价比。还是老人小孩女人的钱好赚,早上开车听广播,一个女的文眉,两条花了27万。
ECHO Studio
http://www.uimeter.com
|
|||
凡凡
9
主题
82
回复 |
发表于2017-10-14 21:09:33
|
只看该作者
14#
可以说是“抄袭”
谷动谷力
免费手把手教学电路设计/画PCB/Layout/嵌入式软件开发
|
|||
凡凡
9
主题
82
回复 |
发表于2017-10-14 21:36:56
|
只看该作者
15#
女人在漂亮上花钱就爽快,其他出一分钱如出血
谷动谷力
免费手把手教学电路设计/画PCB/Layout/嵌入式软件开发
|
|||
ChessWorld
36
主题
820
回复 |
发表于2017-10-18 19:24:08
|
只看该作者
16#
已经到货,欢迎品尝!
|
|||
lzl123
6
主题
35
回复 |
发表于2017-10-24 14:46:12
|
只看该作者
17#
USB转串CH340系列的信价比确实很高,基本都在2元以内。
|
|||
WCHCN
37
主题
241
回复 |
发表于2017-10-24 17:20:19
|
只看该作者
18#
这确实是土豪版
①低功耗、高性价比蓝牙M0单片机CH577 ②超高性价比USB单片机CH552 ③免编程,串口扩展以太网芯片CH9120 ④免编程,串口转蓝牙芯片CH9141
|
|