查看:
6945
|
回复:
8
|
求助大神,有大神用过纽扣电池的稳压芯片吗
|
|||
机智过人大康哥
1
主题
1
回复 |
发表于2017-10-15 14:45:44
|
只看该作者
1#
电梯直达
|
|||
maxtch
18
主题
141
回复 |
发表于2017-10-15 21:58:11
|
只看该作者
2#
你需要输出多少电压?如果是 1.8V 之类的话建议用 LP2895-1.8 或 LM3671-1.8。如果是 3.3V 你可以试试看直接用纽扣电池给 3.3V 设备供电 |
|||
机智过人大康哥
1
主题
1
回复 |
发表于2017-10-15 23:08:18
|
只看该作者
3#
我需要输出一个3v或者3.3v的电压,但是涉及到一个电压值的监测,需要电压稳定,并不是只给单片机供电
|
|||
tom6bj
33
主题
273
回复 |
发表于2017-10-16 09:13:03
|
只看该作者
4#
还要当基准源用? 那就ADP151吧, 也不算很贵.
|
|||
立创工程小李
5
主题
110
回复 |
发表于2017-10-16 09:20:43
|
只看该作者
5#
3V稳压到3.3V这要DC-DC芯片才行吧,线性稳压怎么稳?
|
|||
maxtch
18
主题
141
回复 |
发表于2017-10-16 13:27:43
|
只看该作者
6#
60mA 以内你可以试试 REG710NA-33,不然就要用 buck-boost 了。 |
|||
tom6bj
33
主题
273
回复 |
发表于2017-10-16 14:35:08
|
只看该作者
7#
纽扣电池还是别DCDC了, 要么把需要稳的电压降到2.5, 2.0, 1.8V, 要么就两个电池串联成6V.
|
|||
LSD615
0
主题
23
回复 |
发表于2017-10-16 16:04:22
|
只看该作者
8#
纽扣电池需要稳压一般要用到DC_DC升压芯片,之前用过ME2188 这个IC去升压!
|
|||
画地为牢
0
主题
2
回复 |
发表于2018-04-14 09:41:00
|
只看该作者
9#
你以前用ME2188使能端有用上吗?是不是不能关闭升压输出?
|
|