查看:
16278
回复: 20 |
硬件网络协议栈IC和单片ARM9网络解决方案
|
|||
智易捷物联
8
主题
353
回复 |
发表于2016-11-18 12:08:45
|
只看该作者
1#
电梯直达
大家好! |
|||
ChessWorld
36
主题
819
回复 |
发表于2016-11-18 17:29:32
|
只看该作者
2#
期待楼主的CH395!如果有PCB空板或成品板,那最好!
|
|||
智易捷物联
8
主题
353
回复 |
发表于2016-11-21 18:43:59
|
只看该作者
3#
谢谢你的支持!PCB板正在规划中。。。
|
|||
智易捷物联
8
主题
353
回复 |
发表于2016-11-23 19:38:55
|
只看该作者
4#
大家好,在网上看到有人关注到为什么CH395的芯片比W5500贵,我只能说一分钱一分货,为什么呢? 因为W5500不支持自动极性变换, 目前市场上的绝大多数网线都是交叉线的形式,即网线一头用T568B标准,一边用T568A标准;由于W5500内部集成全硬件TCP/IP协议栈+MAC+PHY,极性转换中的“极性”指的是PHY的信号,包括RX+、RX-、TX+、TX-四路信号,如果用直连线这四路信号线就不能对应起来。支持极性转换的PHY可以自动转换这4路信号,这样就对网线的标准不做要求了。但需要说明的是,W5500设备与同其连接的设备之间只要有一台设备的PHY支持自动极性转换就没有问题了,目前市场上的设备基本都支持,因此可以不用忧虑这个问题。 但是,如果用户需要用两台W5500设备,此时就要注意用直连线(网线两头都用T568B标准接线)就可以解决! 最后,CH395扩展了8个GPIO口和4K EEPROM可以降低系统成本。 |
|||
niba
38
主题
131
回复 |
发表于2017-02-03 13:34:45
|
只看该作者
5#
CH563 宝贝呀。。要是验证开发板就好了
|
|||
我爱下载
0
主题
3
回复 |
发表于2017-02-06 16:34:46
|
只看该作者
6#
感觉不错的东西
|
|||
D
6
主题
447
回复 |
发表于2017-08-17 15:06:24
|
只看该作者
7#
单片机的开发环境是什么呢?
|
|||
WCHCN
37
主题
241
回复 |
发表于2017-08-18 08:44:33
|
只看该作者
8#
keil
①低功耗、高性价比蓝牙M0单片机CH577 ②超高性价比USB单片机CH552 ③免编程,串口扩展以太网芯片CH9120 ④免编程,串口转蓝牙芯片CH9141
|
|||
xbwpc
4
主题
71
回复 |
发表于2017-08-25 13:44:09
|
只看该作者
9#
CH561也是硬件协议栈?硬协议栈跑260kBps是不是稍慢了点,或者是因为64pin没有并口,卡在SPI速率上了?要是能到600kBps(4800kbps)我项目就能用上了。 |
|||
WCHCN
37
主题
241
回复 |
发表于2017-08-25 14:13:27
|
只看该作者
11#
CH561不是硬件协议栈,是加载提供的软件协议栈库。另外上面的实测速度不是260Kbps,而是260KByte/S。
①低功耗、高性价比蓝牙M0单片机CH577 ②超高性价比USB单片机CH552 ③免编程,串口扩展以太网芯片CH9120 ④免编程,串口转蓝牙芯片CH9141
|
|||
xbwpc
4
主题
71
回复 |
发表于2017-08-25 16:37:05
|
只看该作者
12#
是260kB我知道,这个就很尴尬啊,2Mbps多点,现在想传5Mbps的TS流到板上,沁恒有没有合适的片子? 另外CH551和552的ISP软件更新快了吧,我在另一个帖问你你没回(: |
|||
WCHCN
37
主题
241
回复 |
发表于2017-08-25 16:57:13
|
只看该作者
13#
5MBPS压力有点大,真不一定能达到, CH563/CH561网口收发能力能达到,但是数据出不来,其他接口不行。 你在其他帖子问的有关CH551/CH552的ISP软件的问题,真不好意思,没注意到。 现在官网还没更新,不过已经放到wch论坛了,可以在这下载:WCH-ISP软件.rar ①低功耗、高性价比蓝牙M0单片机CH577 ②超高性价比USB单片机CH552 ③免编程,串口扩展以太网芯片CH9120 ④免编程,串口转蓝牙芯片CH9141
|
|||
阿甘
0
主题
49
回复 |
发表于2017-08-25 17:11:34
|
只看该作者
14#
为什么要那么多的管脚呢?
深圳科瑞格,电力测量专家
|
|||
Allen520
0
主题
4
回复 |
发表于2017-11-21 14:01:25
|
只看该作者
15#
想问下,谁有那个验证板子的资料,发我一份谢谢!
|
|||
Allen520
0
主题
4
回复 |
发表于2017-11-21 14:05:22
|
只看该作者
16#
补充下 是 力创 ch395的验证板子的资料
|
|||
张e
21
主题
56
回复 |
发表于2018-05-13 13:18:10
|
只看该作者
17#
里面集成了MAC地址吗?网上有说,W5500的抗干扰没有ENC系列的强,不知道CH的怎么样。 还是要支持国产,不然韩国一禁运,我们都坐蜡了。 |
|||
WCHCN
37
主题
241
回复 |
发表于2018-05-14 08:27:44
|
只看该作者
18#
每颗CH395和CH9121出厂自带向IEEE组织申请的全球唯一MAC地址。
①低功耗、高性价比蓝牙M0单片机CH577 ②超高性价比USB单片机CH552 ③免编程,串口扩展以太网芯片CH9120 ④免编程,串口转蓝牙芯片CH9141
|
|||
张e
21
主题
56
回复 |
发表于2018-05-16 09:51:27
|
只看该作者
19#
这个我很喜欢.
|
|||
此地无银
0
主题
38
回复 |
发表于2019-03-25 21:10:38
|
只看该作者
20#
好东西,标记一下,准备试试 |
|||
此地无银
0
主题
38
回复 |
发表于2019-11-04 15:41:24
|
只看该作者
21#
一直使用W5500,感觉有点价高,发现这个芯片更贵,有没有便宜点的解决方案呀?
|
|