论坛首页 > 交流专区 > 技术交流 > USB单片机CH554/CH559实用例程代...
查看:2060  |  回复:16
USB单片机CH554/CH559实用例程代码
WCHCN
13
主题
172
回复
发表于Mon Oct 23 15:19:37 CST 2017   |  只看该作者 1# 电梯直达

      各位网友大家好,近期有之前参加论坛活动的网友以及对CH554系列USB单片机感兴趣的朋友,都有咨询到一些除了我们官网提供之外的一些参考例程,近期我们把一些常用的例程整理集中了一下,给有需求的网友参考,这些例程大多是有关单片机USB的一些实例,覆盖了大多USB应用。有的例程是基于CH559/558编写,有的例程是基于CH554/553/552/551编写,其实差别都不大,这两个系列的芯片使用上也都相似。实例如下:


      1、CH559/CH558模拟U盘,支持文件拷贝,删除,新建,读写,格式化等操作,存储介质采用2M的SPI flash。
      2、CH55X系列芯片加密示例和说明文档。
      3、CH55X脱机烧录器PCB和使用说明文档。
      4、CH559/CH558的USB HID通讯实例,使用CH9326的上位机软件。
      5、CH559/CH558模拟CH34X,可以用来扩展并口,SPI,串口,PWM,GPIO等,或者采集以上接口数据发送至主机。
      6、CH559做USB主机通过AOA协议和Android设备通讯,使用CH9343安卓端调试软件。
      7、CH559操作CH340,支持修改波特率。
      8、CH559操作键鼠,并且将键鼠数据通过串口输出,也可以修改通过SPI,485等发送键鼠数据。
      9、CH559操作键鼠,并且将键鼠数据通过串口输出,也可以修改通过SPI,485等发送键鼠数据。包含HID报表分析,可以获取鼠标 X,Y,滚轮和按键信息。
      10、CH559/CH558LED控制卡实例,支持32*1024点LED屏,支持通过U盘更新显示内容,显示内容可保存串行Flash中。
      11、CH559/CH558 USB+串口IAP远程升级实例,可以在用户程序直接升级用户程序,提供上位机工具和源码。
      12、CH559 U盘IAP功能实现,U盘根目录下制定文件名文件用于升级用户程序,也可以改成通过寻找文件进行升级。
      13、CH559/CH558模拟HID兼容设备,上传ADC采集的数据,支持端点中断下传。
      14、CH558/CH559模拟键盘,用于1~3键的特殊键盘,支持软件配置键值。也可通过修改软件支持更多的按键。
      15、CH559/CH558 模拟HID兼容和键盘复合设备,上电自动弹出指定目录下的EXE软件,通过软件可以查看HID兼容设备中断IN端点数据和统计。
      16、CH554 模拟HID兼容和键盘复合设备,上电自动弹出指定目录下的EXE软件,通过软件可以查看HID兼容设备中断IN端点数据和统计,并且支持TouchKey(触摸按键)检测上传数据。
      17、CH554模拟CDC类,PC免驱,可以实现快速批量上下传。
      18、CH554模拟U盘,无存储介质,需要根据应用添加合适的存储介质。
      19、CH554模拟CH340,CH341。


               沁恒USB单片机CH55X实用参考例程代码20171022.zip


       CH554系列单片机测试板免费申请请转至:http://club.szlcsc.com/article/details_4145_1.html

  该帖子已被WCHCN于Mon Oct 23 15:20:16 CST 2017编辑过
回复 收藏
  举报
立创商城赵...
【官方工作人员】
130
主题
1308
回复
发表于Mon Oct 23 15:54:42 CST 2017   |  只看该作者 2#

不错! 很有特色的芯片,特别是USB功能部分。 


顺便咨询一下:

WCH 系列单片机中,有哪款是支持IrDA功能的吗? 
另外看一款CH568支持对SATA接口的硬盘或光驱的读写操作吗? 
 

《立创快报》总编辑、立创电子公共实验室建设者,企业QQ:2355740879
WCHCN
13
主题
172
回复
发表于Mon Oct 23 17:44:30 CST 2017   |  只看该作者 3#
立创商城赵工 发表于 Mon Oct 23 15:54:42 CST 2017  2# 不错! 很有特色的芯片,特别是USB功能部分。 顺便咨询一下: ...

 

赵工你好,CH559/CH558/CH563这3款单片机的串口都内置红外线编解码器,只要外加红外收发器即可实现红外适配器功能。

CH568是一颗支持SM4/AES硬件加密的高速USB单片机,支持USB HOST/DEVICE模式,支持SATA2.0主从模式,支持4路高速SD卡接口。可以对SATA接口的硬盘或光盘读写操作。

CH567是一颗支持SM4/AES硬件加密的双高速USB单片机,有两路高速USB接口(均支持HOST/DEVICE模式),支持4路高速SD卡接口。

相关技术手册可到我司官网搜索下载。

立创商城赵...
【官方工作人员】
130
主题
1308
回复
发表于Mon Oct 23 18:07:34 CST 2017   |  只看该作者 4#
WCHCN 发表于 Mon Oct 23 17:44:30 CST 2017  3# 赵工你好,CH559/CH558/CH563这3款单片机的串口都内置红外线...
都不错,有空我也是试试~
《立创快报》总编辑、立创电子公共实验室建设者,企业QQ:2355740879
WCHCN
13
主题
172
回复
发表于Tue Oct 24 09:10:08 CST 2017   |  只看该作者 5#
立创商城赵工 发表于 Mon Oct 23 18:07:34 CST 2017  4# 都不错,有空我也是试试~
快乐电子
5
主题
184
回复
发表于Tue Oct 24 09:14:55 CST 2017   |  只看该作者 6#
WCHCN 发表于 Tue Oct 24 09:10:08 CST 2017  5# 图片

就是也涨价了

参赛作品《智能正负脉冲电动车6-64V铅酸蓄电池多功能充电器》
WCHCN
13
主题
172
回复
发表于Tue Oct 24 10:01:50 CST 2017   |  只看该作者 7#
快乐电子 发表于 Tue Oct 24 09:14:55 CST 2017  6# 就是也涨价了
什么也涨价了?
大白马
4
主题
30
回复
发表于Tue Oct 24 10:04:55 CST 2017   |  只看该作者 8#

CH558 量产了吗? 因为你们官网可下载的PDF,该芯片的简介才2个页面。 

CH558 如果已经量产,大家可代售?

另外,我对CH55X脱机烧录器挺感兴趣,不知道能否告知它的编程烧录时序?甚至固件源码,。。。 初步看CH55x芯片好像是通过SPI接口进行烧录的。


如果知道编程时序,我可以开源制作一个低成本、高速的CH55x的Programmer软硬件工具,方便大家测试和使用你们公司的芯片。

毕竟这种工具比 串口或USB的Bootloader 等ISP方法更好,更直接。

擅长做上位机(USB通讯、网络通讯、无线控制、数据存储和展示),软件平台:VC++
快乐电子
5
主题
184
回复
发表于Tue Oct 24 10:07:50 CST 2017   |  只看该作者 9#
WCHCN 发表于 Tue Oct 24 10:01:50 CST 2017  7# 什么也涨价了?
CH552也涨价了哦
参赛作品《智能正负脉冲电动车6-64V铅酸蓄电池多功能充电器》
WCHCN
13
主题
172
回复
发表于Tue Oct 24 17:17:06 CST 2017   |  只看该作者 10#
大白马 发表于 Tue Oct 24 10:04:55 CST 2017  8# CH558 量产了吗? 因为你们官网可下载的PDF,该芯片的简介才2个...

您好,非常感谢您对我司产品的关注。

CH558是量产型号,现在已经大批量出货,可在官网下载CH558DS1.pdf,这是详细手册。CH558DS1.PDF 

CH55X的脱机烧录器也是通过USB口或串口对芯片烧录程序,并未开放烧录协议。

WCHCN
13
主题
172
回复
发表于Tue Oct 24 17:18:15 CST 2017   |  只看该作者 11#
快乐电子 发表于 Tue Oct 24 10:07:50 CST 2017  9# CH552也涨价了哦
CH552G,批量销售价格1.3元含税。
風火流云
2
主题
152
回复
发表于Thu Nov 09 19:53:41 CST 2017   |  只看该作者 12#
WCHCN 发表于 Tue Oct 24 17:17:06 CST 2017  10# 您好,非常感谢您对我司产品的关注。 CH558是量产型号,现在已...
WCHCN
13
主题
172
回复
发表于Tue Nov 14 15:05:03 CST 2017   |  只看该作者 13#
風火流云 发表于 Thu Nov 09 19:53:41 CST 2017  12# CH558已到货,欢迎大家前来试用。 http://www.szlcsc.com/so/pr...
WCHCN
13
主题
172
回复
发表于Tue Nov 14 15:08:49 CST 2017   |  只看该作者 14#
此例程适用型号,CH551/CH552/CH554/CH558/CH559
wangdali
0
主题
1
回复
发表于Fri Nov 24 16:48:44 CST 2017   |  只看该作者 15#
CH554/559的USB-HOST模式,USB的传输速率可以到多少,手册上写速1.5Mbps/全速12Mbps,实际速率能到多少呢?
maxtch
15
主题
126
回复
发表于Fri Dec 01 00:43:04 CST 2017   |  只看该作者 16#

多谢样例代码,我拿去改写成 STM32F042 用的代码了哈~(我的项目不能用 Cube,就只有这样拿样例代码东拼西凑了)

WCHCN
13
主题
172
回复
发表于Wed Feb 28 08:55:07 CST 2018   |  只看该作者 17#
wangdali 发表于 Fri Nov 24 16:48:44 CST 2017  15# CH554/559的USB-HOST模式,USB的传输速率可以到多少,手册上写速...
    CH554和CH559都是USB的全速模式,理论带宽12Mbps,实际比这个小,应用上来讲主要是做一些对速度要求不是很高的应用,具体的传输速度还由USB的通讯类型决定。比如读取U盘内容,速度大概可以达到几百KB/S。
  • 温馨提示:标题不合格、重复发帖、发布广告贴,将会被删除帖子或禁止发言。 详情请参考:社区发帖规则
  • 您当前输入了 0个文字。还可以输入8000个文字。 已添加复制上传图片功能,该功能目前仅支持chrome和火狐

顶部