查看: 4151  |  回复: 7
厨房电子秤方案设计-最低可测1g重量【超精准】
o技小新o
【官方工作人员】
17
主题
54
回复
发表于2017-10-30 11:13:19 | 只看该作者
1# 电梯直达

 


方案特点:

1. 出厂一键校准功能

这个功能,是为了方便生产做的。

比如,工厂员工,每次只需要给电路板下载一下程序,再按一个按键,就完整了校准,就可以投入市场交到客户手中了。

2. 一阶滤波程序

在得到ADC数据计算重量时,采用了一阶滤波程序,使得显示的数值非常稳定。

3. 电池电压测量功能

在利用电池电压供电时,电池电压的降低,不会影响重量的测试数据。

4. 去皮功能

去皮,是个专业术语,你可以理解为“置零”。

举个例子,当你测量篮子里面物体的重量,你就可以用去皮功能去掉篮子的重量。

5. 低功耗功能

30秒,重量数据没有保持不变,表示人们不再使用它,进入低功耗模式,用去皮功能按键一键唤醒。

方案教程:厨房电子秤方案教程.pdf 

产品级程序:电子秤程序.zip 


视频教程:(共90分钟)

第01集:厨房电子称的硬件设计思路

第02集:如何快速搭建一个厨房电子秤

第03集:称重传感器的安装

第04集:称重传感器原理讲解

第05集:CS1237差分ADC模块介绍

第06集:厨房电子秤程序设计思路

第07集:厨房电子秤校准程序的实现

第08集:用KEY1键实现不重新下载程序的情况下校准电子秤

第09集:重量计算程序设计

第10集:去皮功能介绍和程序设计

第11集:低功耗模式程序设计

第12集:数据的一阶滤波处理

第13集:测量电池电压程序设计

第14集:IAP15W系列单片机程序下载方法

第15集:电子秤套件完整实验流程


点击下面链接进入百度传课,免费看

https://chuanke.baidu.com/v9279132-239781-1780863.html



【技新网(jixin.pro)-立创商城旗下电子设计教育平台】
GUO
9
主题
170
回复
发表于2017-10-30 21:39:37   |  只看该作者
2#
我硬是把整个视频教程看完了
极客老猫
0
主题
1
回复
发表于2018-03-13 08:01:13   |  只看该作者
3#
板子和器材在哪里买?有成套的不?想给小学生玩玩。
o技小新o
【官方工作人员】
17
主题
54
回复
发表于2018-03-13 09:25:02   |  只看该作者
4#
过几天立创商城就有货了。
【技新网(jixin.pro)-立创商城旗下电子设计教育平台】
革命者8
4
主题
23
回复
发表于2018-07-09 17:31:33   |  只看该作者
5#

看来这款国产芯片还是不错的!

深圳航顺芯片代理
1
主题
29
回复
发表于2019-08-13 16:20:52   |  只看该作者
6#
 什么方案,MCU 用那家的?
目前航顺芯片量产的有HK32F103x和HK32F03x系列。TEL:13760159380 QQ:270129716
英尚微电子
31
主题
298
回复
发表于2019-12-17 16:45:53   |  只看该作者
7#
国产MCU可以选用灵动微的哦,有技术支持,在价格上面还有优势,
www.sramsun.com SRAM芯片/非易失性MRAM芯片/PSRAM伪静态存储芯片 TEL:13751192923 QQ3161422826
煮妇神探
0
主题
1
回复
发表于2019-12-17 23:05:30   |  只看该作者
8#
o技小新o 发表于2018-03-13 09:25:02  4# 过几天立创商城就有货了。
商城找不到这个货啊 ,能发个链接吗

主题

回复
  • 温馨提示: 标题不合格、重复发帖、发布广告贴,将会被删除帖子或禁止发言。 详情请参考: 社区发帖规则
  • 您当前输入了 0 个文字。还可以输入 8000 个文字。 已添加复制上传图片功能,该功能目前仅支持chrome和火狐
昵 称:
 
温馨提示:昵称只能设置一次,设置后无法修改。
只支持中文、英文和数字。

顶部