查看: 5003  |  回复: 5
以太网芯片常见咨询问答集
ljfceo
30
主题
83
回复
发表于2017-11-03 14:51:39 | 只看该作者
1# 电梯直达
1.1以太网芯片有哪些型号,哪款型号销售最好?
答:共四款分别有W5500W5300W5200W5100,其中W5500W5300W5100用户使用最多。

1.2 W5500这款芯片性能如何?可靠吗?
答:由于W5500 内部的TCP/IP协议栈全硬件化,又有高速的SPI接口,用户只需操作编程TCP/IP协议的上层应用,底层无需关注,就可实现联网功能,所以其性能可靠安全,稳定性强,使用起来简单。目前多个项目例如电动车充电桩,传感器监控系统,智能电表管理,等物联网领域的应用都使用了W5500,足以说明其性能的稳定可靠。

1.3以太网芯片W5500会有停产的可能吗?
答:W5500在物联网领域的应用非常广,例如传感器监控系统,网络微型打印机,智能电表,门禁系统,电动车充电桩等等。W5500是目前最新款且销售非常火热,受到广大嵌入式工程师的青睐,国内外有上仟家用户在使用,W5500是基于前几代的基础和市场上用户需求而设计的一款性价比高的芯片。例如w5100是最早的一款芯片,使用了十几年,现在的用户一直在使用。w5100设计理念和W5500一样,兼容性强,不会被淘汰。

1.4 以太网芯片各个型号有什么区别?
答:就以W5500、W5300、W5200、W5100
①以太网芯片接口不一样,W5500、W5200、W5100是SPI接口,而W5300是8位/16位BUS。
②缓存不一样。W5500、W5200缓存大小为32kb,而W5300是128kb,只有W5100的缓存是16kb。
③数据处理的速率不一样,由于W5300含有DMA处理以及大的缓存,所处理数据的速度是最快的。其次是W5500/W5200(他们的缓存大于W5100)
④socket数量不一样,W5500、W5300、W5200都是8个独立的socket,W5100只有4个。

1.5为什么以太网芯片卖的那么贵?
答:由于它内部TCP/IP协议栈独特的设计,全硬件化,让大多数不太熟悉TCP/IP协议的嵌入式工程师无需关注太多,只需了解掌握控制以太网芯片,从而让产品快速实现联网功能,这样大大的缩短了项目的开发周期,加快产品上线的步伐。而传统的以太网方案,不仅让软件工程师需要花大量的时间和精力去调试复杂的TCP/IP协议,调试过程容易出错,性能不稳定,后期维护成本高。而以太网芯片与之对比,开发效率高,使用稳定安全,这样在售后方面维护成本非常低。受到广大用户的青睐,它的价值得到充分的体现,市场供不应求,自然而然,就卖的贵了!W5100是最早的一款芯片,目前一直在用,它和W5500设计理念是一致的,但W5500的生成工艺改进,比如今W5100的价格便宜,所以W5500在所有系列当中是一款性价比最高的。

1.6 W5500 可以做什么用?用在哪些方面?
答:可以让用户的产品具有联网功能,主要是在物联网领域应用的非常广,例如PLC联网、智能电表,门禁系统,电动车充电桩、传感器监控系统等等。

1.7 W5500最小包装是多少?
答:2500pcs/盘

maxtch
18
主题
141
回复
发表于2017-11-03 16:01:46   |  只看该作者
2#

W5100/5200/5300/5500 相比于 ESP8266、ESP32 之类有什么有缺点吗?相比于 STM32F107+DP83848/RTL8201 呢?在我看来 STM32F107+RTL8201 虽说布线多且需要编程,但至少眼下可以在协议栈层实现 TLS 1.2,对于云安全和认证还是有很大帮助的。

ljfceo
30
主题
83
回复
发表于2017-11-06 11:32:47   |  只看该作者
3#
1 W5100/5200/5300/5500 相比于 ESP8266、ESP32 之类有什么有缺点吗?
  以太网芯片不能与WiFi芯片相比, 没有什么可比性, 真比起来就是有线 和 无线的对比了.稳定性上有线更稳定,工业控制大部分还是有线控制。无线更灵活,在民用方面肯定是无线是趋势。

2 相比于 STM32F107+DP83848/RTL8201 呢?
优点是:
I  硬件逻辑门构成的TCP/IP协议带来的技术优势——更稳定!速度快!
II 节省开发成本 和 维护成本
缺点是:
I  小批量使用价格上要贵 2 rmb左右,但是,大批量价格无差别!这是原厂销售策略
II 目前这些最多做到8个socket,软件协议栈可以更多,但是:大部分应用不超过4个socket , ST32f107跑多个socket慢的要死

3 TLS 1.2,对于云安全和认证还是有很大帮助的。
  云安全方面,的确是很好,TLS是基于传输层至少的,W5500也是做到传输层,所以用W5500 页可以实现TLS,原厂已经早几年前就有这方面的参考代码,在银行系统中就有用到。加密协议不好调,用的人也少,所以网上就没怎么宣传。
xbwpc
4
主题
71
回复
发表于2017-11-09 22:23:56   |  只看该作者
4#
W7500P UDP大包接收速度能到多少?
ljfceo
30
主题
83
回复
发表于2017-11-13 15:28:50   |  只看该作者
5#
xbwpc 发表于2017-11-09 22:23:56  4# W7500PUDP大包接收速度能到多少?
你有在用W7500P ?  这个我还没测试过,你也可以试试?

主题

回复
  • 温馨提示: 标题不合格、重复发帖、发布广告贴,将会被删除帖子或禁止发言。 详情请参考: 社区发帖规则
  • 您当前输入了 0 个文字。还可以输入 8000 个文字。 已添加复制上传图片功能,该功能目前仅支持chrome和火狐

禁言/删除

X
请选择禁言时长:
是否清除头像:
禁言/删除备注:
昵 称:
 
温馨提示:昵称只能设置一次,设置后无法修改。
只支持中文、英文和数字。

举报

X
请选择举报类型:
请输入详细内容:

顶部