查看:
13177
回复: 26 |
探讨贴: 是否有必要建立一个对全民开放的电子公共实验室?
|
|||
立创商城工程部
【官方工作人员】
113
主题
1325
回复 |
发表于2016-07-26 16:14:11
|
只看该作者
1#
电梯直达
众所周知 ,立创商城(嘉立创)是一个面向中小型企业和个体的一站式电子制造和元器件采购平台(PCB打样、钢网制作、SMT贴片服务、电子元器件采购)。 为了更好的服务和回报大家,立创商城(嘉立创)未来不久有意建立一个电子公共实验室 -- 暂称“立创实验室”。 我们这个立创实验室的定位、功能: 1. 俗称草根型的技术群众(如创客、科技工作者、电子爱好者、工厂或公司里的技术员和工程师)一般是没办法直接或很难能得到 2. 立创实验室可为大家提供: 免费的实验场地(300平方米以上)、各种电子仪器和设备,如:3D打印、激光切割、高性能示波器、 3. 电子技术知识的公开课讲座(电子元器件基础知识、EDA设计软件用法、机械设计软件用法等等)。此外,还可包括知识产权(专利)方面的培训。 4. 创业、风投、融资方面机构组织的引入。。。 5. 大家有好的软硬件开源项目、好的产品? 可以放置在我们实验室的公共展区,Show 给其他人(工厂买家、投资方)看! 6. 最重要的一点: 以上的服务,基本都是免费的,除了实验室所产生的耗材。:)
为此,我们诚意在此立贴,想跟大家探讨一下: 欢迎大家的跟进和头脑风暴! |
|||
Savage
0
主题
7
回复 |
发表于2016-07-27 09:47:01
|
只看该作者
2#
是个好主意. 但地理上有局限性. 我想是否可以利用这个实验室平台,开展一些测试业务? 比如,工程师A有一个设计需要验证,但他手头没有合适的仪器.于是A将样板委托实验室测试,并交纳测试费用,实验室委托工程师B对其测试,并支付给B测试费用,测试完成后将结果发布给A.这样工程师A以较低的成本完成了测试,实验室和工程师B获得了利润. |
|||
立创商城工程部
【官方工作人员】
113
主题
1325
回复 |
发表于2016-07-27 17:47:55
|
只看该作者
3#
我们可以代测试,通过快递的方式。 代测试包括测试的项目,方法,或者远程视频协做都可以。 |
|||
35762A
0
主题
1
回复 |
发表于2016-08-03 13:56:20
|
只看该作者
4#
我个人是非常希望有这么一个实验室。 可以参考keysight的开放实验室,感觉是非常好的。尽管会有一些地域上的差别。 很多仪器可以互联网,一边操作搭建完操作环境, 另一方查看数据分析。 非常棒的操作方式。 |
|||
92393S
0
主题
2
回复 |
发表于2016-08-11 16:41:25
|
只看该作者
5#
很好, 对于我这样的爱好者, 又没有能力买设备的, 去keysight,人家又不接待的个体 的确是个不错的主意. |
|||
生日的蛋糕
8
主题
337
回复 |
发表于2016-09-13 12:21:02
|
只看该作者
6#
我要去溜达
|
|||
李
0
主题
4
回复 |
发表于2016-09-30 15:40:32
|
只看该作者
7#
我们期盼这一天,支持! |
|||
samjazz
0
主题
5
回复 |
发表于2016-10-10 15:14:50
|
只看该作者
8#
这个绝对支持,能有电磁屏蔽暗房就更加好了。
|
|||
红尘客
29
主题
4308
回复 |
发表于2016-10-10 20:59:37
|
只看该作者
9#
测试不过,再画PCB,再测。多几次EMC EMI经验涮涮的上去了!建议旁边有旅馆。
|
|||
ChessWorld
36
主题
819
回复 |
发表于2016-10-12 14:34:44
|
只看该作者
10#
还有旅馆
|
|||
生日的蛋糕
8
主题
337
回复 |
发表于2016-10-13 23:03:46
|
只看该作者
11#
要便宜的旅馆,10元/天
|
|||
ChessWorld
36
主题
819
回复 |
发表于2016-12-16 09:57:59
|
只看该作者
12#
立创电子实验室,现在情况如何了?
|
|||
立创商城工程部
【官方工作人员】
113
主题
1325
回复 |
发表于2017-03-23 11:36:16
|
只看该作者
13#
立创实验室,近期已经在正式规划,相信很快有新进展、新局面。 敬请大家关注~ |
|||
立创工程小陈
6
主题
548
回复 |
发表于2017-03-23 11:42:30
|
只看该作者
14#
立创商城电子制作节(审核专员)
|
|||
杯吹的恩吉尼
22
主题
608
回复 |
发表于2017-03-23 14:13:40
|
只看该作者
15#
很好,但是不是太过理想了一点?这是要花大把银子的,免费使用的话,担心是否一直可持续。建议少量收些成本费以维持它的运行,毕竟天上不会掉馅饼,也没有白吃的午餐,尤其是现在这个社会。
|
|||
电子青蛙
2
主题
125
回复 |
发表于2017-03-23 14:29:36
|
只看该作者
16#
好主意,我最近去了电网公司的实验室,那设备都是几十万上百万的,一个实验室光设备就500W以上,这是一般的小公司承受不起的!但是他们实验室的设备大部分时间都是在哪里睡大觉,没什么人用!但是我们这些中小公司是有巨大的需求但是就是买不起,所以很多实验都没办法做,做出来的东西都是靠经验,靠猜!所以也就决定了东西的质量也就那样!版主,设备希望加上网络分析仪、频谱分析仪!这个比较贵,我们买不起,到时候好借用!
|
|||
立创商城工程部
【官方工作人员】
113
主题
1325
回复 |
发表于2017-03-23 14:46:44
|
只看该作者
17#
有些高级设备的项目会适当收费(如果是商城或PCB的用户,价格应该会比外面有竞争力),当然多数测试项目是Free.
|
|||
立创商城工程部
【官方工作人员】
113
主题
1325
回复 |
发表于2017-03-23 14:47:39
|
只看该作者
18#
“.截至2016年4月份,立创商城的注册用户人数,目前已经接近15万人!”--- 基本快1年过去了,目前我们商城注册的用户已经超过23W人 确实很多机构、院校的设备,多数情况下使用率很低,现在是资源共享型社会,所以更应该有效、高效地利用起来。 |
|||
广州电源
11
主题
620
回复 |
发表于2017-03-23 15:04:48
|
只看该作者
19#
像深圳华测这个级别的实验室,是上市了。 如果立创能搞个类似的,革一下这些实验室的命,那是最好的。 个人觉得他们实验室是暴利行业。 q3397226930
|
|||
风过琴弦
28
主题
169
回复 |
发表于2017-03-23 18:29:36
|
只看该作者
20#
肯定是好主意,无论收费不收费,都有很大吸引力。说句不谦虚的话,我一直幻想国家科技部/各地科技局应该把这个事情做起来。
关于费用问题,包括异地路费的问题,我的看法是,但凡有点真正实际的需求 ---- 也就是说,有最起码的项目启动资金、有最起码的盈利预期 ---- 那么这点费用,包括往来的折腾,都不算是多大的代价。支付不起这个代价的,无论前期投入还是以后的市场预期,都不会有什么好,暂时享受不到也就算了。 虽然我也可能要用到这个实验室,也可能被收费
可能资金是个问题,好多仪器设备价格不菲,而且可能需要各方面很多种类的设备,还有,很多设备恐怕一台或者二台(套)不够。如果按盈利标准收费,可能就失去面向草根的意义了,如果象征性收费或者免费,我肯定会一辈子传诵立创 电源模块(小功率AC-DC)小体积,多年稳定应用,qq:1239283833
|
|||
串口MP3
7
主题
76
回复 |
发表于2017-03-24 15:01:00
|
只看该作者
22#
实验室非常有用,很有必要
|
|||
Fishing
20
主题
16
回复 |
发表于2020-04-21 17:36:52
|
只看该作者
23#
启动了吗? 按国美那一套,放产品在实验推免费用,厂家赚广告效应 |
|||
生日的蛋糕
8
主题
337
回复 |
发表于2020-04-21 20:16:57
|
只看该作者
24#
这么久了。。。
|
|||
曾菜菜鸟
0
主题
1
回复 |
发表于2020-09-24 16:22:25
|
只看该作者
25#
还有后文么
|
|||
0x10h
0
主题
7
回复 |
发表于2020-11-29 00:23:25
|
只看该作者
26#
搬家工具箱被人顺走了,没有万用表,没有电烙铁,没有逻辑分析仪,没有示波器,没发做bag 单卖便宜的不想买,贵的肉疼。有的东西又用不了几次 内心是多么希望有这么个地方。 可以建立一个,然后入会制度,新手入会有门槛,需要学习各种工具的使用方式,考核过了才能拥有使用资格。 |
|||
imsa
5
主题
47
回复 |
发表于2020-11-29 10:11:27
|
只看该作者
27#
没急迫性, 建议先把库存搞定. 要搞个实验室秀肌肉当然也没问题. |
|