结果:找到"新年福利",相关内容248条
- 送工程师定制款鼠标垫!
- 即日起,在嘉立创集团旗下PCB、SMT、立创商城、FA机械/电气零部件商城、钢网、3D打印、CNC、钣金业务线下单,就送嘉立创电子工程师定制款防滑鼠标垫!(客户需在下付费订单且订单金额>1元时,选择是否需要随货赠送一个工程师定制款鼠标垫),首批28万份送完即止!送28万份工程师定制款鼠标垫春节前就已经有部分小伙伴收到了嘉立创为电子工程师们专门定制开发的鼠标垫。有的小伙伴不禁疑惑,一个普普通通的鼠标垫还需要专门定制开发嘛?一个普通的鼠标垫做起来不难,但要用心做一款符合电子工程师使用场景的鼠标垫可不容易。点击图片打开原文查看《工程师定制款鼠标垫视频介绍》一款好的鼠标垫,首先要考虑是否丝滑。...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 嘉立创 活动福利 工程师 机械加工 电子 对话嘉立创 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-03-01 09:34:00
- ,可替代ST,GD,雅特力,不缺货,不缺货
- 今年全球遇上了芯片史上百年难得一遇的缺芯大行情,我司做为国民企业,所以芯片按原价出售,绝对真实。台积电流片,华天,长电全年包线封测,合不合适大家就看各自的产品,算是给国人谋福利吧,推荐的产品都不缺货。MH1903RAM1MB/1MBflash.集成丰富资源,出货量大。M4安全核MH1903SRAM640K、4MBFLASH.MH2020CRAM64K/512kflash通用MCUM3MH1902TRAM128K/1MBflash,通用MCU.M3MH1608DNFC非接芯片8200H蓝牙双模芯片BLE:30KSPP:70K8100蓝牙BLE芯片BLE:60K国产芯片的引领者:广泛应用于:微型...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 国民企业的福利,32位 MCU不缺货 发帖人:MH1903 发帖时间:2021-06-19 16:18:00
- 今日份惊喜|教你如何用一颗ESP32MCU打造低成本彩屏方案
- 自从上次许多小伙伴收看了我们玩转ESP32彩屏的直播后,一直意犹未尽。很多伙伴对它的高水平低功耗,集成2.4GHzWi-Fi和蓝牙双模的特性感到惊喜不已,有部分伙伴兴匆匆把ESP32买回家试玩。话说,这样一款为物联网应用而设计,同时具有超高射频性能、稳定性、通用性和可靠性的MCU,到底有多神奇呢?除了小伙伴自己探索出来的功能外,其实ESP32还是一个很有故事的MCU。当然,想要知道它所有的玩法,你必须足够了解它。同时ESP32比较高冷,只允许了解他的朋友倾听他的故事哈哈哈。这不,我们的老板,他平时就很爱玩,为此和ESP32约定,今天晚上19:30在直播间和大家见面,并向大家详细介绍一下ESP...
- 所属专栏: 技术交流 标签: ESP32 直播 福利 发帖人:启明云端 发帖时间:2021-06-17 16:50:00
- 最后一天,我忍不住了!
- 来了来了,立创八周年庆最后一天,小创我忍不住了!这次周年庆本来小创是不着急的,优惠力度辣么大,怕啥?后来小创才知道,不是怕不好卖,是太!好!卖!了!尤其是全场5折起的商品,大家纷纷催着补货。今天就是立创8周年庆最后一天了,大家准备上战场了!吓得小创赶紧做功课,求产品上架更多优惠型号,结果今天热卖型号增加了接近10000个,诚意十足!活动新增型号一览(88折起)这次立创八周年庆玩法其实特别简单粗暴:我,立创,打折送券!也就是说活动的核心就在于全场5折起、抢100元无门槛券。当然顺便领一下京东卡、享受一下包邮,也是非常棒的!有朋友问小创哪个活动最划算,小创是这样想的:小孩子才做选择,成年人当然是...
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: 活动 周年庆 发帖人:立创编辑 发帖时间:2019-06-21 12:27:00
- “科技自动化”理念是倍福不懈的追求
- 倍福始终坚持基于PC的控制技术,从1980年公司成立开始,研发了大量的创新产品和解决方案,这正是Beckhoff得以持续发展的原因所在。其早期提出的概念业已成为许多自动化技术的标准,且被成功引入市场。Beckhoff倍福公司基于PC控制技术的理念和Lightbus系统、总线端子模块以及TwinCAT自动化软件的推出,在自动化技术领域有着里程碑式的历史意义。在传统控制行业,这些产品已被视为高性能的解决方案,从而被广泛接受。EtherCAT—实时以太网解决方案—是一种具有前瞻性的高端技术,是前沿控制理念的新生代产物。“科技自动化”理念已成为Beckhoff倍福不懈追求的目标,并将创新精神融入硬件...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 倍福 发帖人:仪器仪表厂家 发帖时间:2019-02-26 11:15:00
- 年终盛典丨下单返现、满额送华为Mate20!
- 寒来暑往不知不觉间2018年就快要过去了为感谢新老朋友一直的陪伴与支持立创商城开展年终盛典感恩回馈大型活动2018.12.10-21※下单返现※全品牌无门槛现金优惠券最高单笔500元四档奖励,惊爆眼球年终狂欢,从立创商城开始单笔订单满1999元即返80元单笔订单满4599元即返200元单笔订单满9999元即返500元单笔订单满99999元即送HUAWEIMate20(128G)>>立即下单<<↓↓↓查看活动详情https://activity.szlcsc.com/18nzsd.html
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: 年终盛典 发帖人:立创小编 发帖时间:2018-12-07 21:30:00
- 330505-01-02-00本特利速度计
- 330505-01-02-00本特利速度计本特利内华达低频速度传感器设计用于测量绝对(相对于自由空间)轴承箱,套管或结构振动。双线系统由换能器和适当的组成电缆。低频速度传感器非常适合捕捉振动数据振动频率小于4Hz的设备提供有价值的装置数据。其主要用途是测量水电轴承套管振动其中慢速旋转需要低信噪比的涡轮机。330104-00-04-10-02-CN330104-00-07-10-02-CN330103-00-04-10-02-CN330103-00-07-10-02-CN330180-X1-05(MOD:145004-04)330904-06-14-05-02-00330106-05-30-1...
- 所属专栏: 二手交易 标签: 本特利速度计 发帖人:本特利666 发帖时间:2018-11-30 16:13:00
- 170172-050-00本特利前置器模块
- 170172-050-00本特利前置器模块170172内部7200前置器模块是一个双前置器模块使用5m和9m系统中的任何标准7200系列5mm或8mm探头长度。该模块的双内置Proximitor传感器无需使用外部前置传感器,并允许直接连接多达两个接近探头及其相关的延长电缆。内部7200系列Proximitor?模块170172-XXX-XX答:Proximitor类型0507200内部双5米前置传感器0907200内部双9米前置传感器B:危险区域批准使用1701/06隔离器端子台中的05选件002区/2区05Division2/Zone2forMonitor1区,0/1区传感器注意:对于72...
- 所属专栏: 二手交易 标签: 本特利前置器 发帖人:本特利666 发帖时间:2018-10-30 17:01:00
- 提前祝大家2018年新年快乐
- 年假马上就要来了,非常感谢立创提供了这个平台,使我们的开发更简单,更效率;在平台上认识了很多朋友,也完成了很多项目。在接下来的新的一年了,希望立创越来越好,结交的朋友越来越多,福科电子设计公司借助嘉利创平台提前给大家拜年了~~~祝大家新的一年里,有公司的订单多多的,上班的工资高高的,没女朋友的找到女朋友,有女朋友的早日结婚,结了婚的早日生孩子,生了孩子的就要多多挣毛毛了;大家2018年狗年旺!旺!旺!
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 新春祝福 发帖人:FOCUS电路设计 发帖时间:2018-02-10 07:48:00
- 关于福建省部分快递调整通知
- 尊敬的立创商城客户:应快递公司要求,自即日起至9月10有部分快递单将受到影响(如接到新通知将更新此公告):顺丰:液体、电池所有运输方式停运,快递必须实名制。禁制使用X女士、X先生等名称。速尔:发往福建省的快递停运。优速:发往福建省的快递停运。EMS:发往福建省的快递停运(2017-08-28起)。为了保证您的订单正常送达,请使用真实姓名,如因此原因造成快递运单被退回、扣留,立创商城不承担任何责任,敬请谅解。立创商城2017.08.15
- 所属专栏: 立创动向 标签: 福建 通知 快递 发帖人:立创商城IT运营 发帖时间:2017-08-15 17:23:00
返回