结果:找到"蓝牙模块",相关内容740条
- 【悬赏求助】蓝牙模块连接LM1878功放模块电流声极大。
- 目前想尝试用蓝牙模块连接LM1875功放模块做音响,主电源用的一个24V的开关电源。24V电源接进来后又用了LM2595S-5模块做了降压至5V做蓝牙电源。但是接进来以后播放没问题,但电流声巨大。因为初学求帮忙解决问题,若能解决请大哥抽两包烟还是可以的。用过B0505S-1WR3电源隔离模块串联隔离后,蓝牙声音特别小,没有了卡卡的电流声,但还是有一些干扰声。
- 所属专栏: 技术交流 标签: 蓝牙模块 LM1875 功放模块 蓝牙电流声 开关电源 发帖人:寒冰君易天 发帖时间:2021-11-15 18:13:00
- E73-2G4M04S1B带bootloader吗??还是要自己编译烧写
- E73-2G4M04S1B带bootloader吗??还是要自己编译烧写??买了个这个https://item.szlcsc.com/402617.html新手小白不会搞怎么进DFU的??进duf需要先烧写什么吗???nrF52832的bootloader是通用的吗?谁有可以用的bootloader这些可以分享一下自己编译台麻烦了还要去慢慢找教程搞还不一定能编译出来…………现在通电收到这样的信号进不去dfu??还是方法错了
- 所属专栏: 技术交流 标签: 蓝牙模块 发帖人:豆豆打豆豆 发帖时间:2020-07-18 17:26:00
- [开源]可能是功能最全面的MP3蓝牙BLE双模音频芯片模块测试板
- 蓝牙模块,顾名思义就是实现蓝牙功能的半成品模块产品。主要由蓝牙芯片和外围元器件组成,从而形成一个可以直接供用户使用的产品。但是目前市场上的产品参差不齐,往往成本上面都偏高,一个模块动辄20,少则10.往往成本高的产品,在性能和配置上面,确实做的都很好,也很极致,贵也有贵的道理:1、比如硬件上增加:屏蔽罩、更多的esd器件、使用更高级的PCB板材和工艺等等2、投入更多的人力成本去研发,以及细节上做到极致。如:(1)、超高的波特率传输。(2)、超大数据流实时传输。串口传输不分包,直接大数据流发送即可(3)、超强的资源,主从一体,实时切换3、高大上的产品包装,以及温馨可爱的售前、售后客服、耐心的技...
- 所属专栏: 开源设计 标签: 蓝牙模块 蓝牙芯片 蓝牙音频数传 发帖人:清月电子 发帖时间:2019-06-08 17:48:00
- 蓝牙模块MS50SF7
- 1.概述MS50SF7是采用NordicnRF52832设计的贴片蓝牙4.2模块。它是一款高性价比、低功耗的片上系统(Soc)解决方案,适合蓝牙低功耗的应用,它降低了建立网络节点的成本。它有一个ARM内核Cortex-M4F的RF收发器,MCU有更快的运行速度,内核运行速度达到64Mhz,它能够实现更强大的运算能力以及浮点运算的技术,能实现非常复杂的算法。512KBFLASH程序空间、64KBRAM和其它功能强大的配套资源。它适用于低功耗系统、超低的睡眠电流及运行时的低功耗。产品特征蓝牙低功耗兼容技术支持远程的应用精确的接收信号强度检测(RSSI)符合CE(欧洲)和FCC(美国)认证标准内含...
- 所属专栏: 技术交流 标签: ibeacon,BLE,蓝牙网关,防丢器,蓝牙模块 发帖人:云里物里 发帖时间:2017-11-30 16:41:00
- 蓝牙模块MS50SF5
- 1.概述MS50SF5是采用NordicnRF52832设计的贴片蓝牙4.2模块。它是一款高性价比、低功耗的片上系统(Soc)解决方案,适合蓝牙低功耗的应用,它降低了建立网络节点的成本。它有一个ARM内核Cortex-M4F的RF收发器,MCU有更快的运行速度,内核运行速度达到64Mhz,它能够实现更强大的运算能力以及浮点运算的技术,能实现非常复杂的算法。512KBFLASH程序空间、64KBRAM和其它功能强大的配套资源。它适用于低功耗系统、超低的睡眠电流及运行时的低功耗。产品特征蓝牙低功耗兼容技术支持远程的应用精确的接收信号强度检测(RSSI)符合CE(欧洲)和FCC(美国)认证标准内含...
- 所属专栏: 技术交流 标签: ibeacon,BLE,蓝牙网关,防丢器,蓝牙模块 发帖人:云里物里 发帖时间:2017-11-29 16:58:00
- 蓝牙模块MS50SF4
- 1.概述MS50SF4是采用NordicnRF52832设计的贴片蓝牙4.2模块。它是一款高性价比、低功耗的片上系统(Soc)解决方案,适合蓝牙低功耗的应用,它降低了建立网络节点的成本。它有一个ARM内核Cortex-M4F的RF收发器,MCU有更快的运行速度,内核运行速度达到64Mhz,它能够实现更强大的运算能力以及浮点运算的技术,能实现非常复杂的算法。512KBFLASH程序空间、64KBRAM和其它功能强大的配套资源。它适用于低功耗系统、超低的睡眠电流及运行时的低功耗。产品特征蓝牙低功耗兼容技术支持远程的应用精确的接收信号强度检测(RSSI)符合CE(欧洲)和FCC(美国)认证标准内含...
- 所属专栏: 技术交流 标签: ibeacon,BLE,蓝牙网关,防丢器,蓝牙模块 发帖人:云里物里 发帖时间:2017-11-29 09:01:00
- E7旋钮型iBeacon
- 1.产品简介E7旋钮型iBeacon为白色,能够配合各种装修风格;本产品的极限距离可达120米,能够降低部署成本;采用CR2477电池(1000mAH),支持微信摇一摇接入;采用旋转螺纹装配结构,中间有防水圈,防水等级可达IP66;中间可丝印或激光打标logo。2.产品特点外形小巧采用CR2477电池(1000mAH)支持微信摇一摇接入可支持LIS2DH/LIS3DH加速度传感器功能旋转螺纹装配结构IP66级防水3.运用范围线下顾客广告、优惠券推送,精准营销;商场、机场等大型公众场合室内定位;旅游景点、博物馆等线上讲解;展会、论坛、办公室签到;基于位置的实时消息推送,如现场资料、会议流程分享...
- 所属专栏: 技术交流 标签: ibeacon,BLE低功耗蓝牙,IoT蓝牙网关,防丢器,蓝牙模块 发帖人:云里物里 发帖时间:2017-11-28 11:09:00
- 美国CES召开,云里物里全线产品亮相受热捧
- 2017年1月5日至1月8日,美国CES消费电子展在美国拉斯维加斯举行。深圳云里物里科技股份有限公司携带全线产品参与了此次盛会,参展产品包括iBeacon/Eddystone系列、蓝牙智能寻物系列、物联网解决方案等。其中IoT蓝牙网关和S1温湿度传感器一经展出,就得到观展人群的极大关注。据了解,深圳云里物里科技股份有限公司是物联网(IOT)解决方案供应商.秉承“让每个物体接入物联网”的企业使命,云里物里多年来一直专注于IOT领域的研发创新,为客户提供有竞争力的IOT解决方案、产品和服务。目前,云里物里业务遍及全球80多个国家和地区,累计销售了500多万台物联网智能产品。G1蓝牙智能IoT网关...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: ibeacon,BLE低功耗蓝牙,IoT蓝牙网关,防丢器,蓝牙模块 发帖人:云里物里 发帖时间:2017-11-13 17:42:00
- 云里物里携带S1温湿度传感器亮相环球资源电子展
- 2016年10月18日-10月21日,环球资源电子展在香港盛大召开,这次展会吸引了29个国家和地区,超过4000厂商参展,场面非常火爆。深圳云里物里科技股份有限公司携新款S1温湿度传感器、蓝牙智能防丢器等智能产品参加全球电子产品采购盛会。深圳云里物里科技有限公司是一家业务遍布全球的物联网(IOT)解决方案供应商。多年来一直专注IOT领域的研发创新,为客户提供有竞争力的IOT解决方案、产品和服务。“让每一个物体接入物联网”的云里物里的企业使命,目前云里物里业务遍及80多个国家和地区,累计销售了400多万台物联网智能产品。S1温湿度传感器是云里物里最新研制的智能产品,它能够在-40℃-70℃的恶...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: ibeacon,BLE低功耗蓝牙,IoT蓝牙网关,防丢器,蓝牙模块 发帖人:云里物里 发帖时间:2017-11-13 10:28:00
- 云里物里全线产品亮相CeBIT2017受热捧
- 2017年3月20日至3月24日,德国汉诺威消费电子、信息及通信博览会在德国汉诺威举行。深圳市云里物里科技有限公司携带全线产品参与了此次盛会(后文简称为CeBIT2017),参展产品包括蓝牙智能防丢系列、传感器系列、iBeacon/Eddystone系列、物联网解决方案等。其中F3蓝牙智能防丢器和S1温湿度传感器一经展出,就得到观展人群的极大关注。展会现场据了解,深圳云里物里科技股份有限公司是一家物联网(IOT)解决方案供应商,在中国荣获2016年度Beacon硬件销量冠军。秉承“让每个物体接入物联网”的企业使命,云里物里多年来一直专注于IOT领域的研发创新,为客户提供有竞争力的IOT解决方...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: ibeacon,BLE低功耗蓝牙,IoT蓝牙网关,防丢器,蓝牙模块 发帖人:云里物里 发帖时间:2017-11-10 09:02:00
返回