结果:找到"单片机",相关内容686条
  • MS8005PINtoPINSTM8S005K6
  • 基于1T8051指令流水线结构8位单片机ROM:OTP32KB(支持IAP&MTP)RAM:Idata256字节,Xdata2048字节工作电压:1.8~3.6V时钟源:内部高频RC振荡器:16MHz内部低频RC振荡器:40KHz外部时钟输入:2-16MHz晶体谐振器:2-16MHz40个双向CMOSI/O管脚(内建上拉电阻)2个16位定时器T0/T13路16bitPWM输出两个增强型串口EUART0/EUART110通道,12bitADC看门狗定时器(WDT)预热计数器(用于上电复位&中断唤醒等)蜂鸣音发生器中断源:定时器T0/T1全部...
  • 所属专栏: 单片机开发 标签: 发帖人:keang 发帖时间:2020-01-09 11:45:00
  • 如何学51定时器
  • 定时器是单片机的重要功能模块之一,在检测、控制领域有广泛应用。定时器常用作定时时钟,以实现定时检测,定时响应、定时控制,并且可以产生ms宽的脉冲信号,驱动步进电机。定时和计数的最终功能都是通过计数实现,若计数的事件源是周期固定的脉冲则可实现定时功能,否则只能实现计数功能。因此可以将定时和计数功能全由一个部件实现。通过下图可以简单分析定时器的结构与工作原理。一、定时器---------------------作者:爱学控制的猫来源:CSDN原文:https://blog.csdn.net/a514371309/article/details/73432842版权声明:本文为博主原创文章,转载请...
  • 所属专栏: 学学单片机 标签: 发帖人:初恋是电子 发帖时间:2019-01-01 19:37:00
  • 如何学嵌入式
  • 要学习嵌入式,先学习51为基础,是个不错的选择,51单片机是一个经典的单片机,适合初学者学习,而它也不会很落后,目前市场上仍然占很大份额。学会了51,再学其他单片机就容易多了!找一块开发板,在百度上随便搜一下:51单片机开发板。价格100多一点,如果你还希望学习完51,继续学习其他单片机,可以买那种可换芯片的开发板。找一台电脑,按买的开发板自带教程,建立好开发环境。按教程,编译,下载LED点亮程序,触发学习的激情和兴趣。找一本书,图书馆大把,随便找一本都可以,厚的讲得详细点,薄的就没这么详细,看个人情况。如果不喜欢看书,就到网上找视频,买开发板时,也可以找商家要。5、边看书,边做实验,把开发...
  • 所属专栏: 学学单片机 标签: 发帖人:初恋是电子 发帖时间:2019-01-01 19:26:00
  • 单片机中断控制系统
  • 1引言单片机是把整个计算机和部分功能部件都集成到一块芯片上的计算机,它体积小、性能稳定、价格便宜,被广泛使用于多种现场控制领域。根据冯·诺伊曼关于计算机的组成的理论,在这块芯片上应包含计算器、控制器、存储器和输入输出设备这些计算机的基本结构组件。此外,8051系列单片机芯片上还集成了中断控制器、定时器/计数器以及串行通信接口这些功能部件。所以,现在它不再被称为SCM(SingleChipMicro-computer,单片机),而被称为MCU(Micro-ControllerUnit,微控制器)。在这些功能部件中,中断控制系统是非常重要的一个组成部分,它提高了CPU的工作效率,实现了对整个系统...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: 发帖人:火火火火 发帖时间:2018-12-29 16:32:00
  • STC89C51单片机在智能路灯控制系统中的应用
  • 路灯作为道路交通中非常重要的一个照明设施,在人们的日常生活中起着必不可少的作用。在对路灯照明的时候,一方面要尽可能的节约电能,但是也要保证其合理的照明来确保行人的安全行走。目前大多数智能路灯的控制方式为人工控制和光控制两种。随着智能化照明设施的不断发展,大部分的地方都会采用光控制的方式。但是光控制和人工控制都有它独特的优点和缺点。人工控制的特1STC89C51单片机在智能路灯控制系统硬件设计中的应用基于单片机的智能路灯控制系统主要由控制、时钟、显示系统、检测和报警器组成,这个系统主要是以STC89C51为主要的控制器,利用一些光敏电阻实现对于环境光照的调节。具体的结构如图1所示。1.1时钟模...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: 发帖人:火火火火 发帖时间:2018-12-29 16:17:00
  • 【转载】基于单片机的数字温度计设计论文
  • ps:这是一篇关于数字温度计的毕业设计论文,本设计采用DS18B20作为温度传感器模块,LCD1602作数字显示屏,51单片机主控,整个设计合理简洁,论文也写的通俗易懂,在此作为设计教程给大家分享一下,有兴趣的读者可以自己动手做一下。其实这里的LCD1602可以用更加小巧便捷的OLED屏代替,美观而且功耗更低,不过这里没有提供OLED屏的使用方法,需要读者自行挖掘。以下是论文全文。第一章数字温度计的总体方案设计及论证根据系统设计的功能,本时钟温度系统的设计必须采用单片机软件系统实现,用单片机的自动控制能力来测量、显示温度数值。初步确定设计系统由单片机主控模块、测温模块、显示模块、报警模块共4...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:我不会单片机 发帖时间:2018-11-23 13:27:00
  • 单片机烧录程序的几种方法(文末附下载器驱动压缩包)
  • 单片机相当于一个微型电脑,所以单片机是可以执行程序的。在电脑上,我们可以上网下载各种游戏各种软件,但是单片机这灰不溜秋的一块芯片,怎么让它执行程序呢?1、串口(RS232、UART)广义上而言,串行接口简称串口,也称串行通信接口,是采用串行通信方式的扩展接口。我们比较熟悉的USB接口,全名通用串行总线(UniversalSerialBUS),就属于串口。串口还包括UART、RS232、RS422、RS485等。通常狭义上,我们所说的串口指的是RS232、UART这一类串口,常称为COM接口。老式的台式计算机和部分笔记本上就有RS232串口(RS232指RS232电平的串口)。后来由于这种串口...
  • 所属专栏: 学学单片机 标签: 发帖人:小小宅138 发帖时间:2018-10-31 08:21:00
  • 简谈51单片机基于keil4的模块化编程
  • 给初学者的一点经验分享,老鸟请忽略1.头文件定义格式#ifndef_DELAY_H_#define_DELAY_H_#defineuintunsignedint(typedef)#defineucharunsignedcharexternucharcodeVERIFY[];voiddelay_ms(uintx);#endif相应c文件中定义的函数需在头文件中声明,才能供其他文件调用。2.关于外部变量于c文件中正常定义,并在相应头文件中申明,申明后可在其他c文件中使用。申明时加关键字extern,且不初始化。例如:定义:ucharcodeVERIFY[]="pleaseverifythefin...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:我不会单片机 发帖时间:2018-10-25 18:57:00
  • 求推荐音效芯片
  • 求推荐,可以模拟FM音效输出的芯片,比如可以模拟YamahaYM2413使用的单片机或者其他芯片。
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:Peter 发帖时间:2017-07-17 07:37:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
图片验证码: 验证码
短信验证码: