结果:找到"征集",相关内容27条
  • [意见调查贴】--关于包装袋的标识和多个器件的搜索
  • [调查1】:如下图所示,这个是我们立创商城当前使用的、一个出货时的内包装袋。大家觉得是否有必要再增加1行,比如:商品品牌。这样一看到料,就知道是哪个品牌了;对元器件品牌很关注的用户,像我,就觉得很有必要。对该器件的品牌宣传也有利,毕竟可以让更多的人看到。此外,有时候买到2个同规格的料,通过品牌,也好区分。当然,如果大家有其他更好的标识建议或建议,也欢迎提出。。。再比如说:增加这些内容的二维码(方便扫描后直接导入客户的数据库等元件器件管理系统),或者商品链接(方便跟TA人共享)[调查2】:如下图所示,大家(特别是代售用户)觉得有必要或会使用到多个商品编号的搜索功能吗?目的,方便对比!---仅列...
  • 所属专栏:建议与反馈 标签: 意见 发帖人:立创商城赵工 发帖时间:Fri Jan 12 10:09:00 CST 2018
  • 参赛作品《便携式人体体征感知装置》
  • 【报名阶段需要填写的内容】1.参赛者姓名(必填项):Seanfan2.单位或学校名称(选填项):3.当前职务或职称(选填项):4.参赛作品的名字(必填项):便携式人体体征感知装置5.简要陈述您的idea和作品(必填项):通过附着在手腕处的体征传感器组,长期监测人体心率,心电,呼吸率,体脂率,皮肤电活动,运动状态,血氧饱和度,血压/血流趋势和情绪等等。6.拟用到的立创商城在售物料(必填项):NRF52832或ESP32MODULE7.拟用到的非立创商城物料或其它补充(必填项):自主设计的便携式体征感知传感器模组8.拟用到的EDA工具软件名称(必填项):LCEDAPADS【作品正式发表(报名成功...
  • 所属专栏:参赛帖子 标签: 生命监护 人体健康与体数据采 发帖人:karmafan 发帖时间:Sun Jun 03 17:53:00 CST 2018
  • 大白音箱
  • 【报名阶段需要填写的内容】1.参赛者姓名(必填项):樊飞武2.单位或学校名称(选填项):3.当前职务或职称(选填项):4.参赛作品的名字(必填项):大白音箱5.简要陈述您的idea和作品(必填项):家庭健康智能音箱,一种可以测量人体心电,呼吸率,血氧,血压,体脂成分分析,体重,心率,血流速度,情绪管理,人类行为分析,皮肤水份及环境温度监测等功能的智能音箱。6.拟用到的立创商城在售物料(必填项):ESP32-WROVER无线WIFI模块等7.拟用到的非立创商城物料或其它补充(必填项):自主设计的多参数健康体征感知模组8.拟用到的EDA工具软件名称(必填项):立创EDA【作品正式发表(报名成功后...
  • 所属专栏:参赛帖子 标签: 健康智能音箱 体脂称 人体健康与体数据采 发帖人:seanfan 发帖时间:Mon May 28 21:40:00 CST 2018
  • 下次立创参加展会,送这个礼品估计火爆!--USBHub
  • 含税单价:0.8大洋一个!高性价比USBHUb主控芯片!今年的深圳展会,我看到立创送的都是笔,以后如果送礼改成这个USBHub(PCBA成品板),或许实用性更大些噢~SL2.1A是一颗高集成度,高性能,低功耗的USB2.0集线器主控芯片;该芯片采用STT技术,单电源供电方式,芯片供电电压为5v,内部集成5V转3.3V,只需在外部电源添加滤波电容;芯片自带复位电路,低功耗技术让他更加出众。芯片可以使用外部晶体,也可以使用内置晶体。如果使用内置晶体,需要将芯片的XI输入接地。■完美支持USB2.0高速(480MHz),USB2.0全速(12MHz),和低速模式(1.5MHz)■集成12M晶体...
  • 所属专栏:代售推荐 标签: USB Hub 线器 发帖人:ChessWorld 发帖时间:Mon May 14 20:31:00 CST 2018
  • focus电子设计公司---最近忙的设计告一段落,请大家批评指正
  • 最近一直忙于客户的高速信号采集板卡的设计,经过几个月的努力,终于尘埃落定,与客户协商,经客户同意后,将板卡的设计效果向大家展示一下,欢迎大家拍砖~~另,大家有什么设计需求尽管提,即使不能合作,也可以共同探讨~~长的板卡为1通道2.5gsps采样率12位CPCi采集卡,短的板卡为6通道250M12bitPCIe采集卡
  • 所属专栏:项目外包 标签: 高速信号采 发帖人:FOCUS电路设计 发帖时间:Sun Dec 24 20:23:00 CST 2017
  • 16位AD推荐!宽量程!
  • ADS8689器件属于集成数据采集系统,基于逐次逼近(SAR)模数转换器(ADC)。此类器件采用高速高精度SARADC、集成模拟前端(AFE)输入驱动器电路、高达±20V的过压保护电路以及一个温度漂移极低的4.096V片上基准。此类器件由5V模拟单电源供电,但支持±12.288V、±6.144V、±10.24V、±5.12V和±2.56V实际双极输入范围以及0V至12.288V、0V至10.24V、0V至6.144V和0V至5.12V单极输入范围。各输入范围的增益和偏移误差均可在特定数值范围内进行调节,确保直流精度较高。通过针对器件内部寄存器进行编程可选择输入范围。该器件提供恒定阻性输入阻抗...
  • 所属专栏:代售推荐 标签: AD采 宽量程 发帖人:gggg6666 发帖时间:Tue Jun 12 23:29:00 CST 2018
  • 《手机远程温度采集》
  • 【报名阶段需要填写的内容】1.参赛者姓名(必填项):朱淼2.单位或学校名称(必填项):湖南创智电子3.当前职务或职称(必填项):高级嵌入式软件工程师4.参赛作品的名字(必填项):手机远程温度采集5.简要陈述您的idea和作品(必填项):用STM8L平台+wifi实现远程温度的采集。6.拟用到的立创商城在售物料(必填项):1)STM8L051F3F62)ESP82663)DS18B207.拟用到的非立创商城物料或其它补充(必填项):暂无。【作品正式发表(报名成功后进入设计阶段)需要填写的内容】一、作品简介例如,可以包括但不局限于以下内容:1.作品的整机外观图片或焊接组装好的PCBA图片;2.作...
  • 所属专栏:参赛帖子 标签: STM8L WIFI 温度采 远程 安卓 发帖人:山山水水 发帖时间:Fri Jun 23 18:14:00 CST 2017
  • 参赛作品《创意台钟》
  • 【报名阶段需要填写的内容】1.参赛者姓名(必填项):刘祥2.单位或学校名称(选填项):3.当前职务或职称(选填项):工程师4.参赛作品的名字(必填项):创意台钟5.简要陈述您的idea和作品(必填项):使用STM32芯片,集温度湿度,光照感应,红外感应,全彩LED等一体的时钟显示及氛围灯控制,外加音乐集成IC做成闹钟铃声等6.拟用到的立创商城在售物料(必填项):STM32F103C8T6BL8025DHT11等7.拟用到的非立创商城物料或其它补充(必填项):音乐集成IC8.拟用到的EDA工具软件名称(必填项):altiumdesignerlceda【作品正式发表(报名成功后进入设计阶段)需要...
  • 所属专栏:参赛帖子 标签: STM32 全彩LED 音乐成IC 发帖人:Sino 发帖时间:Wed Jun 20 09:38:00 CST 2018
  • 推荐一款集成MOS、二极管、电感的3ADC/DC芯片
  • TPS82130是具有集成电感的17V输入、3A降压转换器MicroSiP模块。大小和0805的电阻比也不过稍微大一点点,超小降压电源模块,外围加少量电阻电容即可使用,现已少量到货,欢迎大家尝鲜!http://www.szlcsc.com/so/product/details_174591.html此外推荐一个自己目前在用的DC/DC芯片,28V输入,3A输出,SOT-23封装,参数可以用WEBENCH设计。http://www.szlcsc.com/so/product/details_180223.html
  • 所属专栏:方案应用展 标签: 模块电源 DC/DC 成MOS TI 发帖人:njyq2008 发帖时间:Sun Jan 14 16:51:00 CST 2018
  • 关于代售自提无需付款功能意见收集
  • 目前,代付代售已经获得很多客户认可,我们仍有很多不足之处。大家可以在社区或客服QQ留下您的宝贵建议与意见,对于客户的想法与建议,我们一直十分重视,也在不断改进,也相信很多新老客户看到我们的进步。虽然没有大刀阔斧的跃进,但我们也在不断的努力满足更多客户的需求。关于代付代售自提功能,使用先付款后结算的方式也是在设计之初为了尽快能让代售客户使用此功能,进行到现在也收到了不少客户的反馈,现在讲改动方案跟大家讲一下,听取下大家的建议。方案内容:结合现有的预结算功能,生成自提订单后,订单金额为商品投资成本价×数量+运费,支付时仅需支付运费,剩余费用由商城“垫付”,生成一条“欠款”记录,结算时扣除商品金额...
  • 所属专栏:谈天说地 标签: 代付代售 自提 意见收 发帖人:立创商城IT运营 发帖时间:Tue Sep 19 16:32:00 CST 2017
返回

顶部