结果:找到"摩泰",相关内容29条
  • 摩泰:100G光模块产线建设取得新突破
  • 摩泰光电 提供专业,优质,高性价比的光纤模块产品 摩泰宣布量产两款高性能的100G光模块:100G QSFP28光模块 CWDM4 和100G QSFP28光模块 PSM4。两种产品采用同一个技术平台和生产平台。本次建设投产的CWDM4/PSM4 车间为万级无尘恒温恒湿车间,面积2000平米,配置有3套全自动高精密WIRE BOND/DIE BOND设备,以及其它自动化生产与测试设备。当前建设的产能支持月20K 模块。 数据中心的发展对100G QSFP28 CWDM4/PSM4 光模块产生了巨大的需求,对于很多一流光模块公司,样品研制都不是问题,但是如何大批量生产且保证质量可靠性一直成...
  • 所属专栏:技术交流 标签: 100G 光模块 量产 模块 发帖人:moduletek 发帖时间:Thu Jul 12 11:41:00 CST 2018
  • 100G光模块有哪些?详解摩泰100G QSFP-DD SR8光模块
  • 随着近年来光通信的快速发展,用户对网络需求也顺势猛增,光模块也经历了10G-40G-100G或10G-25G-100G发展的趋势,100G光模块应运而生,并在市场中迅速崛起,在构建100G网络系统中发挥了至关重要的作用。 我们知道,现在100G光模块封装有QSFP28光模块、CFP/CFP2/CFP4光模块。其中QSFP28光模块与QSFP光模块的设计理念相同,有四个发射和接收端口,每个通道传输速率高达28Gbps。具有端口、宽带、成本等优点,是目前100G光模块的主流封装方式,如100G QSFP28光模块。 尽管100G光模块已成市场主流,但对带宽、端口密度、以及系统能耗量的要...
  • 所属专栏:技术交流 标签: 100G 光模块 SFP光模块 发帖人:moduletek 发帖时间:Mon Jul 09 15:48:00 CST 2018
  • 10G光模块系列:摩泰10G 80公里(KM)光模有哪些
  • 随着互联网、数据中心的高速发展,光模块的速率也随着大大提升,从10G光模块到40G光模块、从40G光模块到56G光模块、从56G光模块到100G光模块等等,每一次的提升代表着一个新块件的诞生。 到这里,小编问大家一个问题了,经常听到10G光模块、20G光模块等等,可是你知道10G光模块是什么意思吗? 10G光模块是指每秒可以发送和接收10G数据信号的光模块。根据封装的不同,10G光模块可以分为XENPAK光模块,X2光模块,XFP光模块和SFP+光模块,还有,每种10G光模块都有着不一样的传输速率。今天,摩泰就给大家介绍10G 80公里(KM)光模。 SFP+光收发器是SFP的升...
  • 所属专栏:技术交流 标签: 光模块 10G 80KM 光模块 发帖人:moduletek 发帖时间:Tue Jul 10 09:31:00 CST 2018
  • 卖自用的泰克示波器TDS1002,1000大洋
  • 早年从工厂买到的泰克示波器TDS1002(60M带宽,1GS/s),使用没多少次,功能正常。有需要的请联系我。虽然现在来看,配置低了点,但质量和性能比国产的稳定,测试结果靠谱。全国统一目标价:1000元包运费,深圳地区可送货上门。
  • 所属专栏:二手交易 标签: 克 示波器 TDS1002 发帖人:KK1288 发帖时间:Wed Jul 05 23:23:00 CST 2017
  • MOS(场效应管)/2N7002
  • 合科泰mos管2N7002,热销中
  • 所属专栏:代售推荐 标签: 2N7002 mos管 合科 发帖人:合科泰1992 发帖时间:Tue Apr 17 17:55:00 CST 2018
  • 推荐一款三极管ss8050,强烈推荐!!!
  • 合科泰生产的的三极管/SS8050,封装为SOT-23(SOT-23-3),一种常用的普通三极管。它是一种低电压,大电流,小信号的PNP型硅三极管。基本特点:1、耗散功率:1W(TA=25℃)2W(TC=25℃)2、集电极电流1.5A3、集电极--基极电压40V4、集电极--发射极击穿电压25V5、特征频率fT最小100MHZ下单地址:http://item.szlcsc.com/192557.html
  • 所属专栏:代售推荐 标签: ss8050 三极管 合科 发帖人:合科泰1992 发帖时间:Mon Jun 11 14:51:00 CST 2018
  • 3904到货了,3904到货了,3904到货了(重要的事情说三篇!!!)
  • 万众瞩目,目前许多厂家3904、3906极度缺货,目前合科泰大力推出3904现货购买,而且价格远低于同行。以上是合科泰贴片三极管3904具体参数,详情了解点击:http://list.szlcsc.com/brand/11439.html
  • 所属专栏:代售推荐 标签: 3904 三极管 合科 发帖人:合科泰1992 发帖时间:Mon Apr 02 13:44:00 CST 2018
  • 多功能随身净化器
  • 【报名阶段需要填写的内容】1.参赛者姓名(必填项):刘丰生2.单位或学校名称(选填项):3.当前职务或职称(选填项):电控工程师4.参赛作品的名字(必填项):多功能随身净化器5.简要陈述您的idea和作品(必填项):机器具有净化、按摩、雾化功能6.拟用到的立创商城在售物料(必填项):电阻、电容、电感、IC等7.拟用到的非立创商城物料或其它补充(必填项):连接件、塑料件等附件8.拟用到的EDA工具软件名称(必填项):封装库、在线PCB下单、STM贴片下单平台等【作品正式发表(报名成功后进入设计阶段)需要填写的内容】一、作品简介例如,可以包括但不局限于以下内容:1.作品的整机外观图片或焊接组装好...
  • 所属专栏:参赛帖子 标签: 净化、按、雾化 发帖人:电子流体 发帖时间:Thu May 10 17:21:00 CST 2018
  • 合科泰现货即将送达,需要赶快下单!!!
  • 以下型号即将送达,请各位赶快下单公司介绍:广东合科泰实业有限公司(总部)初创于1992年,是全球领先的半导体生产服务商,是国家认证高新技术企业。初期致力于被动元器件:贴片电阻、贴片电容的研发及生产。于2000年注册成立深圳市合科泰电子有限公司(今为实业公司旗下子公司)。与此同时,企业扩大规模投资研发并且生产主动元器件:二极管、三极管、场效应管(MOS)及IC等领域系列产品,主要应用于:电源类、可穿戴数码产品、家电产品、通讯电子、汽车电子、仪器仪表、电子玩具、医疗电子、安防电子、航空航天等领域。【合科泰】网址:http://list.szlcsc.com/brand/11439.html欢迎大...
  • 所属专栏:代售推荐 标签: 合科,二三极管,三极管 发帖人:合科泰1992 发帖时间:Tue Apr 24 11:18:00 CST 2018
  • 合科泰刚刚入驻立创,3月份成绩斐然(感恩立创)
  • 合科泰作为一个国产品牌,26年的探索,一路跌跌撞撞,成为一个集研发、生产、销售为一体的电子元器件企业。今年初刚入驻立创,3月份就取得了如此斐然的成绩。总共上线160款产品,就1多月上线时间,已有137款产品有销售数据,多款产品料号销售达到几十盘,每日销售额在不断增长……感恩立创,给我们提供这样平台感恩各位,认同我们合科泰品牌公司介绍:广东合科泰实业有限公司(总部)初创于1992年,是全球领先的半导体生产服务商,是国家认证高新技术企业。初期致力于被动元器件:贴片电阻、贴片电容的研发及生产。于2000年注册成立深圳市合科泰电子有限公司(今为实业公司旗下子公司)。与此同时,企业扩大规模投资研发并且...
  • 所属专栏:谈天说地 标签: 合科,半导体,二三极管 发帖人:合科泰1992 发帖时间:Sat Mar 31 12:03:00 CST 2018
返回

顶部