结果:找到"无标识的贴片电容、电容值",相关内容526条
  • 电路板上无标识的贴片电容如何判断电容值
  • 贴片电阻一般都有标识,可以直接看到阻值大小,但是电容基本上没有任何的标识,一但损坏,只能是去猜电容值。不知有什么办法来搞定这个问题。
  • 所属专栏:电子入门基础知识 标签: 发帖人:蓝蓝的天上白云跑 发帖时间:Fri Aug 18 16:06:00 CST 2017
  • 安规电容
  • 安规电容1、概述安规电容器是行业对抑制电源电磁干扰用固定电容器的俗称,因为该类电容符合安全规范、且通过安全规范测试/认证,同时其本体印刷有多个国家的安全认证LOGO/标志,故而称为安规电容器。此类电容在实际应用中的“安规”表现在:即使电容器失效后,也不会导致电击,不危及人身安全;此外,它采用阻燃材料制造,顶多会爆炸(只是炸裂,没有火产生,只产生气体),然后就是短路,不会导致火灾发生。【引申】安全规范(简称“安规”)安全规范对产品的装置与电子组件有明确的陈述及指导,以避免由于设计不良或使用不当而导致电击、能量(打火/拉弧/爆炸)、火灾、辐射、机械与热/高温危险、化学危险等事故和灾害,要求生产厂...
  • 所属专栏:电子入门基础知识 标签: 基础 发帖人:立创快报 发帖时间:Tue Aug 08 11:52:00 CST 2017
  • 为什么电容的pdf都没有esr值
  • 查了好几个品牌的pdf,有的只是说了lowesr,有的根本不提esr,感觉选个型好难。请教下,普通的0603和0402的1uf-10uf的esr一般在多少
  • 所属专栏:技术交流 标签: esr 发帖人:qwerty 发帖时间:Sat Aug 12 11:56:00 CST 2017
  • 讨论电路设计中,电容材质对电路稳定性的影响,欢迎各位讨论拍砖
  • 有一天接到一个客户的投诉,客户的板子是一个电压采集电路,在商城购买的两批电容,第一批使用时候没有问题,在第二批购买使用时,出现了电压采样电压不稳定的现象,于是我查看了下客户的电路,以及该电容的信息,我发现这款电容的材质是一款Y5V,Y5V材质在电容材质中是较不稳定的一种,在改商品规格书中也有写到(下图)。 这样一款不稳定的材质的电容,应用在一个采集电路的输入端,这样容值的变化难免会造成电压的不稳定。 插个题外话,为什么Y5V材质的温漂这么差,还有存在的必要,还是说什么场合有他的特殊应用 欢迎大家一起讨论拍砖。
  • 所属专栏:技术交流 标签: 材质 Y5V 发帖人:立创工程小李 发帖时间:Mon Jun 11 18:21:00 CST 2018
  • 基于CH554触控芯片IIC转USB方案
  • 现在各大厂商主流的触控IC对外接口大多是IIC接口,对于平板电脑、手机等方案而言IIC接口可以很方便的作为外设接入主控实现触控数据交换,但工控机、收银机、广告机、查询机、贩卖机等产品,大多使用windows系统,触控芯片与windows之间通过USB接口交换数据更加方便,本方案基于USB单片机CH554实现将触控芯片IIC转为USB接口,实现即插即用功能。CH554是一颗8位USB单片机,内置USB2.0全速主从接口,在触控芯片IIC转USB接口方案中,CH554模拟成Multitouch(HID)设备实现免驱即插即用。目前CH554方案已支持汇顶、敦泰和集创北方等主流触控IC的IIC转US...
  • 所属专栏:方案应用展 标签: 单机 USB 屏 触摸屏 IIC 发帖人:WCHMCU 发帖时间:Wed May 31 17:48:00 CST 2017
  • 基于CH554触控芯片IIC转USB方案
  • 基于CH554触控芯片IIC转USB方案现在各大厂商主流的触控IC对外接口大多是IIC接口,对于平板电脑、手机等方案而言IIC接口可以很方便的作为外设接入主控实现触控数据交换,但工控机、收银机、广告机、查询机、贩卖机等产品,大多使用windows系统,触控芯片与windows之间通过USB接口交换数据更加方便,本方案基于USB单片机CH554实现将触控芯片IIC转为USB接口,实现即插即用功能。CH554是一颗8位USB单片机,内置USB2.0全速主从接口,在触控芯片IIC转USB接口方案中,CH554模拟成Multitouch(HID)设备实现免驱即插即用。目前CH554方案已支持汇顶、敦...
  • 所属专栏:技术交流 标签: 单机 USB 屏 触摸屏 IIC 发帖人:MHY123 发帖时间:Wed Jun 14 14:01:00 CST 2017
  • 自制电池放电仪
  • 发帖
  • 所属专栏:谈天说地 标签: 量检测 发帖人:电池放电修复检测仪 发帖时间:Sun Apr 15 16:59:00 CST 2018
返回

顶部