结果:找到"易飞扬",相关内容82条
  • 易飞扬100GCFPDCO通过国内外设备商测试验证
  • 近日,易飞扬公司联合中国、中东等国家的设备商,进行100G相干光传输测试,圆满地完成既定目标测试。此次测试标志着易飞扬公司相干光模块商业化征程的开启,是易飞扬技术发展中的一个里程碑。相干光通信,一直以来是光通信技术制高点。易飞扬秉承光互连设计革新者的理念,于2018年初正式投资进入相干光模块开发,开放性地与上游供应链进行战略合作,在低功耗设计、信号调制模型上进行优化创新,取得了重大成果。目前优化的算法模型支持长距离2000km链路传输。为顺利启动商用,易飞扬于近日邀请国内外相关厂商,在OTN传输设备上进行了联合测试,在兼容性、业务开通和传输性能等方面均取得优异的效果。测试实验也充分验证了当前...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 相干光通信 发帖人:专说光通信 发帖时间:2019-04-16 17:59:00
  • 工业级波分复用模块在5G部署中的应用
  • 5G是当下最为热门的话题,从去年开始,全球运营商就已经在自己的网络上测试5G技术;截至2018年11月,全球182家运营商已在78个国家进行了5G试运营和投资。随着5G技术的发展,更高速率的光模块将在更高密度的蜂窝基站上部署,而这给工业级波分产品带来了新的发展机会。由于工业波分模块在5G市场的重要地位,易飞扬(Gigalight)开始着手对高速率工业级波分模块的研制,并取得了一些成果。10G/25G光学器件在5G市场的预测在过去的3G/4GLTE部署中,2.5G/10G光模块占据了主流;而随着5G商业服务和应用的快节奏,尤其是无线前传市场的空前激增,25G光模块的需求也在不断增加。下图是来自...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 光通信 5G 发帖人:专说光通信 发帖时间:2019-03-28 17:30:00
  • 400GAOC产品的核心技术—PAM4和DSP
  • 在快速增长的数据中心流量需求下,灵活、低成本的400Gbit/s速率传输方案被相继提出,并作为下一代数据中心互联应用的备选方案。为了支持400Gbit/s的速率传输,使用PAM调制的4通道x100Gbit/s传输方式可以降低收发机的设计复杂度和能量功耗。值得注意的是,相对于基于外部调制的马赫-曾德调制器(MZM),使用电吸收光调制器(EML),直接调制激光器(DML)的内调制方案成本较低,设计也更为简单。但是对于这些方面有两方面的瓶颈限制了系统的性能:光电设备的调制带宽限制和调制、解调过程中的非线性损伤问题。许多数字信号处理(DSP)方法被提出用以解决这两种限制,例如判决反馈均衡、非线性沃尔...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: AOC PAM4 DSP 发帖人:专说光通信 发帖时间:2019-03-19 16:33:00
  • 顺应时代潮流,2019年光模块市场前瞻
  • 2018年已经成为过去式,国内外形势风云变幻,不管是国家之间的贸易战还是著名人物的逝世都牵动着大伙的心;虽然国外通信行业寒冬已至,大规模裁员消息不绝于耳,但是国内市场却传来利好的政策环境。2019年迎面而来,对我们光器件厂商来说,不必去预测市场,只需要最快地顺应时代潮流,就能立于不败之地5G利好政策推动光模块市场持续前进12月19日至21日,中央经济工作会议于北京举行。会议确定2019年要抓好7项重点工作任务,其中明确提出了:加大制造业技术改造和设备更新,加快5G商用步伐,以及加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施的建设。2019年将成为国内5G设备商以及器件商至关重要的一年。5G商...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 400G AOC , 发帖人:专说光通信 发帖时间:2019-02-01 16:27:00
  • 有源光缆专题:四款常见QSFP28AOC介绍
  • 有源光缆AOC就是一款通信过程中需要借助外部能源,将电信号转换成光信号,或将光信号转换成电信号的通信线缆,并且光缆两端的光收发器提供光电转换以及光传输功能。我们都知道光模块的封装和类型比较多样化。同样的,有源光缆AOC也有较多的封装和类型。而在本文中,易飞扬通信给大家介绍的是众多AOC类型中的一种——QSFP28AOC。QSFP28AOC有哪些产品类型呢?这里将介绍四款常见QSFP28AOC,各位请继续往下看。有源光缆(AOC)定义有源光缆,AOC是ActiveOpticalFiber的简写,它看起来跟铜缆长得差不多,但是在传输方式和使用环境是不一样的。有源光缆主要用于短距离多通道数据通信应...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 有源光缆 QSFP28 AOC 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-05-04 14:32:00
  • 百科:WDM基础知识
  • 接触光通信行业的都听过WDM波分复用这个词吧,但是,WDM是什么呢?易飞扬通信将在本文做一个详细介绍。WDM是什么WDM是WavelengthDivisionMultiplexing,简称:波分复用;是将两种或多种不同波长的光载波信号(携带各种信息)在发送端经复用器(亦称合波器,Multiplexer)汇合在一起,并耦合到光线路的同一根光纤中进行传输的技术;在接收端,经解复用器(亦称分波器或称去复用器,Demultiplexer)将各种波长的光载波分离,然后由光接收机作进一步处理以恢复原信号。这种在同一根光纤中同时传输两个或众多不同波长光信号的技术,称为波分复用。WDM产生的背景随着各种业务...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: WDM知识 通信 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-03-21 16:38:00
  • 如何区分WDM、CWDM、DWDM和CCWDM模块这四者的区别,各自有哪些优势?
  • WDM是波分复用,分为DWDM和CWDM。WDM可以细分为CWDM(稀疏波分复用)和DWDM(密集波分复用)。CWDM的信道间隔为20nm,而DWDM的信道间隔从0.2nm到1.2nm,所以相对于DWDM,CWDM称为稀疏波分复用技术。DWDM是密集波分复用,波段间隔密集(0.4nm或0.8nm),波道数量多,技术要求高,主要使用在干线上,本地网和城域网也大量使用。单波道传输速率高,系统容量大。优势:DWDM光模块间隔较小、需要额外的波长控制器件,它的主要优势在于它是解决线路带宽扩容的最有效的方案。CWDM是粗波分复用,波道间隔宽(20nm),波道数量少(1200~1700nm波道宽度内分部...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: WDM CWDM DWDM CCWDM 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-03-20 15:21:00
  • 推荐:100GQSFP28光模块产品数据连接解决方案
  • 数据通信的传输从前几年的40G发展到了现在的100G、200G甚至400G,光模块的封装也从之前的GBIC发展到今天的QSFP28光模块,可以说100GQSFP28光模块是这一大数据时代的产物。并且根据权威机构统计,到2018年,全球将会有38%的服务供应商部署100G网络,这意味着100G时代已经到来。市面上光模块的产品有很多,而100GQSFP28家族产品中,包括:100GQSFP28光模块,100GQSFP28AOC有源光缆、100GQSFP28DAC高速线缆。100GQSFP28光模块诞生100GQSFP28光模块首次出现是在2013年,经过近几年的发展,100GQSFP28光模块已...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 100G QSFP28 光模块 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-03-09 14:28:00
  • 什么是CPRI?CPRI和obsai光模块产品的应用介绍
  • 通用公共射频数字接口(CPRI)是一种标准化协议,定义了无线基础设施基站的射频设备控制(REC)和射频设备(RE)之间的数字接口。这实现了不同供应商设备的互操作性,保护了无线服务提供商的软件投入。CPRI还在不断发展,线路速率也在不断提高,目前最新标准V7.0最高工作速率已经高达24.3Gbps,应对的是25GbpsSFP28光模块可以满足其工作速率需求。移动通信系统简介图CPRI/OBSAI标准背景知识1、3G时代分布式基站具备巨大优势分布式基站具备低成本、高性能、快速运营等特性,能够大大节省运营商的建网与运维成本。因此分布式基站成为当前3G网络建设的最主要选择。2、分布式基站核心理念把传...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: CPRI CPRI光模块 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-03-01 15:23:00
  • 100GCFP光模块有哪些?详解CFP光模块全系列产品
  • 100G光模块的封装有多种,从2000年开始到现今,光模块封装类型得到了快速发展,主要的封装类型有:GBIC、SFP、XENPAK、SNAP12、X2、XFP、SFP+、QSFP/QSFP+、CFP、CXP。随着数据中心、互联网的高速发展,光模块封装封装方式也随着更新迭代,有些光模块因已经不能满足现在的数据传输因此被淘汰,有些光模块随着数据数据中心、互联网提速而发生升级改版,例如:100GCFP光模块。100GCFP光模块有哪些?CFP光模块全系列产品又有哪些?下面我们继续探讨。目前,100GCFP系列光模块主要有三种不同大小的封装:CFP、CFP2和CFP4,如下图所示,CFP光模块的尺寸...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 100G CFP光模块 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-02-27 15:46:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
图片验证码: 验证码
短信验证码: