结果:找到"模块",相关内容192条
  • 光模块写码字节可以超过16位?
  • 在大型网络传输系统中,节约成本一个非常重要的因素,尤其是需要大量的光模块的时候,尤其是用的是原装光模块。因此出现了兼容模块来解决这类问题。从事这一行业的应该都知道,想要兼容光模块能在某大品牌设备上正常工作,如思科交换机,那么我们必须要在模块里写入相对应的思科码。最近无论是线下还是线上的客户,提供的产品型号有些都超过了16位字节,我们要跟客户沟通写码型号不能超过16位字节,需要缩减至16位以内。这样会很浪费双方的时间,因为客户可能要跟他的上级领导或是客户确认型号,一来二去就会花费很多时间,从而可能影响交货的速度。从上图可以看到,模块写码型号不能超过16位字节,不足16个字节的我们会用20补足。...
  • 所属专栏:技术交流 标签: 光 发帖人:etulink 发帖时间:Mon May 07 16:01:00 CST 2018
  • 10G光模块专题:易天针对SFP-10G-SR进行详细讲解
  • 最近客户问得最多的问题就是:你们有没有SFP-10G-SR模块呀?如果接触光模块比较多的朋友就会比较清楚的了解它的意思,但是一些刚入行的朋友就有可能会一头雾水了。下面就让易天光通信为您讲解下什么是SFP-10G-SR吧。 简单来说SFP-10G-SR是一种十分常见的光模块型号,思科、华为等大厂都有生产,主要应用于交换机与路由器上,我们可以将其分开三个要素来看。 SFP,英文全称是Small Form-factor Pluggables,即小型热插拔模块,是早期GBIC模块的升级版本,比GBIC光纤模块的体积更小,集成度更高,这是目前市场最流行的光模块,通常我们所说的光模块就是这种类型。 ...
  • 所属专栏:技术交流 标签: 10G光 发帖人:etulink 发帖时间:Thu Jul 12 16:00:00 CST 2018
  • 光模块是插在哪里的?
  • 光模块是插在哪里的? 具体设备:光端机,光纤收发器,交换机,光网卡,光纤路由器,光纤高速球机,基站,直放站等。一般传输设备的光口板都配置对应的光模块,详情请看以下内容 视频光端机:一般采用1*9单模光模块,一些高清类的光端机也会采用SFP光模块 光纤收发器:采用1*9与SFP光模块 交换机:交换机会采用GBIC、1*9、SFP、SFP+、XFP、QSFP+、CFP、QSFP28光模块等 光纤路由器:一般采用SFP光模块 光纤网卡:采用1*9光模块、SFP光模块、SFP+光模块等 光纤高速球机:采用SFP光模块 基站:移动通信系统中,连接固定部分与无线部分,并通过空中的无线传输与移动台相连的...
  • 所属专栏:谈天说地 标签: 光 SFP光 1*9光 SFP+光 发帖人:etulink 发帖时间:Mon Sep 03 18:53:00 CST 2018
  • 25G以太网技术是如何诞生的?
  • 数据中心对于以太网的需求,来自两个最重要的考量,一个是节能,一个是成本。40G光模块和100G光模块的价格过高、功耗过大,而10G光模块的速率又不能满足网络需求,所以25GSFP28光模块就在这样的情况下诞生了,正好弥补了这两者之间的不足,并且大大提高了端口密度、减少了网络部署成本,而且功耗也相对较低。今天我们来讲讲25G有什么优势?25GSFP28光模块就是传输速率是25G光模块,主要用于25G以太网和100G(4x25Gbps)以太网中,并且它能够提供最节能的方式来满足下一代数据中心网络日益增长的需求。IEEE802.3指定的25G以太网接口标准25G以太网技术的优势:最佳输入/输出(I...
  • 所属专栏:技术交流 标签: 25G光 SFP28光 40G光 100G光 发帖人:etulink 发帖时间:Fri Jun 15 14:26:00 CST 2018
  • 低功耗高灵敏度无线接收芯片
  • 芯片型号是CMT2210LB,封装SOP-8。连接:http://www.szlcsc.com/so/product/details_188632.html主要特点及注意事项:1.433.92MHz的频点用的晶振是27.1383M。2.芯片用法和常规芯片一样,一个DOUT直接进单片机就行。3.管脚图里的三个SPI脚,这些是eeprom编程用的,产品上可以不接。4.芯片出厂是默认编程的。规格书:CMT2210LB_2217LB_2217B_EN_V0.8.pdf原理图:CMT221xLB-EM.pdf
  • 所属专栏:方案应用展 标签: 无线 发帖人:撕碎的火车票 发帖时间:Mon Jan 29 15:17:00 CST 2018
  • 详细解说光纤收发器指示灯的含义及常见故障判断方法
  • 我们常用的光纤收发器都有6个指示灯,那么每个指示灯都代表什么含义呢?是否所有指示灯都亮起才代表光纤收发器正常工作呢?现在易天光通信(ETU-LINK)给大家详细讲讲   PWR:灯亮表示DC5V电源工作正常;   FDX:灯亮表示光纤以全双工方式传输数据;   FX?100:灯亮表示光纤传输速率为100Mbps;   TX?100:灯亮表示双绞线传输速率为100Mbps,灯不亮表示双绞线传输速率为10Mbps;   FX?Link/Act:灯长亮表示光纤链路连接正确;灯闪亮表示光纤中有数据在传...
  • 所属专栏:技术交流 标签: 光纤 发帖人:光纤模块 发帖时间:Tue Oct 23 18:35:00 CST 2018
  • 基于GPS模块自动对时的时钟(暂定作品)
  • 【报名阶段需要填写的内容】1.参赛者姓名(必填项):满天星2.单位或学校名称(必填项):3.当前职务或职称(必填项):4.参赛作品的名字(必填项):5.简要陈述您的idea和作品(必填项):6.拟用到的立创商城在售物料(必填项):7.拟用到的非立创商城物料或其它补充(必填项):【作品正式发表(报名成功后进入设计阶段)需要填写的内容】一、作品简介例如,可以包括但不局限于以下内容:今天刚刚看到报名消息,所以没有实物,作品也是临时想的,可能要改个更好的作品1.作品的整机外观图片或焊接组装好的PCBA图片;2.作品的研究背景、目的和功能、市场应用前景;3.作品在创新性、趣味性、实用性甚至公益性方面,...
  • 所属专栏:参赛帖子 标签: GPS 发帖人:深圳三和协会会长 发帖时间:Fri Jun 23 15:59:00 CST 2017
  • LORA模块 SX1278技术介绍
  • SX1278是半双工传输的低中频收发器,接收的射频信号首先经过低噪声放大器(LNA),LNA输入为单端形式。然后信号转为差分信号以改善二级谐波,之后变到中频(IF)输出同相正交信号(I&Q),接着有ADC进行数据转换,所有后续信号处理解调均在数字领域进行,数字状态机还控制着自动频率校正(AFC)、接收信号强度指示(RSSI)、以及自动增益控制(AGC)   频率合成器为接收机和发射机生成本地振荡器频率,一种覆盖超高频低频段,另一种覆盖高频段(高于860MHz)。SX1278配备三个不同的射频功率放大器,分别与RFO_LF、RFO_HF引脚连接,第三个功率放大器与...
  • 所属专栏:技术交流 标签: LORA 发帖人:动能SJ 发帖时间:Thu Sep 20 16:22:00 CST 2018
  • 「ETU-LINK」SFP+10G-SR万兆多模光模块技术参数
  • 今天给大家分享易天光通信一款10G多模光模块产品的技术参数,这个10g万兆光模块的传输波长为850nm,最大传输距离可达300m。 关于10G SFP+ 850nm 300M LC DDM光模块基本参数 关于产品兼容性和质保 ETU-LINK 10G万兆多模光模块技术参数 外观尺寸 特征 可热插拔SFP+封装/双LC接口 支持300m传输距离 数字诊断功能可选/金属外壳封装降低电磁干扰 遵循SFP+ MSA协议 符合SDH/SONET传输标准 符合IEEE 802.3以太网标准 3.3V单电源供电 低功耗 数字诊断监测:内部校准或外部校准 符合RoHS 工作温度:商业级 : 0 to +7...
  • 所属专栏:代售推荐 标签: SFP光 10G光 万兆多 发帖人:etulink 发帖时间:Tue Aug 21 18:20:00 CST 2018
返回

顶部