结果:找到"蓝牙",相关内容87条
  • 低功耗国产蓝牙BLE:PHY6202与NRF51802的区别优势
  • 现在在智能穿戴领域市场不断的追求低功耗、低成本的蓝牙芯片。蓝牙芯片目前除了Dialog公司研制蓝牙芯片是最求超低功耗的但是对于其它性能上还比较满足不了其它领域的功能,另外NORDIC、TI的蓝牙芯片虽然功耗和性能上都是不错的,但是价格实在是高,智能穿戴产品市场价格在不断的透明化促使许多厂商不得不尝试考虑换上咱们国产的蓝牙芯片来降低成本。想必大家都听说过什么汉天下、泰凌微等等这些国产蓝牙芯片吧?虽然价格低的确实NORDIC、TI、Dialog几条街,但是射频性能和MCU性能不是很稳定,应用产品领域也不是很广,内核处理能力一般。当然,一分钱一分货超低价格摆在那。那么现在我就为大家简单的介绍下能替...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 4.0 发帖人:动能1234 发帖时间:2020-03-06 11:32:00
  • PHY6202蓝牙芯片技术参考资料
  • PHY6202M0内核,封装:QFN48/32基本参数:ARMCORTEXM032BIT48mhzQFN48FLASH:512KBROM128K33I/OQFN32FLASH:256KBROM128K19I/0SRAM138K1Mbps-97dbm125kb-103dbm1.128K的协议栈直接固化在芯片里面,NORDIC需要自己做;2.单引脚天线(单端天线),直接接电阻就到天线;3.烧录方式:JTAG,直接用串口烧录,串口调试和烧录,批量生产时可为客户提供脱机烧录的设备;4.烧录界面:6th.(TM脚)烧录时需要拉高,选好烧录文件,将之前烧录文件清除再重新烧入新的程序,烧录完要拉低;5.脚...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:动能1234 发帖时间:2019-12-27 13:48:00
  • NRF51802-QFAA与NRF51822-QFAA兼容区别
  • NRF51822是功能強大、高靈活性的多協議SoC,非常適用於Bluetooth低功耗和2.4GHz超低功耗無線應用。nRF51822根據配備256kBflash+16kBRAM的32位元ARMCortexM0CPU而建構。嵌入式2.4GHz收發器支援藍牙低功耗及2.4GHz運作,其中2.4GHz模式與NordicSemiconductor的nRF24L系列產品無線相容。51822-QFAA和51802-QFAA在FLASHRAM的容量没有差别;一直看到NRF51802可以替代NRF51822,而且只简单说是COSTDOWM版本,两颗芯片具体区别到底是什么呢,首先,FLASH和RAM是没有区...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:动能1234 发帖时间:2019-12-12 15:35:00
  • 低功耗蓝牙芯片NRF51822-QFAB与不同后缀型号区别
  • nrf51822-qfab-t-rBA0wvNQ-YjyK1ypJq_看图王.pdfnRF51822是功能强大、高灵活性的多协议SoC,非常适用于Bluetooth低功耗和2.4GHz超低功耗无线应用。nRF51822基于配备256kBflash+16kBRAM的32位ARMCortexM0CPU而构建。嵌入式2.4GHz收发器支持蓝牙低功耗及2.4GHz操作,其中2.4GHz模式与NordicSemiconductor的nRF24L系列产品无线兼容。nRF51822还具备丰富的模拟和数字周边产品,可以在无需CPU参与的情况下通过可编程周边产品互联(PPI)系统进行互动。灵活的31引脚GPI...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:动能1234 发帖时间:2019-12-12 15:08:00
  • nRF52832-CIAA-RNORDIC原装低功耗蓝牙SOC
  • 蓝牙是一种无线传输技术,理论上能够在最远100米左右的设备之间进行短距离连线,但实际使用时大约只有10米。其最大特色在于能让轻易携带的移动通讯设备和电脑,在不借助电缆的情况下联网,并传输资料和讯息,目前普遍被应用在智能手机和智慧穿戴设备的连结以及智慧家庭、车用物联网等领域中。新到来的蓝牙5.0不仅可以向下相容旧版本产品,且能带来更高速、更远传输距离的优势。传输距离更快、距离更远蓝牙5.0和前一代蓝牙4.2相比,它的传输距离更远、速度更快。理论上的有效距离是300米,也就是整个家庭或整间办公室里的移动设备都可以稳定连结。而速度最快则是可以达到2Mbps,让反应更快、性能更高的蓝牙设备更有可能被...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:动能1234 发帖时间:2019-12-12 14:32:00
  • PHY6202PCB原理图技术参考资料
  • 智能穿戴领域日新月异,从以前智能手环用的进口NORDIC、TI、Dialog方案都替换成BK、汉天下,泰凌微等等,不过目前来看手表的市场,还是给NRF52832/52840占领居高的位置。今天小编主要是给大家说一款低功耗蓝牙4.0,5.0的芯片方案,不仅性能各方面超越其他国产品牌,也能替代目前市场最火的NORDIC方案先给大家介绍下蓝牙4.0的这款奉加微PHY6202这是一款具有高灵活性的超低功耗芯片。同时支持低功耗蓝牙、蓝牙4.0、ZigBee、谷歌Thread、Mist等多种通信协议,面向智能终端周边设备、智能语音、智能家居、智能制造、智能交通等应用。内部使用一颗32位ARM®C...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 发帖人:动能1234 发帖时间:2019-11-14 17:22:00
  • PHY6212是一款超低功耗物联网蓝牙无线通信芯片
  • 这是一款超低功耗物联网蓝牙无线通信芯片,搭载32位ARM®Cortex™-M0CPU,配备138KSRAM/RetentionSRAM,具有超低功耗、高性能和无线多模的特点,支持安全性、应用和无线更新的BLE功能。同时,其串行外围设备IO和集成应用程序IP也将为客户带来低成本的优势支持SIG-MESH多种特性Friend节点LowPower节点Proxy节点Relay节点两款芯片的应用领域除了今天聊的智能手表以外,更多可参考:蓝牙室内导航,智能家居,智能楼宇,医疗健康,运动健身,智能工业,零售支付,信息安全,数据传输,远程控制,个人外设及物联网(IOT)PHY6212_BLE_SoC...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 发帖人:动能1234 发帖时间:2019-11-14 17:05:00
  • IN612L具有多模协同2.4G无线协议栈,支持2.4G私有协议栈以及蓝牙5.0全协议栈的SOC芯片
  • IN612L是Inplay公司的SWIFTRADIOTMSOC产品系列之一,具有多模协同2.4G无线协议栈,支持2.4G私有协议栈以及蓝牙5.0全协议栈的SOC芯片;如2mbps高数据速率模式,125kbps/500kbps编码物理速率支持,以及扩展的广告功能。用户定义的SDR协议栈(2.4G协议栈)及其内置的Bluetooth5协议栈可以同时运行,因此可以很好地解决和优化许多复杂的网络应用。该芯片内置32bitARMCortex-M4FCPU支持浮点运算;内部包含256KROM,512KFlash以及64KBSRAM,SRAM可以用作复杂算法和应用的用户数据空间.该芯片内部增加数字加速引擎...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:动能1234 发帖时间:2019-11-14 16:47:00
  • [开源]可能是功能最全面的MP3蓝牙BLE双模音频芯片模块测试板
  • 蓝牙模块,顾名思义就是实现蓝牙功能的半成品模块产品。主要由蓝牙芯片和外围元器件组成,从而形成一个可以直接供用户使用的产品。但是目前市场上的产品参差不齐,往往成本上面都偏高,一个模块动辄20,少则10.往往成本高的产品,在性能和配置上面,确实做的都很好,也很极致,贵也有贵的道理:1、比如硬件上增加:屏蔽罩、更多的esd器件、使用更高级的PCB板材和工艺等等2、投入更多的人力成本去研发,以及细节上做到极致。如:(1)、超高的波特率传输。(2)、超大数据流实时传输。串口传输不分包,直接大数据流发送即可(3)、超强的资源,主从一体,实时切换3、高大上的产品包装,以及温馨可爱的售前、售后客服、耐心的技...
  • 所属专栏: 开源设计 标签: 模块 芯片 音频数传 发帖人:清月电子 发帖时间:2019-06-08 17:48:00
  • 超低功耗无线应用方案
  • nRF52832及nRF52840片上系统功能概述nRF52832片上系统具有超低功耗及极高的设计灵活性,可以支持多种无线通信协议,功能十分强大。非常适合蓝牙低功耗,ANT及2.4GHz超低功耗无线应用。nRF52832片上系统内嵌32位ARMCortex-M4FCPU,具有512kBflash及64kBRAM。片上集成的2.4GHz无线收发器支持蓝牙低功耗(BLE),ANT及2.4GHz私有协议栈。同时无线通信与nRF51系列,nRF24L及nRF24AP产品系列兼容。nRF52832硬件上支持最新推出的蓝牙5.0协议规范(相比于蓝牙4.0具有更高的无线数据传输速率,更大的传输距离等特点)...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:动能世纪GUO 发帖时间:2018-06-14 13:33:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
图片验证码: 验证码
短信验证码: