结果:找到"量产",相关内容82条
  • 摩泰:100G光模块产线建设取得新突破
  • 摩泰光电 提供专业,优质,高性价比的光纤模块产品 摩泰宣布量产两款高性能的100G光模块:100G QSFP28光模块 CWDM4 和100G QSFP28光模块 PSM4。两种产品采用同一个技术平台和生产平台。本次建设投产的CWDM4/PSM4 车间为万级无尘恒温恒湿车间,面积2000平米,配置有3套全自动高精密WIRE BOND/DIE BOND设备,以及其它自动化生产与测试设备。当前建设的产能支持月20K 模块。 数据中心的发展对100G QSFP28 CWDM4/PSM4 光模块产生了巨大的需求,对于很多一流光模块公司,样品研制都不是问题,但是如何大批量生产且保证质量可靠性一直成...
  • 所属专栏:技术交流 标签: 摩泰 100G 光模块 模块 发帖人:moduletek 发帖时间:Thu Jul 12 11:41:00 CST 2018
  • 物联网无线模块-无线产品-接收灵敏度及发射功率测量方法-----以及简化方法
  • 功率的定义:最大输出功率是指发射机在一个射频周期内供给传输线的平均功率。灵敏度的定义:在规定的测试频率和调制方式下,当接收机误码率小于或者等于规定值时,接收机天线端口的输入信号功率大小。常规的功率测试一般使用功率计或频谱仪,灵敏度的测试使用带有调制功能的信号源,灵活一点的用矢量信号源。但1、矢量信号发生器的优点是精度高、最灵活、可以改变滤波器、码率、码型,找出最优的接收方式,但缺点是贵不适合产线安捷伦(是德)也给出了低成本的方案,他这个方案成本低一些,但挺麻烦的,一般不太熟悉的需要调几次才能弄好,特别是没有其他信号源做对比时,弄不清到底调好没有。当然最直接的就是选正好为这种应用设计的仪器,使...
  • 所属专栏:技术交流 标签: 物联网无线模块 无线品 接收灵敏度 发射功率 测方法 发帖人:owl1cjy 发帖时间:Wed Jan 31 14:27:00 CST 2018
  • 天然气流量测量中流量计的相关解决方案
  • 天然气作为清洁能源,得到了越来越多的利用,在能源结构的比例逐年增加。随着,我国西气东输工程建设的进行,天然气的覆盖面也越来越广泛,因此天然气流量测量就成为一个重要的环节。 天然气的流量测量目前主要应用于贸易结算较为常见,我国天然气贸易计量是在法定要求的质量指标下以体积或能量的方法进行交接计量,现阶段基本上以体积计量为主。 天然气流量计计量是天然气供应和接收的一大事项,是天然气贸易结算的依据。因为流量计运转中产生的轴承磨损、精度偏差大、电子元器件或修正仪故障,而引起的计量准确度偏差与无计量现象,在行业上屡见不鲜。其结果往往造成供气方、用气方和仪表制造商三方面的矛盾。随着西气东输天然...
  • 所属专栏:技术交流 标签: 天然气流,流 发帖人:sensor 发帖时间:Thu Sep 06 10:59:00 CST 2018
  • 参赛作品《干电池容量测量仪》
  • 【报名阶段需要填写的内容】1.参赛者姓名(必填项):林小雄2.单位或学校名称(必填项):Newhavendisplayinc.3.当前职务或职称(必填项):HWengineer4.参赛作品的名字(必填项):干电池容量测量仪5.简要陈述您的idea和作品(必填项):外面的干电池(5号、7号、1号)型号很多,但不知道哪个牌子耐用,所以很想做一个这样的干电池容量测量仪。6.拟用到的立创商城在售物料(必填项):stm32F103C8T67.拟用到的非立创商城物料或其它补充(必填项):待定、2.8“TFT显示屏【作品正式发表(报名成功后进入设计阶段)需要填写的内容】一、作品简介例如,可以包括但不局限于...
  • 所属专栏:参赛帖子 标签: 干电池 容 发帖人:那林 发帖时间:Fri Jun 23 23:27:00 CST 2017
  • 气体质量流量计在气体管道工程中的应用
  • 气体管道工程在现在应用更加的广泛,广泛应用于工业气体、石油、化工、医疗、电子及微电子、半导体、太阳能光伏、各类实验室、研究所、生物医药、标准检测等各类高新技术领域。 下面我们具体了解一下气体质量流量计在气体管道工程中工业气体的相关应用。 工业气体管道集中供应模式成为一种筒单多效的供应模式。然而,在工业管道供气中,因工业气体与管道相互摩擦及管道内部自身锈蚀会产生大量锈蚀杂质,另外若输送介质为氧气时,会加速管道的氧化。因气体气流作用,管道内杂质累积会影响工业气体纯度质量,而且还对生产用气设备数控机床、焊枪、割枪等造成阻塞,给设备带来一些故障,从而影响正常生产。 根据国际标准分类中,...
  • 所属专栏:技术交流 标签: 气体质 发帖人:sensor 发帖时间:Thu Oct 25 14:31:00 CST 2018
  • 流程里面说是板子都要过AOI的,我想问问这个情况AOI检测不出来吗?
  • 客户定制了100片板子,下单收到102片,一直坚信力创品质就装了100片,结果这100片里面有3片出现线路短路问题,两片通过加大电流法找到了短路点,还一片用了半个多小时还是没找到无奈只能重新装了一块才给客户发货的!!! 你们的制版流程里面都要过AOI的,以上这个情况两个找到问题的板子,AOI都通过了??? 以下是找到问题位置的照片,第一幅这个小电容负极丝印下面全是铜箔直接短路到了正极,另一个图画圆圈位置是毛刺铜箔导致短路(划了一下) 近几个月,大概是18年下半年开始,做的板子的问题率越来越多了,最常见的是缺丝印,比如一整板子三分之一位置没印丝印,还有过几张铜箔问题的由于数量不多直接...
  • 所属专栏:建议与反馈 标签: 质反馈 发帖人:vmosfet 发帖时间:Fri Nov 09 11:40:00 CST 2018
  • 现在SMT可以批量了吗
  • 请问现在STM,这里可以批量了吗,
  • 所属专栏:PCB设计 标签: SMT批 发帖人:我叫电磁侠 发帖时间:Sun Aug 20 12:32:00 CST 2017
  • 感觉收费不合理的地方
  • 我10片板用了40个=37.7元(X),而如果贴51的个(11个扔掉,或者寄回来还给我)=30元(Y)。我认为,这种条件下,如果X>Y,应该按Y算。
  • 所属专栏:SMT贴片 标签: 用料数 发帖人:阿猫阿狗 发帖时间:Fri Oct 26 11:55:00 CST 2018
返回

顶部