结果:找到"高性能手持式热像仪,手持式热像仪,热像仪",相关内容311条
  • 高性能手持式热像仪在智能化中的重要性
  • RevealPRO是我们最先进的手持式热成像仪。高度耐用和易用性,RevealPRO结合了高性能的320×240热传感器和直观的软件来帮助你更智能化地工作。而且,它还有一个强大的300流明LED灯的触摸按钮可在你想用是随时点亮。提供可调节的热范围,级别,和发射率的设置选项,在这个价格上RevealPRO提供前所未有的高分辨率的热成像素质和优秀的软件能力。技术参考资料:高性能手持式热像仪RevealPRO.pdf
  • 所属专栏:技术交流 标签: 发帖人:sensor 发帖时间:Tue Dec 19 17:05:00 CST 2017
  • 一键式精密测量,VX3000系列闪测仪
  • 随着科学技术的不断进步,工业现代化不断朝着自动化、智能化、数字化方向发展,传统测量仪器如投影仪、影像测量仪、工具显微镜、轮廓仪、游标卡尺、千分尺等,在尺寸轮廓测量时面临着诸多如“测量对象需要定位或原点定位费时、批量测量操作时间长、不同测量人员导致测量结果不同、数据统计管理繁杂等”一系列的弊端,已经难以满足现代工业生产过程中有关高精度、高效率、高可靠性的测量需求。 为顺应数字化时代工业测量的需求,中图仪器经过数年潜心研发和测试,今天一键式精密测量仪器“VX3000系列闪测仪”宣告问世。内外兼修的VX3000不乏亮点:世界级的工业外观,功能强大的黑科技软件,精度和可靠性更是不亚于同类别的国际品...
  • 所属专栏:代售推荐 标签: 二次元影测量 闪测 一键测量 快速图尺寸测量 发帖人:中图仪器 发帖时间:Wed Dec 05 16:42:00 CST 2018
  • 立创商城与长江连接器达成深度战略合作
  • 2018年7月25日,立创商城与长江连接器有限公司(CJT)达成深度战略合作,并举行了授权代理签约仪式,立创商城副总经理张银莹和长江连接器总经理何雪平出席并见证了此次签约仪式。 目前中国电子元器件市场规模约3万亿元,电商率还没到1%,元器件电商潜力巨大。原厂企业逐渐打破传统营销模式,拥抱互联网,因此此次合作对于立创商城和长江连接器都具有重要意义,互联网电商平台与上游制造商携手,将在市场推广、样品销售、技术支持等方面为双方带来互利共赢。 立创商城自成立以来,专注于为客户提供高品质的一站式元器件采购服务,始终与上游原厂等合作商保持密切合作,同时也得到了合作伙伴的有力支持!立创商城为客户提供的产...
  • 所属专栏:立创动向 标签: 签约 发帖人:立创小编 发帖时间:Wed Jul 25 21:01:00 CST 2018
  • 手持式粒子计数器在半导体洁净室内的监测方案
  • 随着半导体制程技术的飞速发展,芯片线宽已经进入纳米级,相应的产品对半导体产品生产环境的要求也越来越高,因此半导体洁净室内的控制标准也提高了很多。在半导体代工厂中,洁净室系统为整条生产线提供洁净的环境,是硅芯片赖以生产加工最基本的条件。洁净室,是指将一定空间范围内的空气中的微粒子、有害空气、细菌等污染物排除,并将室内的温湿度、洁净度、室内压力、气流速度与气流分布、噪音振动及照明、静电控制在某一特定需求范围内。因此洁净室系统的运行状态对硅芯片品质和良率的影响举足轻重。 近年来我国半导体工业发展迅速,半导体芯片使用了太多以往不曾使用的各种特殊材料气体,而且其使用量有强劲的上升趋势。特殊材料...
  • 所属专栏:技术交流 标签: 粒子计数器 发帖人:sensor 发帖时间:Fri Jul 13 15:00:00 CST 2018
  • 远程输电线寻障无人机
  • 【报名阶段需要填写的内容】 1. 参赛者姓名(必填项):李贝华 2. 单位或学校名称(选填项):福建师范大学 3. 当前职务或职称(选填项):本科生 4. 参赛作品的名字(必填项):远程输电线寻障无人机 5. 简要陈述您的idea和作品(必填项):本远程寻障无人机的系统模块主要包括:MCU中央处理模块、热像仪模块、图传模块、外型框架模块等部分。中央处理系统模块采用HT32F1656单片机,通过l2C接口协议与热像仪进行实时的热图像采集,利用2.4GHz无线传输技术把热像仪镜头拍摄到的图像传输回电脑端,通过观察红外热像仪产生的红外热像图来判断电线故障与否。同时将无人机技术引入到输电线路巡检上...
  • 所属专栏:参赛帖子 标签: 无人机 输电线巡视 发帖人:炸酱面哈哈哈哈哈 发帖时间:Wed May 23 16:29:00 CST 2018
  • 参赛作品《家用热水循环手机APP远程控制系统》
  • 【报名阶段需要填写的内容】 1. 参赛者姓名(必填项): 金晓飞 2. 单位或学校名称(选填项): 3. 当前职务或职称(选填项): 4. 参赛作品的名字(必填项): 家用热水循环手机APP远程控制系统 5. 简要陈述您的idea和作品(必填项): 该系统主要由热水循环泵,无线模块,手机APP组成。当需要热水时先手机开启热水循环泵再用水,避免水龙头直接出冷水。 6. 拟用到的立创商城在售物料(必填项): STM32F103 7. 拟用到的非立创商城物料或其它补充(必填项): 电阻电容等元件 8. 拟用到的EDA工具软件名称(必填项): 立创EDA 【作品正式发表(报名成功后进入设计阶段)需...
  • 所属专栏:参赛帖子 标签: 家用水循环机APP远程控制系统 发帖人:shofay 发帖时间:Wed Jun 20 12:34:00 CST 2018
  • 参赛作品《基于物联网的太阳能热水器监控中心》
  • 【报名阶段需要填写的内容】1.参赛者姓名(必填项):xavier2.单位或学校名称(选填项):个人3.当前职务或职称(选填项):嵌入式工程师4.参赛作品的名字(必填项):基于物联网的太阳能热水器监控中心5.简要陈述您的idea和作品(必填项):传统的太阳能热水器控制器虽然可以自动上水,但不够智能,有时候需要用户手动操作。而当用户外出的时候,无法手动控制太阳能热水器并观察其状态。本作品在传统太阳能热水器控制器的基础上,加入联网功能,使得用户随时随地即可掌控热水器。通过手机端APP,实现热水器的上水、加热等控制。6.拟用到的立创商城在售物料(必填项):ESP8266模块、电阻电容若干7.拟用到的...
  • 所属专栏:参赛帖子 标签: 物联网 太阳水器 发帖人:xavier 发帖时间:Fri May 25 10:17:00 CST 2018
  • 富满TC6291给锂电池升压后给手机充电,1A电流发热严重!
  • 富满TC6291给锂电池升压后给手机充电,1A电流发热严重,20s内温度会升高到100度以上,如何解决?谁有替代的方案(PCB面积有限,无法提供散热空间)?看来技术手册,MOS管的内阻是0.2欧姆,电流1A,那么就是0.2W,热阻是220度/w,那么这个温度是不是有点不正常?
  • 所属专栏:技术交流 标签: 富满TC6291给锂电池升压后给机充电,1A电流发严重! 发帖人:kingpoo 发帖时间:Thu Jun 29 23:06:00 CST 2017
  • 参赛作品《三相宽频电能质量监测仪》
  • 【报名阶段需要填写的内容】1.参赛者姓名(必填项):JASAM2.单位或学校名称(必填项):无3.当前职务或职称(必填项):硬件工程师4.参赛作品的名字(必填项):三相宽频电能质量监测仪5.简要陈述您的idea和作品(必填项):基于STM32F103Z+ATT7022E平台的三相电能质量监测仪,包括三相电压电流,有无功功率,四象限电能,分时段电能,电压电流谐波分析,功率因数的测量,还可以通过无线传输到上位机显示6.拟用到的立创商城在售物料(必填项):STM32F103Z,ATT7022E,DS1302,6N137,78L05,MAX14877.拟用到的非立创商城物料或其它补充(必填项):7寸...
  • 所属专栏:参赛帖子 标签: 三相电质量监测 发帖人:老王博导 发帖时间:Fri Jun 23 12:45:00 CST 2017
返回

顶部