结果:找到"100G",相关内容53条
- 易飞扬发布COLORZR+系列四载波(4×25GNRZ)平行100GQSFP28DWDM4光模块,...
- 【中国,深圳,2023年11月29日】长距离传输有非相干和相干两种模式。易飞扬即日官宣发布两款创新的100GQSFP28PSMDWDM4非相干长距离光模块。这是一种基于4×25GNRZ的四载波DWDM解决方案,有C-band和O-band两种波段选项,均支持超过80km的传输距离,旨在为数据中心间的互联(DCI)和城域网络提供更经济高效的DWDM传输方案。此方案相对于传统的相干解决方案,有价格低、功耗低、延迟低、易部署等优势。100GQSFP28PSMDWDM4(C-BAND/O-BAND)波长表ColorZR+C-BAND易飞扬四载波ColorZR+C-BAND100GQSFP28PSMD...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 100G QSFP28 PSM DWDM4 发帖人:专说光通信 发帖时间:2023-11-29 17:46:00
- 为什么需要单波100G光模块?
- 近年来,更高数据速率的光模块不断涌现,光模块的设计复杂性在不断提高。借助当今的100G光网络,我们正处在影响网络硬件成本和光纤基础设施设计的时代。如果简化100G光模块,由于可插拔光模块中的组件更少,可以将制造量和成本扩大到当今10GSFP+光模块的水平。通过硅光技术和信号处理技术,单波100G光模块面世。当新一代100G封装可用时,将能够重用第一代并逐步过渡,还能够直接升级至400G。简化100G光模块优势随着100G光模块过渡到新的100G封装,投资将面向未来通过SMF(单模光纤)链路降低2km双工传输和数据中心叶脊连接的总成本连接400G交换机和路由器,不牺牲端口带宽一次一个站点升级到...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 单波100G 发帖人:专说光通信 发帖时间:2022-08-05 17:00:00
- 光模块FEC(前向纠错)功能,你了解吗?
- 随着光通信系统更长距离、更大容量和更高速度发展,特别是单波速率从40G向100G,甚至超100G演进时,光纤中的色度色散、非线性效应、偏振模色散等传输效应就会严重影响传输速率和传输距离的进一步提高。为此,行业专家不断研究开发性能更好的FEC码型,使其获得更高的净编码增益(NCG)和更好的纠错性能,满足光通信系统高速发展的需要。本期文章易天光通信(ETU-LINK)带大家来了解。一、FEC的含义及原理FEC(ForwardErrorCorrection)也就是前向纠错,是增加数据通讯可信度的方法。光信号在传输时被扰乱,接收端可能会把“1”信号误判成“0”信号,或将“0”信号误判成“1”信号。因...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 100G光模块 发帖人:光纤模块 发帖时间:2022-07-08 09:05:00
- 100GQSFP28PSM4光模块详细解析
- 在100G光模块中,QSFP28是最常见的一种光模块,因其具有端口密度高、功耗低和成本低等优势,成为了100G网络的主要封装方式。而在100G短距离传输方案(500M-2KM)中,100GQSFP28PSM4光模块是更具性价比的100G数据中心解决方案。本文易天光通信(ETU-LINK)将重点介绍100GQSFP28PSM4光模块。一、100GPSM4标准100GPSM4标准由MSA(多源协议)组制定,该标准定义了在IEEE100G以太网规范之外提供一种通过单模光纤传输4个25Gbps波长的低成本解决方案,实现长距离数据中心间的互联,是专门针对传输距离为500M、2KM的网络应用所设计,目的...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 100G光模块 发帖人:光纤模块 发帖时间:2022-07-06 10:04:00
- 100GQSFP28PSM4如何满足工业级应用需求?
- 4月,易飞扬发布了一款工业级100GQSFP28PSM4光模块,传输距离可达10km,可应用于-40至85℃严苛条件下的多样化数据中心长距离互连应用场景需求,也可适用于5G前传市场等其它应用场景。我们知道,传统的100GQSFP28PSM4光模块多应用于环境较为舒适的数据中心,只需要满足商业级0至70℃的工作温度需求就可以。不过在某些高频交易的超大型数据中心,超量计算使得温度高于普通数据中心,在这些多样化的数据中心里,就需要光模块满足工业级的应用需求。而且,随着5G的大规模部署,也将发展使用100G光模块需求,促使100G光模块朝工业级的方向发展。那么,易飞扬的100GQSFP28PSM4是...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 100G QSFP28 PSM4 发帖人:专说光通信 发帖时间:2022-05-13 15:04:00
- 单波光模块来袭,100G数据中心互连新选择
- 电信级的单波100GQSFP28LR1和100GQSFP28ER1光模块成为100G数据中心长距离互连提供新的选择方案。一直以来,100G数据中心采用的主流方案是4x25GNRZ技术,由四组发射器和接收器组成。在长距离传输需求下,为节省光纤资源,通常采用波分复用技术,将四路光信号波分复用至一根光纤传输。不过,随着PAM4技术发展,单波100G方案已经成熟,100G单波LR1和ER1已经可以替代LR4和ER4Lite,成为100G长距离传输更具性价比的选择方案。图1:100GQSFP28光模块市场需求预测数据来源:Lightcounting100G单波光模块使用100GPAM4调制,通过将光发...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 100G单波 发帖人:专说光通信 发帖时间:2022-03-18 16:37:00
- 100G光模块FEC功能是什么?
- 光模块的两个重要发展趋势是提高传输速率和延长传输距离,但是随着传输速率的提高,信号的传输距离会受到很多因素的限制,比如色度色散、非线性效应、偏振模色散等,这些因素会限制传输速率和传输距离同时提升。为降低这些不利因素的影响,行业专家提出了向前纠错功能,简称FEC(ForwardErrorCorrection)。下面易天光通信(ETU-LINK)就给大家介绍下什么是100G光模块FEC功能。FEC是一种误码纠错技术,它的出现是为了解决发射端的光信号在传输过程中部分信号被扰乱,导致接收端出现误判的问题。光信号在传输时被扰乱,接收端可能会把“1”信号误判成“0”信号,或将“0”信号误判成“1”信号。...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 100G光模块 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-12-11 17:38:00
- 关于100G光模块,你想知道的都在这里
- 为了适应AI、深度学习、大数据计算等业务的规模部署,数据中心网络开始向100G甚至更高速率迈进。在100G网络的建设过程中需要使用大量的100G光模块,其成本占总建设成本比例较高,那么我们应该如何选择更具性价比的100G光模块呢?接下来,易天光通信(ETU-LINK)就给大家介绍下100G的光模块究竟有哪些,以及对应的特点和应用。100G光模块究竟是什么呢?顾名思义,100G光模块指的是传播速率达到100G,但是为了满足不同距离的100G互联场景,各大光模块的标准化组织为100G光模块制定了不同的标准。下面就给大家解释下不同标准的100G光模块的应用。一、100G光模块的应用1、短距离传输用...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 100G光模块 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-07-14 11:39:00
- 100GCFP4光模块与100GQSFP28光模块,哪种更好?
- 随着100G产业规模的扩大,光通信数据中心的提速发展,这是一个必然的趋势,100G光模块的成本也会相应降低,进而减小整个100G网络部署的成本。100G?QSFP28光模块首次出现是在2013年,经过近几年的发展,100G?QSFP28光模块已经衍生出多个类别,分别具有不同的光模块标准并适合不同的传输应用。100GCFP光模块又称100G客户端模块,是一种外形封装可插拔模块,支持热插拔。CFP系列光模块从推出到现在共经历了CFP、CFP2的发展,如今,CFP4光模块成功推出并受到广泛好评。5G中的G的全拼为Generation,5G即第五代通信。100G指光模块的数据速率。QSFP28与CF...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 100G CFP4光模块 100G QSFP28光模块 发帖人:光纤模块 发帖时间:2018-11-06 16:34:00
- 真正实用的100GQSFP28DAC以太网连接解决方案
- 100G以太网凭借着更高传输速率、更高密度、更低设备功耗的趋势成为了市场的宠儿,而100G光模块、100GAOC和100GDAC更是其中的重要组成部分。现在市场上出现了各种各样的100G光模块、100GAOC、100GDAC等,今天,易飞扬通信就为大家提供一个真正实用的100GQSFP28以太网连接解决方案。100GQSFP28光模块100G光模块是为了适应网络市场由10G逐渐向40G、100G发展的趋势而诞生的光模块产物,传输速率为100G,在构建100G网络系统中发挥了至关重要的作用。QSFP28适用于4x25GE接入端口,采用4个光纤通道来传输数据,并且光模块各个光纤通道的传输速率最高...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 100G QSFP28 DAC 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-02-06 14:55:00
返回