结果:找到"100G光模块",相关内容1000条
  • 光模块FEC(前向纠错)功能,你了解吗?
  • 随着光通信系统更长距离、更大容量和更高速度发展,特别是单波速率从40G向100G,甚至超100G演进时,光纤中的色度色散、非线性效应、偏振模色散等传输效应就会严重影响传输速率和传输距离的进一步提高。为此,行业专家不断研究开发性能更好的FEC码型,使其获得更高的净编码增益(NCG)和更好的纠错性能,满足光通信系统高速发展的需要。本期文章易天光通信(ETU-LINK)带大家来了解。一、FEC的含义及原理FEC(ForwardErrorCorrection)也就是前向纠错,是增加数据通讯可信度的方法。光信号在传输时被扰乱,接收端可能会把“1”信号误判成“0”信号,或将“0”信号误判成“1”信号。因...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 100G 发帖人:光纤模块 发帖时间:2022-07-08 09:05:00
  • 100GQSFP28PSM4光模块详细解析
  • 在100G光模块中,QSFP28是最常见的一种光模块,因其具有端口密度高、功耗低和成本低等优势,成为了100G网络的主要封装方式。而在100G短距离传输方案(500M-2KM)中,100GQSFP28PSM4光模块是更具性价比的100G数据中心解决方案。本文易天光通信(ETU-LINK)将重点介绍100GQSFP28PSM4光模块。一、100GPSM4标准100GPSM4标准由MSA(多源协议)组制定,该标准定义了在IEEE100G以太网规范之外提供一种通过单模光纤传输4个25Gbps波长的低成本解决方案,实现长距离数据中心间的互联,是专门针对传输距离为500M、2KM的网络应用所设计,目的...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 100G 发帖人:光纤模块 发帖时间:2022-07-06 10:04:00
  • 100GQSFP28ER4光模块的特性及连接方案
  • 100GQSFP28光模块具有高密度与低功耗的特性,不仅满足当前网络需求,同时还可为将来的网络拓展做准备,对大型数据中心来说是理想的光模块方案。它的标准主要是由IEEE与MSA两大组织定义,其中IEEE定义了SR4、LR4、ER4、ZR4的标准。本期文章易天光通信(ETU-LINK)就来讲讲100GQSFP28ER4光模块。100GQSFP28ER4光模块符合QSFPMSA、IEEE802.3ba、100GBASE-ER4Lite和OTU4标准,“ER”表示超长距离(extendreach),在光信号通过APD光电探测器之前使用SOA放大,可通过单模光纤实现40km超长距离传输。采用WDM复...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 100G 发帖人:光纤模块 发帖时间:2022-05-14 15:22:00
  • 100G光模块FEC功能是什么?
  • 光模块的两个重要发展趋势是提高传输速率和延长传输距离,但是随着传输速率的提高,信号的传输距离会受到很多因素的限制,比如色度色散、非线性效应、偏振模色散等,这些因素会限制传输速率和传输距离同时提升。为降低这些不利因素的影响,行业专家提出了向前纠错功能,简称FEC(ForwardErrorCorrection)。下面易天光通信(ETU-LINK)就给大家介绍下什么是100G光模块FEC功能。FEC是一种误码纠错技术,它的出现是为了解决发射端的光信号在传输过程中部分信号被扰乱,导致接收端出现误判的问题。光信号在传输时被扰乱,接收端可能会把“1”信号误判成“0”信号,或将“0”信号误判成“1”信号。...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 100G 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-12-11 17:38:00
  • 100G数据中心,是使用并行还是复用光模块?
  • 100GQSFP28PSM4和100GQSFP28CWDM4都作为100G数据中心中距离的传输方案,而它们两者采用的技术却大不相同,100GQSFP28PSM4采用的是并行技术,而100GQSFP28CWDM4采用的是复用技术,这两者的差异在哪里呢?下面易天光通信就给大家介绍下。并行是“parallel”的中文翻译,并行光纤方案是当前数据中心扩容的重要方式。从机架之间的多模并行方案到中长距离的并行单模方案,并行光模块技术的优势在于在发射端采用单个激光器和四个集成调制器(比如PSM4模块)将光信号分为四路耦合至光纤链路之中,单个模块成本低且可靠性高。但是缺点是需要很多光纤,传输距离变长之后,光...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 100G 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-11-02 18:27:00
  • 100GQSFP28CWDM4光模块介绍及应用
  • 如今网络吞吐量和带宽需求的日益增长,100G高速率光模块的需求也随之增长。IEEE组织针对100G网络制定了两种光模块标准:100G SR4 QSFP28和100G LR4 QSFP28。但在实际应用中,由于上述光模块的传输距离无法全覆盖数据中心的传输距离需求,这两种标准无法以最节省成本的方式部署数据中心。因此,CWDM4 MSA组织制定了传输距离为2 km的100G CWDM4 QSFP28标准。100G CWDM4 QSFP28是由CWDM4 MSA组织在2014年公布的标准,它是基于单模粗波分复用(CWDM)技术的100G传输模式,符合这种标准的100G CWDM4 QSFP28光模块...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 100G 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-10-27 17:48:00
  • QSFP-100G-ER4光模块介绍及应用
  • 随着互联网、云计算和大数据等产业的加速发展,100G传输产品应用越来越广,长距离的需求也随之增多。对于长距离传输应用场景,传统方案需要采用DWDM设备来增加传输距离,其组网复杂,需要额外的设备费用,维护成本较高,而使用100G-ER4模块可以简化传输网络,减少了中继设备,降低了维护成本。接下来,易天光通信(ETU-LINK)就给大家介绍下符合QSFP-100G-ER4标准的光模块介绍。1、QSFP-100G-ER4光模块QSFP-100G-ER4模块采用可热插拔的QSFP28封装,单模,中心波长为1295、1300、1304、1309,双LC接口,工作温度为0°C~70°C(商业级),最大速...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: QSFP-100G-ER4 QSFP28 100G 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-07-29 11:21:00
  • 关于100G光模块,你想知道的都在这里
  • 为了适应AI、深度学习、大数据计算等业务的规模部署,数据中心网络开始向100G甚至更高速率迈进。在100G网络的建设过程中需要使用大量的100G光模块,其成本占总建设成本比例较高,那么我们应该如何选择更具性价比的100G光模块呢?接下来,易天光通信(ETU-LINK)就给大家介绍下100G的光模块究竟有哪些,以及对应的特点和应用。100G光模块究竟是什么呢?顾名思义,100G光模块指的是传播速率达到100G,但是为了满足不同距离的100G互联场景,各大光模块的标准化组织为100G光模块制定了不同的标准。下面就给大家解释下不同标准的100G光模块的应用。一、100G光模块的应用1、短距离传输用...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 100G 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-07-14 11:39:00
  • 100GCFP4光模块与100GQSFP28光模块,哪种更好?
  • 随着100G产业规模的扩大,光通信数据中心的提速发展,这是一个必然的趋势,100G光模块的成本也会相应降低,进而减小整个100G网络部署的成本。100G?QSFP28光模块首次出现是在2013年,经过近几年的发展,100G?QSFP28光模块已经衍生出多个类别,分别具有不同的光模块标准并适合不同的传输应用。100GCFP光模块又称100G客户端模块,是一种外形封装可插拔模块,支持热插拔。CFP系列光模块从推出到现在共经历了CFP、CFP2的发展,如今,CFP4光模块成功推出并受到广泛好评。5G中的G的全拼为Generation,5G即第五代通信。100G指光模块的数据速率。QSFP28与CF...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 100G CFP4 100G QSFP28 发帖人:光纤模块 发帖时间:2018-11-06 16:34:00
  • 百科:光模块的参数有哪些?
  • 在现代信息网络汇总,光纤通信占据着主导地位,随着网络的覆盖越来越广泛和通信容量的不断增加,通信链路的提升也是必然的发展,光模块在光通信网络中实现着光电信号的转换,是光纤通信的主要器件之一。但是,我们平时都说光模块,那么,光模块的参数有哪些?你知道吗?在本文中,易飞扬通信将给大家做详细的介绍。光模块经过了多年的发展,其封装方式也有了极大的变化,SFP、GBIC、XFP、Xenpak、X2、1X9、SFF、200/3000pin、XPAK、QAFP28等都是光模块封装类型;而低速率、百兆、千兆、2.5G、4.25G,4.9G,6G,8G,10G、40G、100G、200G甚至400G是光模块的传...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 100G QSFP28 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-04-13 14:28:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: