结果:找到"1500元",相关内容240条
- EDA怎么设置成PADS那样,移动元件时,元件一直粘黏在鼠标上
- 请问下,EDA怎么设置成PADS那样,移动元件时,元件一直粘黏鼠标,直到按下左键为止?现在是鼠标要一直点着左键不放才能移动元件,在画面要缩放时,又得按住鼠标不放,很不方便。谢谢了!
- 所属专栏: PCB设计 标签: 元件放置 元件粘黏 发帖人:繁华落尽的江湖 发帖时间:2024-04-08 16:47:00
- 元件库没有QFP64的测试座怎么加
- 我想设计一款烧录器,元件库没有QFP64的测试座怎么加
- 所属专栏: 技术交流 标签: 加元件 发帖人:zpdmxx 发帖时间:2021-07-01 08:57:00
- 10cm板子开槽怎么算?
- 10cmx10cm板内开槽怎么算?以前记得在哪看过,具体怎么算的忘记了,能再介绍一下吗?10cmx10cm板内开槽多长都是按5元计费吗?
- 所属专栏: PCB设计 标签: 5元 发帖人:靓仔退休了 发帖时间:2020-05-03 16:59:00
- 元件库找元件,设计很不合理,找不到最简单的元件
- 找元件太麻烦,本来以为是个很好用的功能,找一个10UF0805电容,半天都找不到合适的推荐的都是不合适的。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 元件库找元件 发帖人:菜鸟七号 发帖时间:2020-04-12 14:40:00
- [立创商城建议]希望立创商城能够继续优化元件选型的逻辑
- 立创商城的元器件选型操作仍然有一些提升的空间,有时候需要选择在某个参数范围之内的器件,按照目前的设计,不得不手动选择很多器件,如果能够推出范围选择那就更好了使用情景:选择反向耐压值在10V~60V之间,正向压降在600mA以下的肖特基二极管目前的操作:反向耐压选择10V、15V、20V……,正向压降选择40mV、22mV……期待的操作:正向压降选择>=10V<=60V,正向压降选择<600mA目前各大厂商都有这样的功能,例如TI的http://www.ti.com.cn/zh-cn/power-management/overview.html期待立创商城越来越好
- 所属专栏: 建议与反馈 标签: 立创商城 元件选型 元器件 元件 发帖人:PretNaN 发帖时间:2019-08-11 11:29:00
- 请教有没有其他的小伙伴也遇到升级之后的drc问题
- 大家好,升级之后遇到两个问题,是否其他朋友也遇到?1.原先drc通过的板子升级多次软件后drc出现gnd网络很多飞线,今天制作的板子回来了,对下pcb发现所有的地都是飞线,重新附铜也恢复不了,看到地明明是连接在一起的但是还是出现飞线。2.软件概率性的出现无法保存pcb的问题,浮现问题后,点击工程广场,还可以看到网络上的内容,网络是通的不是因为断网造成保存不了,一旦复现问题,无法恢复,只能关闭软件是选择离开页面,所有修改均保存不了(之前以为是电脑的问题,换了一台电脑继续画还是复现问题,只能频繁保存一旦有问重新打开软件继续工作)。问题1是否有解决办法?问题2可以通过经常保存规避掉。
- 所属专栏: PCB设计 标签: drc 元件 发帖人:fogwizard 发帖时间:2019-05-12 10:43:00
- 【赛元】一封关于“触控从未如此有趣”的活动通告
- 亲爱的用户:您好!这是一封关于“触控从未如此有趣”的活动通告。首先,非常感谢大家能够在百忙之中积极参与此次赛元举办的“触控从未如此有趣”的触控学习评估开发板免费领取活动。截止2019年4月19日,活动报名窗口已关闭。目前我们后台信息收集窗口收到了很多大家提交的领取信息,对应的发板工作正在进行中,请大家耐心等候,很快就能收到赛元带给大家的小惊喜啦。?~?其次,请大家收到触控学习评估开发板后到“赛元”官网获取相关的学习评估板的配套资料。资料获取步骤如下:①进入“赛元”官网(www.socmcu.com)②点击“工具与软件”栏目框③下拉信息,就能找到您所需的相关配套资料列表啦!以上为“赛元”推荐的...
- 所属专栏: 开发板、模块及工具 标签: 赛元 发帖人:赛元蔡蔡 发帖时间:2019-04-19 20:58:00
- 【已开奖-分享有奖】分享首部立创商城宣传片!拿1500元超级大奖!
- >>>7位中奖者感言帖:"TonyWong"、"fxw451"、"天郯"、"没事瞎扯淡"、"千山万水"、"西瓜西瓜"、“晟军科技”>>>点我查看中奖公布帖<<<六岁半的立创商城今天终于迎来了自己的第一支宣传片,这支四分钟的视频可以让大家对立创商城有一个初步的认识!欢迎大家将视频分享出去,让更多人认识我们、加入我们!为了感谢大家对立创商城的信任与支持,我们将送出4000元现金大奖!面向人群:所有立创社区新老用户。活动时间:即日起至2017年12月27日18:00:00。参与形式:1、无分组分享本视频到朋友圈(朋友圈示例:9楼,27楼,微信群...
- 所属专栏: 立创动向 标签: 立创商城 1500元 发帖人:立创小程 发帖时间:2017-12-19 18:22:00
- 嘉立创元件库疑问
- 大家在使用嘉立创PCB板的元件库时是不是因为前面有LC这两个字母在查找时不方便??还是说我使用方法不对?一般我要用哪个元件封闭时直接输入一个字母就快速跳到对应的,例如输入二极管的D,很快就跳到以D字母开头的元件项上。现在因为都有LC开头不好查找了。是否有其它方法??请不要告诉我一个个去更改
- 所属专栏: 技术交流 标签: 元件库 发帖人:人生亦精彩 发帖时间:2017-05-19 11:38:00
返回