结果:找到"2.4GHZ",相关内容14条
- 2.4GHz畜牧业养殖方案
- 传统畜牧业目前还是粗放型管理,牧民养殖缺乏科学依据,管理者也无法进行系统性分析和监管,容易出现牲畜被盗或丢失、患病无法及时医治等问题。为了更高效的服务畜牧业,实现养殖智能化,打造全新的养殖管理理念,以动物耳标为导向,嵌入2.4G的RFID低功耗小型标签,可同时解决个体数量统计+范围定位+体温监测+计步统计+低功耗RFID等需求。方案介绍SI24R2F+低功耗RFID动物耳标方案,可以实现远距离的稳定的数据传输与统计,简介如下:1、个体数量统计:每头动物佩戴RFID标签,每个标签设置唯一的ID号,ID号可定时上传到2.4G阅读器设备或者2.4G基站设备,设备联网可以实时上传数据至后台系统。即可...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 2.4GHz,低功耗RFID,畜牧业 发帖人:DNSJ左 发帖时间:2022-10-05 16:20:00
- 新款SI24R2F+集成NVM可测温+计数的DEMO板研发资料
- SI24R2F+是针对IOT领域,电动车安全、电动车充电桩、冷链资产管理、畜牧业测温标签等市场推出的大功率2.4G射频芯片,为有源RFID标签提供在中长远距离数据传输的基础上增加温度检测、安全报警等功能,能有效防止资产被盗或因温度失控等情况引起的损失。SI24R2F+可兼容之前的SI24R2E,且在性能上大大提升Si24R2F+针对低功耗应用场合进行了特别优化,在关断模式下,所有寄存器值与FIFO值保持不变,关断电流为1uA;在待机模式下,时钟保持工作,工作电流为15uA。 Si24R2F+开启自动发射功能,内部Watchdog与内部RCOSC时钟工作,内部Timer计时器开始计时,芯片工...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 2.4GHZ 有源标签 发帖人:动能1234 发帖时间:2022-04-14 15:27:00
- SI24R1无线源代码开发资料共享
- Si24R1无线通信芯片可以实现多个发射端对一个接收端通信方式,接收方需要同时开启多个pipe来接收来自不同发射端的数据,每个pipe设置不同的地址,最多可以设置六个pipe,然后配置工作方式,包括信道(RF_CH)、CRC、地址、动态负载、动态负载长度使能。发射端工作方式需要与接收方一致,包括信道(RF_CH)、CRC、地址、是否为动态负载、动态负载长度使能等,都需要与接收方保持一致。接收方同时开启六个pipe。地址长度为5字节,分别为:Pipe0[39:0]:0x65,0x54,0x43,0x32,0xA0Pipe1[39:0]:0xE9,0xD8,0xC7,0xB6,0xA1Pipe2...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 2.4GHZ ,RFID 发帖人:动能1234 发帖时间:2021-03-03 15:05:00
- SI24R1与RFN24LO1P/+兼容与蓝牙互软件通讯开发资料
- SI24R1厂家与您一起进入Si24R1的世界:Si24R1是一颗工作在2.4GHzISM频段,专为低功耗无线场合设计,集成嵌入式ARQ基带协议引擎的无线收发器芯片。SI24R1芯片工作频率范围为2400MHz-2525MHz,共有126个1MHz带宽的信道。应用领域:无线鼠标、键盘、无线遥控、体感设备、有源RFID、NFC、智能电网、智能家居、无线音频、无线数据传输模块、低功耗自组网无线传感网节点。(SI24R1与NRF24l01P兼容)1.SI24R1接受电流比01P大0.5mA,实际系统工作中,芯片绝大部分时间处于Shutdown和Standby状态下。所以,我们总的平均电流比NORD...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 2.4GHZ: 蓝牙通讯 发帖人:动能1234 发帖时间:2020-12-17 14:39:00
- SI24R2H引脚图集成NVM的低功耗2.4GHz125KHZ测温GFSK开发资料
- Si24R2H是一颗工作在2.4GHzISM频段发射和125KHz接收,专为超低功耗无线应用场景设计,集成嵌入式基带的无线收发单芯片。发射工作频率范围为2400MHz-2525MHz,共有125个1MHz带宽的信道,接收工作频率范围为15KHz-150KHz。Si24R2H采用GFSK/FSK数字调制与解调技术。数据传输速率与PA输出功率都可以调节,支持2Mbps,1Mbps,250Kbps三种发射数据速率。高的数据速率可以在更短的时间完成同样的数据收发,因此可以具有更低的功耗。Si24R2H内置三通道ASK接收机,可检测15KHz-150KHz之间的LF载波频率的数据信号,并触发2.4GH...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 2.4GHz 125KHZ 测温 发帖人:动能1234 发帖时间:2020-12-10 12:05:00
- RFX2401C无线射频低通滤波器2.4GHz的发射高功率PA放大器
- RFX2401C和RFX2402C是全球首款面向ZigBee/ISM和802.11b/g/n应用的纯CMOS单芯片/单硅片RFeIC。在2011年底成功推出这两款集成电路后,RFaxis很快将开始大批量生产并交付其他七种RFeIC。这将使RFaxis的供货范围拓展到更广的无线/射频领域。RFaxis第二代纯CMOS单芯片/单硅片射频前端集成电路的性能优于基于砷化镓/锗硅的射频前端解决方案RFaxis开始为智能手机和平板电脑用双模Wi-Fi/蓝牙、WLAN11a/n/ac、无线音频、ZigBee和智能能源/家庭自动化等市场批量生产七种新的CMOS射频前端集成电路RFX2401Chttps://...
- 所属专栏: 技术交流 标签: RFX2401C 无线 射频 2.4GHz 发射 PA 放大器 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2020-11-23 15:35:00
- SI24R22.4GHz单发芯片
- 一、SI24R2的由来:SI24R2是在SI24R1的基础上,单独分出来发射部分TX,成为一颗2.4G单TX芯片。可与NRF24L01P以及SI24R1通信,替代NRF2402以及A7105。与SI24R1的性能对比上来讲,SI24R2只是比SI24R1少了一个接收端的功能,另外发射端是完全一样的。而且关断功耗变的更低了,从原来的1500nA变为只有500nA。其余几乎都一样,性价比也远远比A7325,NRF2402更低。二、SI24R2的功能概述:SI24R2是一颗工作在2.4GHzISM频段,专为低功耗无线场合设计,集成嵌入式发射基带的无线发射芯片。工作频率范围为2400MHz-2525...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 2.4GHz单发芯片 发帖人:动能世纪小张 发帖时间:2020-07-25 15:42:00
- SI24R1超低功耗高性能2.4GHzGFSK无线发射芯片重磅出击
- Si24R1是一颗工作在2.4GHzISM频段,专为低功耗无线场合设计,集成嵌入式ARQ基带协议引擎的无线收发器芯片。其工作频率范围为2400MHz-2525MHz,共有126个1MHz带宽的信道。同时Si24R1采用GFSK/FSK数字调制与解调技术。数据传输速率与PA输出功率都可以调节,支持2Mbps,1Mbps,250Kbps三种数据速率。高的数据速率可以在更短的时间完成同样的数据收发,因此可以具有更低的功耗。而从应用方面来讲,设计者还特别贴心地为了Si24R1针对低功耗应用场合而进行了特别优化,在关断模式下,所有寄存器值与FIFO值保持不变,关断电流小于0.7uA;在待机模式下,时钟...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 2.4GHZ 发帖人:动能1234 发帖时间:2020-02-28 11:17:00
- SI24R1竟然完美与nRF24L01P兼容替换
- 近期有空找出时间把nRF24L01P的数据手册全部看完了。总的说来,发现一个新一代nRF24L01P与上一代nRF24L01相比寄存器没有太大的变化,但是有几个关于通信管道和ACK的寄存器的配置还是与上一代不同的。另外,个人理解shockburst和enhancedshockburst的区别就在于enhancedshockburst可以在接收机回复ACK时挂上1到32字节的数据包,这样就实现了所谓的“全双工”通信。然而实际探查这项功能发现它的作用其实有限,因为是ACK附加数据包,因此它的传输可靠性无法由射频芯片的校验重发机制保证,只能在接收机软件上做改进,而这有时还不如让接收发送机依照发送次...
- 所属专栏: 器件替换 标签: 2.4GHZ 发帖人:动能1234 发帖时间:2019-11-07 16:59:00
- 2.4Ghz电动自行车防盗系统SOC单芯片:SI24R2F
- Si24R2F是一颗工作在2.45GHzISM频段,专为低功耗有源RFID应用场合设计,集成嵌入式2.45GHz无线射频发射器模块、64次可编程NVM存储器模块以及自动发射控制器模块等。工作频率范围为2400MHz-2525MHz,共有126个1MHz带宽的信道。内部集成高PSRR的LDO电源,保证1.9-3.6V宽电源范围内稳定工作。Si24R2F采用GFSK数字调制与解调技术。数据传输速率可配置,支持2Mbps、1Mbps和250Kbps三种数据速率。高的数据速率可以在更短的时间完成同样的数据收发,因此可以具有更低的功耗。芯片输出功率可调节,根据实际应用场合配置相应适合的输出功率,节省系...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 2.4Ghz 单发芯片 校园卡 SOC单芯片 发帖人:动能世纪GUO 发帖时间:2019-04-09 10:39:00
返回