结果:找到"200G光模块",相关内容1000条
  • 易飞扬200GQSFP56LR4光模块在信通院完成与主流设备商5GSPN互通测试
  • 近日,由中国移动研究院,中国信通院联合进行的5GSPN最新测试项目完成,通过VIAVIONT-804SPN/MTN测试仪器对易飞扬200GQSFP56LR4光模块的200GMTN/FlexE及OAM功能进行了成功的测试。标志该款产品可与主流设备商5GSPN互通且支持中国移动应用。随着国内加紧推动5G网络的商用进程,中国移动创新提出SPN/MTN(切片分组网),包括新的G.MTN接口,采用新的切片通道层OAM机制等,具备了传输体制的几大技术特征;核心层引入基于50GPAM4的200GQSFP-DD/200GQSFP5610km&40km光接口与模块。易飞扬早于2019年即率先推出了20...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 200G 发帖人:专说光通信 发帖时间:2020-12-11 16:55:00
  • 200GQSFP-DDSR8光模块的介绍及应用
  • 由于互联网巨头的数据中心内部流量每年涨幅都接近100%,因此不少巨头都会谋求200G光模块来解决日渐增长的数据传输需求。200G光模块主要有QSFP-DD和QSFP56两种封装类型,其中QSFP-DD是指四通道小型可插拔双倍密度封装,由QSFP-DDMSA组定义,比QSFP28或QSFP56的密度增加一倍,8个通道,每通道速率高达25G或50G,因此支持200G或400G光传输。200GQSFP-DDSR8光模块是200G数据中心短距离多通道互连的解决方案,它的光接口为24芯MPO接口,中心波长为850nm,支持8路25Gb/s数据通道,每个通道可以使用OM3传输70m或使用OM4传输100...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 200G 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-10-24 11:24:00
  • 盘点5G网络中回传光模块的类型
  • 自2020年我国5G商用正式启动以来,国内运营商加快5G网络建设步伐,逐步在全国开通增强移动宽带业务并加快拓展5G+垂直行业应用,其新型业务特性和更高指标要求对承载网络架构及各层技术方案均提出了新的挑战。光模块是5G网络物理层的基础构成单元,广泛应用于无线及传输设备,其成本在系统设备中的占比不断增高,部分设备中甚至超过50~70%,是5G低成本、广覆盖的关键要素。下面易天光通信(ETU-LINK)跟大家盘点下5G中回传所需要的光模块。1、25G中传光模块25Gb/s双纤双向灰光模块光模块采用SFP28封装形式,工作波长为1310nm,传输距离长达40KM。2、50GPAM4QSFP28光模块...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 5G 25G 50G 100g 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-08-26 17:40:00
  • 200GQSFP28-DDAOC有源光缆的介绍及应用
  • 200G以太网凭借着更高传输速率、更高密度、更低设备功耗的趋势成为了市场的宠儿,而200G光模块、200GAOC和200GDAC更是其中的重要组成部分。现在市场上出现了各种200G数据中心光互连解决方案,其中包含200G光模块、200GAOC、200GDAC,下面易天光通信ETU-LINK就为大家介绍一种200G数据中心短距离互连方案。一、200GQSFP56高速线缆介绍1、200GQSFP56DAC200GQSFP56DAC高速线缆两端采用200GQSFP56模块组件,线缆长度最长5M,支持I2C双线串接口,易于控制,具有低功率、低串扰等特点。QSFP56电缆组件被优化设计以减少串扰和插头...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 200G AOC有源 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-08-18 16:56:00
  • 40G数据中心网络布线之光模块应用研究
  • 40G以太网在数据中心受到广泛欢迎,若要实现40G连接,有两种选择:①使用高速线缆DAC或者有源光缆AOC,它们适用于短距离连接,成本低,便于安装和维护。②使用光模块搭配跳线,适用于长距离连接。下面易天光通信来为大家讲解关于40G的网络布线。1-2、布线链路长度0.5~50米DAC通常用于机架中的连接,并且它将服务器和存储器连接到ToR交换机,高速线缆DAC可以实现高达7m-10m的链路长度,而AOC通常涉及到交换机与交换机之间的连接,链路长度可达50m。3、布线链路长度50~150米当链路长度超过50m时,需要使用40GSR4(EQ854X-3MCD01)光模块进行连接,MPO接口,与OM...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 40G 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-06-17 11:14:00
  • 易飞扬200G光模块选用技术方案有哪些?
  • 一直以来,200G数据中心在业内存在一定争议,似乎觉得可以跳过200G直接部署400G数据中心。但易飞扬不以为然,直接从100G跨越到400G实际上是不太科学的。因为需要重建超大规模的数据中心,定义新的规范架构,400G时代交换机对机架电力的要求会相当高,传统的风冷散热也更为困难。为更灵活地适应未来数据中心的需求,向400G数据中心实现完美过渡,易飞扬现已推出阵容完备的200G数据中心光互连产品。本文主要介绍易飞扬200GQSFP-DDSR8/PSM8系列和200GQSFP56SR4/LR4/FR4光模块产品。易飞扬200G光模块产品200G光模块有两种调制方式:PAM4VSNRZ其中200...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 200G 发帖人:专说光通信 发帖时间:2020-05-23 10:19:00
  • 光模块是插在哪里的?
  • 光模块是插在哪里的?具体设备:光端机,光纤收发器,交换机,光网卡,光纤路由器,光纤高速球机,基站,直放站等。一般传输设备的光口板都配置对应的光模块,详情请看以下内容视频光端机:一般采用1*9单模光模块,一些高清类的光端机也会采用SFP光模块光纤收发器:采用1*9与SFP光模块交换机:交换机会采用GBIC、1*9、SFP、SFP+、XFP、QSFP+、CFP、QSFP28光模块等光纤路由器:一般采用SFP光模块光纤网卡:采用1*9光模块、SFP光模块、SFP+光模块等光纤高速球机:采用SFP光模块基站:移动通信系统中,连接固定部分与无线部分,并通过空中的无线传输与移动台相连的设备。采用SFP、...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: SFP 1*9 SFP+ 发帖人:etulink 发帖时间:2018-09-03 18:53:00
  • 25G以太网技术是如何诞生的?
  • 数据中心对于以太网的需求,来自两个最重要的考量,一个是节能,一个是成本。40G光模块和100G光模块的价格过高、功耗过大,而10G光模块的速率又不能满足网络需求,所以25GSFP28光模块就在这样的情况下诞生了,正好弥补了这两者之间的不足,并且大大提高了端口密度、减少了网络部署成本,而且功耗也相对较低。今天我们来讲讲25G有什么优势?25GSFP28光模块就是传输速率是25G光模块,主要用于25G以太网和100G(4x25Gbps)以太网中,并且它能够提供最节能的方式来满足下一代数据中心网络日益增长的需求。IEEE802.3指定的25G以太网接口标准25G以太网技术的优势:最佳输入/输出(I...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 25G SFP28 40G 100G 发帖人:etulink 发帖时间:2018-06-15 14:26:00
  • 百科:光模块的参数有哪些?
  • 在现代信息网络汇总,光纤通信占据着主导地位,随着网络的覆盖越来越广泛和通信容量的不断增加,通信链路的提升也是必然的发展,光模块在光通信网络中实现着光电信号的转换,是光纤通信的主要器件之一。但是,我们平时都说光模块,那么,光模块的参数有哪些?你知道吗?在本文中,易飞扬通信将给大家做详细的介绍。光模块经过了多年的发展,其封装方式也有了极大的变化,SFP、GBIC、XFP、Xenpak、X2、1X9、SFF、200/3000pin、XPAK、QAFP28等都是光模块封装类型;而低速率、百兆、千兆、2.5G、4.25G,4.9G,6G,8G,10G、40G、100G、200G甚至400G是光模块的传...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 100G QSFP28 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-04-13 14:28:00
  • 200G光模块有哪些?详解易飞扬200GQSFP-DDSR8光模块
  • 随着近年来光通信的快速发展,用户对网络需求也顺势猛增,光模块也经历了10G-40G-100G或10G-25G-100G发展的趋势,100G光模块应运而生,并在市场中迅速崛起,在构建100G网络系统中发挥了至关重要的作用。我们知道,现在100G光模块封装有QSFP28光模块、CFP/CFP2/CFP4光模块。其中QSFP28光模块与QSFP光模块的设计理念相同,有四个发射和接收端口,每个通道传输速率高达28Gbps。具有端口、宽带、成本等优点,是目前100G光模块的主流封装方式,如100GQSFP28光模块。尽管100G光模块已成市场主流,但对带宽、端口密度、以及系统能耗量的要求依然在不断提高...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 200G 易飞扬 SR8 发帖人:专说光通信 发帖时间:2017-11-24 15:43:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: