结果:找到"3D,PCB,BUG",相关内容1000条
- EDA_PCBbug反馈
- 这是什么情况,突然就这样了
- 所属专栏: PCB设计 标签: PCB bug 发帖人:rgrthrtn 发帖时间:2023-11-29 14:44:00
- 专业版导出3Dstep文件,圆形板变成方形板
- 首先十分感谢嘉立创EDA的发展,希望国产EDA越来越好!以下反馈下导出3D文件的bug使用EDA网页专业版v2.1.30预览3D文件时板型是正确的圆形但导出3Dstep文件后使用Fusion360打开板形由原来的圆形变成方形了,直径是对的,外形变了最后尝试使用专业版客户端V2.1.20再次导出才得到正确的3D模型。
- 所属专栏: PCB设计 标签: Bug反馈,3D 发帖人:JustiN 发帖时间:2023-08-31 14:28:00
- LCEDA的3D功能存在反复出现的巨大BUG
- 最新的网页版。做好PCB图后第一次进行3D预览,如图2(其实这已经是第N次了,为了验证BUG已经折腾了好几遍),很多器件都没有3D预览效果修改3D数据,如图3进行预览,如图4,两个白色接插件出现了保存,关掉页面再重新打开,3D预览效果如图5,明明改好的数据,丢失了比较无语的是——这个问题已经反复好多次了。以前也提过这个bug,版本几次更新之后,好像差不多解决了。至少越来越好、顽固丢数据的器件越来越少。但突然某个版本就彻底崩了,功能一塌糊涂,像今天这样怎么改都没用。关注这个问题,其实根本目的是导出3D模型的step格式文件。这是就牵扯到一个发现已久、反馈已久但至今没有任何解决方案的问题:什么样...
- 所属专栏: Layout布线 标签: 3D BUG 发帖人:飞天野猪 发帖时间:2023-04-09 23:11:00
- 专业版PCB图丢失3D信息无法显示
- 只有原理图删除元件重新添加元件然后传送到PCB图才会出现3D,否则3D界面跟2D类似没有元件的3D图,专业最新版和内测版,半离线和在线模式都没有区别,如果是一个元件可以删除重新添加,所有元件都需要这样操作太麻烦了,请问如何解决?谢谢!
- 所属专栏: 原理图设计 标签: PCB 3D 发帖人:anypoint 发帖时间:2022-10-29 11:24:00
- 3D预览是整个拼板,而不是单板,这个很不好
- 3D预览是整个拼板,而不是单板,这个很不好
- 所属专栏: PCB设计 标签: 3D,PCB,BUG 发帖人:riverwu 发帖时间:2022-02-23 08:32:00
- 如何导出电路板3D文件并且可以在CAD或者SOLIDWORKS中打开导出的3D文件?
- 1,如何导出3D文件并且可以在CAD或者SOLIDWORKS中打开导出的3D文件?2,有没有快捷键可以将3D预览角度调整成自己想要的角度,比如正视,左视图,右视图,等二侧图等?
- 所属专栏: 原理图设计 标签: PCB,3D 发帖人:蒲公英之子 发帖时间:2019-07-30 13:48:00
- 立创EDA以后会支持3DPCB功能吗?
- 如题,最近偶然用了立创EDA,非常喜欢强大、庞大齐全的物料、原理图、封装库,总体来说,基本功能都有,比较大的功能,3D功能似乎没有,以后会支持吗?
- 所属专栏: PCB设计 标签: 3D PCB 发帖人:小布哇哈 发帖时间:2018-12-19 17:25:00
- PCB设计3DView不能看
- 如题,不能查看3Dview,之前设计好的PCB都可以看,最新升级版本后就看不了。。
- 所属专栏: PCB设计 标签: PCB 3D 发帖人:quedingwei 发帖时间:2018-09-20 11:42:00
- 【BUG反馈】关于PCB的文档输出比例
- 使用过程中发现用LCEDA的PCB输出PDF文档后,其比例和界勾选的比例不同,导致制成的PCB尺寸与元件不匹配。将PCB的源码复制到EASYEDA中可解决该问题。(EASYEDA会返回一个PDF文件,若无法直接打开请将其改成ZIP文件)希望LCEDA能尽快修复这个BUG。加油程序猿和攻城狮们(来自一个软件工程系学生)
- 所属专栏: PCB设计 标签: PCB BUG 发帖人:不准先知 发帖时间:2017-12-18 18:17:00
返回