结果:找到"400G",相关内容12条
  • 易飞扬400GQSFP-DDSR4,独家设计助力数据中心互连
  • 迈向超算时代,数据中心迎来了飞跃的发展。随着科技的不断演进,AI超算的崛起正引领着数字领域的创新浪潮。在这个以数据为核心的时代,数据中心的需求不仅仅是规模的扩大,更是对高速传输的迫切渴望,400G/800G的传输速率,正如一股强大的数码潮流,正在重新定义着数据中心的基础设施。本文,易飞扬为您介绍一款全新的400G产品:400GQSFP-DDSR4光模块,看看它在当今数据中心是如何运用的。现有400G网络解决方案GPU集群中的高速网络主要由高速网卡、光连接器(光模块及线缆)和高速交换机组成。目前搭载H800GPU的服务器主要采用NVIDIACX7400G网卡,市场上的交换机也有多种选择。这些选...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 400G QSFP-DD SR4 发帖人:专说光通信 发帖时间:2024-02-02 14:30:00
  • 400G光模块:点燃数据中心的未来
  • 从数据中心网络架构来看,基于现有的100G的方案,满足相同规模数据中心的无阻塞网络吞吐,需要添加更多的端口需要更多的机架空间用于服务器和交换机,且需要更多的服务器机架空间,这些解决方案不经济且导致网络架构的复杂性呈几何级提升。从100G迁移到400G是向数据中心注入更多带宽的一种更经济的方式,同时也减少了网络架构的复杂性。另一方面从网络设备本身的发展的规律来看,当接口速率增长为4倍成为400G时,在设备与收发器技术成熟的前提下,一个400G的网络设备包含收发器的成本通常只有4个100G的设备与接口成本的50%左右,从这个角度来看,应用400G具有成本的优势,这是业内促进400G商用的重要驱动...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 400G光模块 发帖人:专说光通信 发帖时间:2023-09-11 18:02:00
  • 400ZR/OpenZR+相干可插拔光模块剖析
  • DWDM系统的光接口是根据一些同样适用于转发器和400GQSFP-DDDCO可插拔接口的关键属性定义的。对于后者,这些属性由标准机构和行业组织指定,包括OIF400ZR规范和OpenZR+多源协议(MSA)。这些是DWDM系统中光接口的主要属性:•光发射功率:以dBm(相对于1mW的分贝)定义,具有最小值、最大值和典型值。在工程网络中,我们使用最小值作为性能的最坏情况,而最大值用于评估这些信号在多路复用和放大时可能产生的信号干扰。行业标准软件可配置可变光衰减器或固定光衰减器,通常在DWDM通道复用和放大之前使用,以避免它们之间的主要差异并补偿EDFA的非线性增益曲线,这一过程称为“pre-e...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 400G相干 发帖人:专说光通信 发帖时间:2023-03-17 13:55:00
  • 400GQSFP-DDFR4VS400GQSFP-DDFR8
  • 随着技术的不断升级演进,成本和性能将推动400G光通讯市场的发展,使得400G数据中心数量不断攀升。在400G数据中心,2km波分方案可选用两种光模块,400GQSFP-DDFR4和400GQSFP-DDFR8。它们之间有什么区别?又该如何选用?本文我们将来探讨。400GQSFP-DDFR4和400GQSFP-DDFR8有什么区别?可靠性400GQSFP-DDFR4波特率53.125GBd,400GQSFP-DDFR8波特率为26.5625GBd。随着波特率的提高,PAM4的MPI代价和CD代价都逐渐增加,面临长期可靠运行的挑战,因此需要采用更强大的FEC并解决互操作性问题。两款光模块皆采用...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 400G 发帖人:专说光通信 发帖时间:2022-09-09 14:20:00
  • 400G并行数据中心如何布线?
  • 数据中心光模块有两种传输方案——并行和波分,同速率的并行光模块成本低于波分光模块,而光纤成本则恰恰相反。因此,在短距和中长距传输方案中,选用并行方案优势较大。本文以易飞扬400G光模块为例,讲解400G并行系列光模块在数据中心如何应用。“并行”二字翻译自”parallel”,并行光纤方案是当前数据中心扩容的重要方式。从机架之间的多模并行方案到中长距离的单模并行方案,并行光模块的优势在于模块本身成本低且可靠性高。随着速率的不断升级,市面上已发布不少400G光模块,其中常见的并行光模块有400GSR8、400GPSM8和400GDR4。易飞扬400G并行光模块有以下光口:场景一:QSFP-DDt...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 数据中心 400G 并行 发帖人:专说光通信 发帖时间:2022-07-25 15:08:00
  • 400G平行光器件助力数据中心光互连
  • 随着5G时代的到来,全球出现了越来越多的超大型数据中心,需要部署大量的高速光模块,400G技术应运而生。目前,三个国际标准组织(IEEE、ITU和OIF)都已经发布了相关400G标准,部分顶级的光模块供应商皆已推出应用于数据中心的400G光模块。易飞扬是平行数据中心技术的主要倡导者,在平行光互连技术领域投入和研究较深,本文就来探讨400G平行数据中心光互连方案。数据中心内部光互连有服务器-ToR、ToR-Leaf、Leaf-Spine和Spine-DC,根据传输距离不同,400G目前有多种平行光互连产品,包括400GSR16/SR4/SR8/AOC/DR4和PSM8。由于400GSR16使用...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 400G光 数据中心 发帖人:专说光通信 发帖时间:2021-02-10 11:39:00
  • 400G可插拔光模块与相干DWDM结合实现长距离DCI
  • DWDM和路由技术的结合是400G可插拔DWDM光模块长期合作的关键。相干DWDM产品准备与400G相干DWDM可插拔光模块的引入保持同步。本文将研究相干DWDM的演进,更深入地研究400GQSFP-DD相干DWDM可插拔光模块背后的细节,并探讨如何实现DWDM和路由技术的融合。相干DWDM发展在不到10年的时间里,DWDM模块取得了长足的进步,光器件变得越来越小,速率越来越高。它在同一时间段内速率增长了10倍:从2011年的40G增长到今天的400G,在不久的将来还会有800G的可插拔光模块出现。图1:相干DWDM模块的演变相干光学技术的引入是DWDM系统开发中最重要的创新之一。相干光学设...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 400G 数据中心 相干DWDM 发帖人:专说光通信 发帖时间:2021-01-28 11:04:00
  • 易飞扬发布400GQSFP-DDPSM8光模块,助推数据中心平行解决方案
  • [中国,深圳,2021年1月6日]数据中心平行光模块技术倡导者——易飞扬即日宣布推出业内领先的400GQSFP-DDPSM8(8路单模并行)光模块,可满足400G数据中心内部2km以内的光互连需求,支持OTN协议标准,这一产品的推出弥补了短距离400GSR8链路距离不足的问题。随着5G时代的到来,全球出现了越来越多的超大型数据中心,需要部署大量的高速光模块。100G作为上一代的主流技术,已进入其生命周期的成熟和稳定阶段,单位比特成本的降低受到极大限制,400G技术应运而生。目前,三个国际标准组织(IEEE、ITU和OIF)都已经发布了相关400G标准,部分顶级的光模块供应商皆已推出应用于数据...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 400G光模块 数据中心 发帖人:专说光通信 发帖时间:2021-01-06 16:38:00
  • 400G全场景光模块介绍
  • 400G时代的到来5G时代见证了新服务的出现,4KVR、物联网(IoT)和云计算对网络的带宽、并发率和实时性提出了更高的要求。实际上,网络流量的年均增长率仍保持在26%的高水平。图1-1网络流量快速增长100GE技术在2013年出现,标志着该行业的技术转折。因为100GE端口无法满足流量爆发所带来的不断增长的传输需求。如果将多个100G链路捆绑在一起,光纤资源将滞后于带宽资源的增长,并且可能会出现负载不平衡的情况。因此,需要具有更高带宽能力的高性能端口。于是随着越来越多的网络中使用具有更高速率的相干传输技术,用于远程传输的100G端口需要升级。根据LightCounting在2019年10月...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 400G光模块 发帖人:专说光通信 发帖时间:2020-11-21 16:08:00
  • 顺应时代潮流,2019年光模块市场前瞻
  • 2018年已经成为过去式,国内外形势风云变幻,不管是国家之间的贸易战还是著名人物的逝世都牵动着大伙的心;虽然国外通信行业寒冬已至,大规模裁员消息不绝于耳,但是国内市场却传来利好的政策环境。2019年迎面而来,对我们光器件厂商来说,不必去预测市场,只需要最快地顺应时代潮流,就能立于不败之地5G利好政策推动光模块市场持续前进12月19日至21日,中央经济工作会议于北京举行。会议确定2019年要抓好7项重点工作任务,其中明确提出了:加大制造业技术改造和设备更新,加快5G商用步伐,以及加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施的建设。2019年将成为国内5G设备商以及器件商至关重要的一年。5G商...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 400G AOC , 易飞扬 发帖人:专说光通信 发帖时间:2019-02-01 16:27:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: