结果:找到"40G光模块",相关内容1000条
  • 关于40GQSFP+SR4和BiDi光模块的对比
  • 常见的40GQSFP+多模光模块有SR4和BiDi两种,那两款多模光模块的区别在哪里?以及如何选购呢?下面易天光通信(ETU-LINK)就为大家介绍下这两款光模块。QSFP-40G-SR4光模块的封装类型为QSFP+,接口类型为MPO,与OM3光纤跳线搭配使用时传输距离最远可达100米;与OM4光纤跳线搭配使用时,传输距离最远可达150米。QSFP-40G-SR4光模块不仅可以通过连接12芯MTP/MPO光纤跳线实现40G传输,还可以通过连接8芯MPO-LC分支线缆实现4x10G传输。QSFP-40G-SR-BD光模块的封装类型为QSFP+,接口类型为LC,与OM3光纤跳线搭配使用时,传输距...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 40G 发帖人:光纤模块 发帖时间:2022-01-18 14:45:00
  • 40GQSFP+LR4高速光模块的介绍及应用
  • 近几年,为了应对超清视频、云储存和云计算等业务的迅猛发展,全球各大IT巨头与电信运营商都在积极地筹建大型数据中心。10G网络已不能应对现阶段的数据传输需求,40G网络的出现使得数据中心的压力得到极大的缓解。下面易天光通信(ETU-LINK)就为大家介绍一款40GQSFP+LR4光模块。40GQSFP+LR4光模块简介40GQSFP+LR4光模块采用可热插拔的QSFP+封装,工作波长为1271,1291,1311、1331nm,是4通道全双工收发一体模块。它的最大速率高达44.6Gbps,双LC光口,通过单模光纤OS2传输距离最高可达10km。40GQSFP+LR4光模块的工作原理1、在发送端...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 40G QSFP+ LR4 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-09-11 18:53:00
  • 40G数据中心网络布线之光模块应用研究
  • 40G以太网在数据中心受到广泛欢迎,若要实现40G连接,有两种选择:①使用高速线缆DAC或者有源光缆AOC,它们适用于短距离连接,成本低,便于安装和维护。②使用光模块搭配跳线,适用于长距离连接。下面易天光通信来为大家讲解关于40G的网络布线。1-2、布线链路长度0.5~50米DAC通常用于机架中的连接,并且它将服务器和存储器连接到ToR交换机,高速线缆DAC可以实现高达7m-10m的链路长度,而AOC通常涉及到交换机与交换机之间的连接,链路长度可达50m。3、布线链路长度50~150米当链路长度超过50m时,需要使用40GSR4(EQ854X-3MCD01)光模块进行连接,MPO接口,与OM...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 40G 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-06-17 11:14:00
  • 40GBIDIQSFP+光模块解决方案(QSFP-40G-SR-BD)
  • 现网络大数据的飞速发展趋势,服务器需要更高数据传输速率,大部分数据中心已经从10G升级至40G。40GBIDIQSFP+光模块助力于40G数据中心平台搭建,QSFP-40G-SR-BD光模块短距离传输解决方案可以将现有的10G光纤基础设施重新用于40G连接,大大节省建设成本。接下来,易天光通信(ETU-LINK)将在本文详细介绍QSFP-40G-SR-BD光模块的参数及应用。1.什么是QSFP-40G-SR-BD光模块?QSFP-40G-SR-BD光模块的传输波长为850nm和900nm,具有两个20Gbps光信号收发通道,每个信号通道可以通过一根多模光纤同时发射和接收不同传输波长。QSFP...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: QSFP-40G-SR-BD 40G 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-05-19 17:04:00
  • 40G单模QSFP+和多模QSFP+有什么区别?
  • 单模QSFP+和多模QSFP+,这里指的是在不同类型的光纤上工作的QSFP+光模块,即单模QSFP+与单模光纤一起使用,而多模QSFP+与多模光纤使用。那么,它们之间有什么区别呢?分别应用在哪里?在使用时我们应该注意什么?在本文中,我们将围绕这个主题进行讨论。40GQSFP+SR4光模块和40GQSFP+LR4光模块的区别产品应用:多模QSFP+:用于多模应用的机架到机架、数据中心、40G以太网、InfinibandQDR,DDR和SDR。单模QSFP+:用于单模应用的数据中心和因特网交换点之间,交换机、路由器和传输设备之间的高速互连服务器,机架到机架,面板到面板以及40G-LR4以太网链路...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: 40G QSFP+ 发帖人:光纤模块 发帖时间:2018-11-12 16:31:00
  • 40G光网络模块互连方案
  • 40G以太网现如今在数据中心中十分常见。随着40GbEQSFP+光模块市场的兴起,更多的解决方法都能够适用,用户也有了更多的选择。今天我们来深入地了解一下40G光网络的互连方案。在数据中心,光模块一般用来连接交换机和服务器进行数据交换和传输。对于40G到40G之间的连接,即两个QSFP+端口之间的互连,网络通信项目的提供商有3种方案可以选择。方案一:40GQSFP+光模块+跳线+40GQSFP+光模块方案二:40GQSFP+to40GQSFP+DACCableDAC以无源铜缆用得最多,40GQSFP+DAC就是无源铜缆中的一种。由于无源铜缆价格便宜、传输速度快,因而成了实现短距离传输的最佳解...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 40G 40G网络 发帖人:etulink 发帖时间:2018-08-24 17:56:00
  • 带大家全新认识40GQSFP+光模块的类型和区别
  • 现在,40G网络已经在大多数数据中心十分普遍,而光模块是数据中心设备互连必不可少的组件之一,那么你对40GQSFP+光模块的了解有多少呢?有多少种类型?他们之间又有哪些不同呢?想要知道答案的朋友们请接着看,下面易天带大家全新认识40GQSFP+光模块的类型和区别40GQ40GQSFP+光模块符合SCSI、40G以太网、20G/40GInfiniband等多种标准,它有四个数据传输通道,每个通道的传输速率约为10Gbps,四个通道同时传输可以实现40Gbps的传输速率。SFP+光模块常用的可以分为三种类型,分别是QSFP-40G-SR4、QSFP-40G-LR4和40GLR4PSM。QSFP-...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 40G QSFP+ 万兆 类型 发帖人:etulink 发帖时间:2018-08-23 18:52:00
  • 40GQSFP+光模块有哪几种接口类型?
  • 40GQSFP+光模块极大地满足了市场对更高密度的高速可插拔解决方案的需求。现在,40G网络已经在大多数数据中心十分普遍,而光模块是数据中心设备互连必不可少的组件之一,那么关于40GQSFP+光模块,你了解多少?40GQSFP+光模块的接口有哪几种?分别应用在哪里?想要知道答案的朋友们,请跟随易天的脚步一起来探寻真相吧!40GQSFP+光模块符合SCSI、40G以太网、20G/40GInfiniband等多种标准,它有四个数据传输通道,每个通道的传输速率约为10Gbps,四个通道同时传输可以实现40Gbps的传输速率。这种光模块主要有两种接口:LC和MTP/MPO,分别用在单模应用和多模应用...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: 40G QSFP+ 发帖人:etulink 发帖时间:2018-06-19 17:31:00
  • 25G以太网技术是如何诞生的?
  • 数据中心对于以太网的需求,来自两个最重要的考量,一个是节能,一个是成本。40G光模块和100G光模块的价格过高、功耗过大,而10G光模块的速率又不能满足网络需求,所以25GSFP28光模块就在这样的情况下诞生了,正好弥补了这两者之间的不足,并且大大提高了端口密度、减少了网络部署成本,而且功耗也相对较低。今天我们来讲讲25G有什么优势?25GSFP28光模块就是传输速率是25G光模块,主要用于25G以太网和100G(4x25Gbps)以太网中,并且它能够提供最节能的方式来满足下一代数据中心网络日益增长的需求。IEEE802.3指定的25G以太网接口标准25G以太网技术的优势:最佳输入/输出(I...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 25G SFP28 40G 100G 发帖人:etulink 发帖时间:2018-06-15 14:26:00
  • 40GQSFP+光模块有哪些?4种40GQSFP+光模块详细介绍
  • 在光纤网络中,不同的网络中使用的光模块类型也不尽相同,有使用10G/25G/40G/100G等,光模块的封装也有使用CFP/QSFP+/QSFP28等光模块的封装。而在本文,易飞扬通信给大家介绍的是40GQSFP+光模块。40GQSFP+光模块支持4个10Gbps通道同时传输,提供40Gbps的传输速率,可以用在数据中心、高性能计算网络、企业核心网络等于应用。并且,40GQSFP+光模块还有这以下4种类类型。1:40GLR4QSFP+PSM光模块40GLR4QSFP+PSM光模块主要是根据QSFP+多源协议设计的外观、光/电连接和数字诊断接口。作为一款高度集成4通道光模块,它拥有更高端口密度...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 40G QSFP+ 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-03-26 16:01:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: