结果:找到"4层板教程",相关内容780条
- 免费打样没有4层沉金板选择项了?
- 好像才有2个月就消失了,也太快了吧?
- 所属专栏: PCB打样 标签: 4层沉金板 发帖人:梦醒时分 发帖时间:2023-11-16 23:17:00
- 立创eda设计四层以上板视频教程需求
- 有很多场景需要做4层以上板,还需要在反面贴元器件。立创eda能否做一套4层以上板和反面贴元器件的视频教程,为用户能在更多设计场景下,更好的使用立创eda软件。
- 所属专栏: 使用教程 标签: 4层板教程 发帖人:sunny007 发帖时间:2023-02-17 10:19:00
- 立创EDA专业版绘制4层PCB(内出现内层无法连接到电气网络中的问题层为内电层VCC、GND)
- 最近在试着画四层板,绘制了好几遍了,都出现了内电层的VCC和GND无法接入电气网络中的问题,现象就是选中内电层后,改变内电层的网络,然后重建内电层,点击完后没发生任何改变,点不点都一样,在网上查了一圈也没看到有类似的问题,来问问大佬们是什么情况,是操作的问题吗?还是软件的BUG啊,求解啊,如图,重建完还是这样
- 所属专栏: PCB设计 标签: 立创EDA、4层板 发帖人:最爱吃柠檬 发帖时间:2023-02-12 19:21:00
- 标准版内电层如何铺铜
- 标准版的内电层如何进行铺铜呢,专业版的内电层可以铺铜吗,目前是四层板,如何给增加电源层并且给电源层铺铜呢请问
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 内电层 4层板 发帖人:zeze11 发帖时间:2022-03-19 19:02:00
- 4层板内电层如何消除游离铜块
- 重建内电层后会出现很多这样的孤岛,DRC检查会报错,说是显示有游离的铜块,请问如何消除这种游离铜块?内电层属性里面好像没有铺铜属性里面的消除孤岛功能
- 所属专栏: PCB设计 标签: 4层板 内电层 发帖人:nerd 发帖时间:2022-02-17 16:19:00
- 请教4层板过孔间距问题
- 请问这种情况应该如何处理?
- 所属专栏: PCB设计 标签: 4层 过孔 间距 发帖人:wait 发帖时间:2020-03-29 22:28:00
- 【经验分享】用涂鸦STM32开发板开发支持语音控制的智能RGB彩灯
- 一、准备工作在开发之前,我们需要1.创建自己的开发者账号**现在注册还能再五个工作日内领取语音接入优惠券2.准备MCU开发板及软件开发环境说明:本文中使用以下设备进行开发实践。-开发环境为KEIL5。-开发板TYDE3.0。TYDE3.0涂鸦智能IoT开发板使用说明MCU为ST公司生产的STM32F103C8T6。通信模组为杭州涂鸦科技有限公司开发的高性能Wi-Fi模块TYWE1S。(WiFi模组介绍–TYWE1S)二、创建产品这里我们以照明为例。操作步骤1.登录涂鸦智能平台,点击创建产品2.创建产品a.选择您的产品开发模式。目前涂鸦可提供自定义产品开发和Soc产品在线开发两种产品智能化模式...
- 所属专栏: 开发板、模块及工具 标签: 开发板 语音控制 教程 发帖人:涂丫丫是丫丫 发帖时间:2019-12-11 15:06:00
- MatlabR2017a中文版下载安装与破解图文教程
- 下面带来win1064-bitMatlab2017a的安装过程,亲测,可用。(一)所需文件及下载地址1.Matlab-R2017a-ISO镜像文件链接:https://pan.baidu.com/s/1pNhyKGF密码:cgt22.破解文件链接:https://pan.baidu.com/s/1nwWDgKh密码:4fwa链接:https://pan.baidu.com/s/1d5p9mA密码:93tu(二)安装&破解Win10系统自带ISO加载功能,但如果你是win7的系统,需要自己下载一个虚拟光驱,然后再加载ISO镜像。Win10操作系统的话可以直接右键加载。1.右键加载“R2...
- 所属专栏: 技术交流 标签: Matlab 教程 发帖人:赤色征裁 发帖时间:2019-02-17 04:15:00
- 关于2层板和4层板铜厚费差距大的问题
- 您好,我发现在选择铜厚服务时同样大小10cm*10cm的2层板收费100,4层板却要收费300。业界大部分板厂4层板的铜厚费都是100。这个是什么原因?
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: 4层板 铜厚费 发帖人:Romeli 发帖时间:2019-01-27 20:10:00
- 4层板的速度能不能提一下啊!
- 4层板的速度能不能提一下啊!天天关注着生产进度,开始都做得很快,选择普通交期,到时最后QA测试打包,居然要等一天半,看来是东西做好,要等够时间才给发吧
- 所属专栏: PCB打样 标签: 4层板的速度能不能提一下啊! 发帖人:中庸达智 发帖时间:2017-08-18 09:50:00
返回