结果:找到"51",相关内容17条
- 带串口功能的51最小系统板,可直接烧录STC芯片,简约好用
- 51最小系统板带串口功能.zip带串口功能的51最小系统板,可直接烧录STC芯片,简约好用,Micro接口,只需要一根Micro接口的USB线接到电脑就可以下载程序了。资料下载地址:https://pan.baidu.com/s/1laLHuwoB-bgOAmV2qKVpog提取码:1234备用链接:https://caiyun.139.com/m/i?0u5CLAlgXvD7M提取码:Jvv5
- 所属专栏: 学学单片机 标签: 51单片机最小系统板 发帖人:tyxdz 发帖时间:2022-09-18 23:54:00
- 暑期训练营进阶班参加心得
- 这次暑期训练营不仅让我利用上了暑假在家的闲暇时间,还让我学到了许多的知识技能,这还是我第一次焊接这么多东西,单片机也是跟着视频教程焊接的,引脚焊的虽然有点丑,但最后都能正常工作了,最重要的是学会了飞线大发。。。不得不说宋工的代码太厉害了,在阅读代码中也学习了很多东西,还有部分代码还没有看懂,部分代码在以后单片机的开发中还可以用上,同时在这次活动中也学习了庆科EMW3080的开发方法,学会了物联网设备的开发方法,以后可以更轻松的使用其他模组来实现功能。最后感谢立创eda,感谢嘉立创!工程链接:https://oshwhub.com/wy030002/zhi-neng-cha-zuo
- 所属专栏: 活动专属 标签: 51单片机 WiFi 物联网 发帖人:凌非卿Tel 发帖时间:2020-08-26 14:29:00
- STC15单片机学习日记
- 开个贴,记录一下自己的学习历程。B站同步视频更新。STC15单片机学习日记(1)电容https://www.bilibili.com/video/BV1Tf4y197np/STC15单片机学习日记(2)电容https://www.bilibili.com/video/BV1W64y1c7G8/STC15单片机学习日记(3)画电源pcbhttps://www.bilibili.com/video/BV1Kp4y1v7KP/STC15单片机学习日记(4)焊接核心板https://www.bilibili.com/video/BV1Jz4y1f7Q5/STC15单片机学习日记(5)焊接电源板htt...
- 所属专栏: 学学单片机 标签: 51单片机学习 发帖人:羽过天晴 发帖时间:2020-08-20 16:47:00
- 关于C8051F02X系列单片机的提问
- 最近有一个奇思妙想,关于C8051F02X系列单片机能不能不用JTAG在线下载程序,转而使用USB接口下载。
- 所属专栏: 奇思妙想 标签: C8051F02X USB 下载程序 51单片机 发帖人:DDayUP 发帖时间:2020-08-20 10:50:00
- 带你轻松掌握51内核单片机
- STC15单片机实战项目,基于51内核,教学视频专辑免费下载,轻松掌握51内核单片机。STC15单片机实战项目-视频分享下载链接.zip
- 所属专栏: 技术交流 标签: 51 STC15 单片机 教程 发帖人:JackMCU 发帖时间:2020-07-28 13:04:00
- 51可以做的一些创意小作品
- 智能烟雾报警系统:51做主控芯片,加上SIM模块,GPS模块,烟雾传感器,想法用PPT展示了下,当时做的时候还做复杂了,有兴趣的同学可以完善一下物止星源-副本.zip
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 51,创意 发帖人:菜鸟在路上 发帖时间:2018-11-29 14:09:00
- 基于51单片机的微型电压表
- 很多新手包括我也是,学会用proteus后,很新奇但不知道仿真什么。今天我仿真了一个微型单片机,有兴趣的是新手可以仿真一下这个是我在proteus中的仿真,新手可以照猫画虎的试一下。制作一个电压表#include<reg51.h>#defineucharunsignedchar#defineuintunsignedintucharcodeled[10]={0xc0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90};uintvolt;sbitCLK=P3^3;sbitSTART=P3^0;sbitEOC=P3^1;sbitOE=P3^2;v...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 51单片机 发帖人:小马玩转单片机 发帖时间:2018-11-16 15:54:00
- 51断电保护中遇到的坑
- 这个坑卡了我好久,真心烦,在网上也没找到解决方法,是写一个关于掉电储存的,我不管怎么写,连续地址写入时总出现问题,只能一位掉电不丢失,最后在地址中间储存一个空格才行,实现多位掉电不丢失。好像是51的bug,有人知道是怎么回事吗
- 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 断电保护,51, 发帖人:菜鸟在路上 发帖时间:2018-10-24 19:10:00
- 利用51单片机输出pwm
- 单片机是可以输出PWM的,比较的麻烦。此时需要用到内部定时器来实现,可用两个定时器实现,也可以用一个定时器实现。用两个定时器的方法是用定时器T0来控制频率,定时器T1来控制占空比。大致的的编程思路是这样的:T0定时器中断让一个I0口输出高电平,在这个定时器T0的中断当中起动定时器T1,而这个T1是让IO口输出低电平,这样改变定时器T0的初值就可以改变频率,改变定时器T1的初值就可以改变占空比。下面重点介绍用一个定时器的实现PWM的方法。以周期为1ms(1kHZ)为例,要产生其它频率的PWM波,程序中只需作简单修改即可。用一个定时器时(如定时器T0),首先要确定PWM的周期T和占空比D,确定了...
- 所属专栏: 学学单片机 标签: 51 发帖人:小小宅138 发帖时间:2018-10-22 20:17:00
- 微型ktv
- 摘要:本设计给出了以AT89C52为核心的单片机控制系统,配以蓝牙模块,液晶显示模块,LED模块以及播放模块等组成。单片机通过蓝牙和无线通信系统联系起来,手机端负责发送数据,通过蓝牙发送给单片机,从而实现对音频按键的控制。通过D0~D7的八位数据端传输数据和指令的方式实现LCD的显示。通过制作硬件电路和软件的设计编写,然后进行软硬件的调试运行,最终达到设计电路的乐器运行。本系统运行稳定,具有实时显示队员信息、显示相应播放语句的歌词、硬件电路简单、软件功能完善、控制系统可靠、性价比较高等优点。关键词:AT89C52,音频功率放大,蓝牙遥控,流水小灯。Abstract:Thesystemisba...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 51,蓝牙,lcd,功放电路 发帖人:菜鸟在路上 发帖时间:2018-10-21 21:35:00
返回