结果:找到"5G",相关内容49条
- 2022年了,为什么5G还是这么慢?
- 已经2022年了,为什么我还是没觉得5G有多厉害?网速快、信号广、延时少、万物互联,是5G的宣传口号,而现实似乎都没能做到。国内的5G到底发展到了什么规模?截止2022年8月,我国运营商已累计在5G投资超过4000亿元,兴建5G基站规模达185.4万个,占全球5G基站的60%。(数据来源网络)规模如此庞大的投资,但是5G流量在移动流量中的占比却仅有27.2%,这里面还有一个很重要的原因,那就是很多时候,我们根本搜不到5G信号。根据数据显示,目前我国5G基站已经覆盖了全国所有地市一级和县城城区,87%的乡镇地区也已覆盖5G基站,但为何网络上抱怨5G信号不好的网友,仍然屡见不鲜呢?究其原因,还是...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 5G 发帖人:专说光通信 发帖时间:2022-11-25 17:15:00
- WDM-PON及其全球图景探究
- WDM-PON(波分复用-无源光网络)是将WDM技术与PON拓扑结构相结合,使工程师能够将高带宽传输到远距离的多个端点,它涵盖辅助管理和控制通道(AMCC)、ONU技术、光模块、OAM和保护切换等关键技术。凭借着这些关键技术,WDM-PON在5G承载网前传方案中具备以下技术优势:低时延WDM-PON拥有的AMCC技术在5G部署中,可无需使用帧处理或动态带宽分配(DBA)调度,此架构提供低延迟、低频抖动和不同前排接口的灵活配置。可为5G、政企等业务提供单独组网和业务性能保障高传输效率由于业务独占带宽没有DBA调度,逻辑点到点,节省时间提升传输效率;采用AMCC信号调顶技术,管理信道叠加在每个波...
- 所属专栏: 技术交流 标签: WDM-PON 5G 发帖人:专说光通信 发帖时间:2022-06-27 15:52:00
- 5G前传解决方案(下篇):彩光模块解决方案
- 5G前传建设需要部署大量基站,光纤资源的需求量远超4G,运营商主要采用WDM传输方案来减少光纤资源的消耗。为助力5G前传网络的快速部署,易飞扬推出了一系列工业级的25GSFP28彩光模块和5GOMUX无源模块,已通过全球市场验证并得到大规模商用。面向全球主流的5G运营商,每个5G基站和DU之间的传输需要6对25G彩光模块(WDM有源光模块),搭配WDM无源模块来实现。为平衡有源、无源模块和光纤资源的综合成本,目前市场上主要有两种5G前传WDM解决方案,分别采用6波长和12波长。6波长WDM解决方案主要针对光纤资源相对更丰富的场景:采用6个波长,搭配6个不同波长的彩光模块和6通道的单纤双向5G...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 5G前传 发帖人:专说光通信 发帖时间:2021-12-27 15:54:00
- 5G前传解决方案(上篇):灰光模块和HAOC解决方案
- 5G的建设依然在如火如荼地进行着,在前传领域便有多种解决方案。其中灰光模块和HAOC主要使用在光纤直驱和有源WDM中,彩光模块则用在各种WDM方案中。本篇我们介绍使用灰光模块和HAOC的5G前传解决方案。在5G前传光纤直驱和有源WDM这两种方案中,都需要用到灰光模块,其中,短距离场景也可以采用紧固型有源光缆(HAOC)替代灰光模块。易飞扬为5G运营商提供一整套的灰光产品,包括工业级的25G灰光模块SR、LR和ER双纤双向系列和BiDi单纤双向系列,以及具备优秀的防尘防潮能力的HAOC25G/100G系列,无惧5G前传严苛的室外环境。光纤直驱光纤直驱有双纤双向和单纤双向两种类型。其中,短距离光...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 5G前传 发帖人:专说光通信 发帖时间:2021-12-24 16:25:00
- 5G前传波分复用方案解析
- 在5G前传方案中,光纤直连方案过于浪费光纤资源,为节省光纤资源,波分复用方案被广泛采用。常用的波分复用分为CWDM(粗波分)和DWDM(密集波分)两种。DWDM的成本相对较高,在前传5-10km的传输需求下,用DWDM有点大材小用。于是三大运营商都推出了各自的5G前传CWDM方案,中国电信还额外提出了LWDM传输方案,中国移动则推出了Open-WDM传输方案,包括MWDM和CWDM。基于运营商5G前传需要,起浪光纤则推出了专门用于5G前传的无源波分复用器和解复用器,称为5GOMUX。包括CWDM、LWDM和MWDM,可选6波和12波,有插片式和LGX封装可选。以下是起浪光纤5G前传波分复用方...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 5G前传 发帖人:专说光通信 发帖时间:2020-12-31 15:53:00
- xWDM方案在5G前传中的对比分析
- 光模块是5G网络中实现光电相互转换的基础单元,广泛应用于无线及传输设备,是5G建设的重要部分。5G大规模建设的资金压力导致成本敏感,而光模块成本在5G前传部分设备中的占比高达50%以上。业界纷纷开展5G光模块的低成本方案研究,取得了长足进展,涌现出多种解决方案。5G前传都要求至少12个波长通道,因此三大运营商的方案,都以实现12波为目的。基于建设成本、功能实现等多方面的综合考虑,在实践中选择半有源型场景已经成为业内共识。而在半有源方案中根据实现波长的不同,也存在4种方案。CWDM:参考ITU-TG.694.2,通道间隔为20nm,支持18个波长;DWDM:参考ITU-TG.698.4(原G....
- 所属专栏: 技术交流 标签: 5G前传 发帖人:专说光通信 发帖时间:2020-08-14 16:21:00
- 5GNSA前传场景有哪些?
- 图片
- 所属专栏: 技术交流 标签: 5G前传 发帖人:专说光通信 发帖时间:2020-07-03 09:33:00
- 5G网络给直播带来哪些不一样的感受?
- 进入2020年,5G的身影频繁出现在我们生活中,抗击疫情中5G直播让全民共同见证火神山建设的神速,5G+远程会诊系统、5G远程医疗小推车、5G防疫机器人、5G+热成像技术等5G技术广泛应用;“5G+云网”360度全景呈现珠穆朗玛峰实时景观;5G直播阿里日全食实况......5G+直播正一步步进入我们的手机屏幕。5G是什么?简单说,5G就是第五代通信技术,波长为毫米级,具有高速率、大带宽、低时延三大特性。通俗点讲就是速度快、不拖延、挤不爆。速度快使用5G技术直播,相对4G而言,5G用户上行平均速率可达4G的十倍至百倍以上,现场每一帧直播画面都能实时传递,就算你足不出户也可以实时感受到现场的盛况...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 5G网络 发帖人:hycsystem 发帖时间:2020-06-23 11:57:00
- 5G袭来,助力光模块市场重返巅峰
- 5G时代袭来,让原本因全球4G基本部署完成后开始下滑的光模块市场重返巅峰,2019-23年CAGR有望达到11.5%。在过去的2019年,整体光模块市场规模达到约67亿美元,其中电信产品占比44.9%,数通产品(应用于数据中心和企业网)占比50.2%。2023年则有望达到46亿美元,4年CAGR11.5%。预计2021年巅峰时期,国内5G所需光模块市场规模有望达到69亿元人民币,25G光模块占比76.2%。根据网络架构,CU(centralunit,集中单元)与DU与宏基站的比例为1:6:48。其中一个DU与CU连接需要4支光模块,为50G/100G。CU与汇聚层以及核心网相连需要200G/...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 5G光模块 发帖人:专说光通信 发帖时间:2020-04-02 17:54:00
- 5G马上就来了,你准备好了吗?
- 5G,就是第五代移动通信标准的缩写。5G和前四代移动通信的不同之处在于前四代都是单一的技术,5G是前四代技术的总和,弥补了4G移动通信中所存在的漏洞,这样就使得5G的峰值速率更高,而且更加安全,覆盖范围更广,其技术更加的先进,而且能够满足当前人们对于网络的需求,是未来一段时间的主流趋势。5G网络的理论下行速度为10Gbps,相当于下载速度1.25Gbps。未来的5G时代,一部10GB蓝光画质级别的电影,不到20秒就下载完成。5G手机频段范围5G手机方面,根据信息显示,中国电信获得3400MHz-3500MHz共100MHz带宽的5G试验频率资源;中国联通获得3500MHz-3600MHz共1...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 5G 发帖人:人走茶凉 发帖时间:2019-11-11 15:07:00
返回