结果:找到"AOC",相关内容33条
  • AOC坏了怎么办?需要整条替换吗?
  • 前两期,我们介绍了专用于5G前传的HAOC。提到过AOC相较于光模块的优势:由于AOC的连接器和线缆直接相连,两端是封闭的,更容易避免环境和振动摇摆的影响;AOC光口不外露,不存在光口清洁和被污染的问题,系统稳定性和可靠性大大提升;但AOC的劣势也体现在此,正是因为AOC模块与线缆直接相连,当AOC出现故障时,就需要整条替换,这也是AOC相较于光模块+跳线连接的一大弊端。传统情况下,当AOC出现故障的时候,是无法现场修复的。要么需要把已经扎好的AOC光缆整捆线束解开,替换整条失效AOC,再恢复整捆线束;要么把失效的AOC光缆头用剪刀剪下,后期再把更换的AOC换上,这样既费时又费力。为了解决这...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: AOC 发帖人:专说光通信 发帖时间:2022-02-16 18:03:00
  • 200GAOC主流技术方案有哪些?
  • AOC有源光缆,因其低成本、高性能等特性,被广泛应用于超大规模数据中心和高性能计算(HPC)市场应用。AOC也不断向更高速率升级,100G、200G甚至400GAOC都不断有新产品推出。其中200GAOC无疑是近年正值当红的产品,那么200GAOC技术方案有哪些呢?市面上的200GAOC所采用的技术方案大抵相同,其中200GAOC封装多为QSFP-DD和QSFP56,调制方式从NRZ过渡到PAM4,而激光器则几乎都采用VCSEL激光器,以此实现200G光互连。200GAOC封装-QSFP-DD/QSFP56200GAOC主要采用新一代主流封装模式QSFP56和QSFP-DD,实现对QSFP前...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 200G AOC 发帖人:专说光通信 发帖时间:2020-04-24 15:58:00
  • 干货分享:这里有你不了解的有源光缆知识
  • 全球数据量爆发式增长,迈进高速光互连时代。带动了以存储、高速路由器和超级计算为核心的数据中心和高性能超算中心(HPC)市场的发展,而有源光缆产品就是这些核心设备之间的主要互连方式之一。现在就随着易飞扬的讲解,来了解AOC有源光缆吧。什么是AOC?有源光缆主动式光纤缆线,也叫作带芯片的光缆。英文全称ActiveOpticalCables,简称AOC。是将若干光收发器(Transceiver)以及光缆跳线(Jumper)组成的一套数据通信互联系统。有源光缆(AOC)=光收发器(Transceiver)+光缆跳线(Jumper)。AOC结构有源光缆可以分成三个功能部分:光发射部分、光接收部分和控制...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 有源光缆 AOC 发帖人:专说光通信 发帖时间:2020-04-15 11:04:00
  • 易飞扬发布双速率零误码100GQSFP28eSR4AOC适用高性能计算
  • [中国,深圳,2020年4月10日]为适配高性能超算场景和高频计算场景应用,易飞扬于近日发布零误码100GQSFP28eSR4光模块增强型系列产品:支持25G/28G每通道,在系统不开FEC前提下,使用OM4光纤传输100m零误码。开启FEC时,传输距离最高可达300米(OM4)。该系列产品同时可选支持工业级温度范围。易飞扬在多模VCSEL光模块和AOC领域深耕多年,其中数据中心AOC多模产品线业已从第一代10G/40GSRAOC过渡到现今市场主流应用的25G/100GSRAOC。基于细分市场的目的,易飞扬定义并开发了一系列差异化的AOC产品,包括超频低成本AOClite版本,标准SR4AO...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 有源光缆 AOC 发帖人:专说光通信 发帖时间:2020-04-11 14:18:00
  • 顺应时代潮流,2019年光模块市场前瞻
  • 2018年已经成为过去式,国内外形势风云变幻,不管是国家之间的贸易战还是著名人物的逝世都牵动着大伙的心;虽然国外通信行业寒冬已至,大规模裁员消息不绝于耳,但是国内市场却传来利好的政策环境。2019年迎面而来,对我们光器件厂商来说,不必去预测市场,只需要最快地顺应时代潮流,就能立于不败之地5G利好政策推动光模块市场持续前进12月19日至21日,中央经济工作会议于北京举行。会议确定2019年要抓好7项重点工作任务,其中明确提出了:加大制造业技术改造和设备更新,加快5G商用步伐,以及加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施的建设。2019年将成为国内5G设备商以及器件商至关重要的一年。5G商...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 400G AOC , 易飞扬 发帖人:专说光通信 发帖时间:2019-02-01 16:27:00
  • 易飞扬和AT&T就400GQSFP56-DDAOC等产品签署战略合作备忘录
  • 近日,奉行设计领先的光通信模块供应商易飞扬Gigalight,与美国领先的电信运营商AT&T,就400GQSFP56-DDAOC等产品签署战略合作备忘录。双方就下一代400G数据中心应用达成战略匹配,未来5年将在400G多项光互连产品进行合作,持续领先400G数据中心的高端应用。AT&T数月前邀请易飞扬Gigalight进行400G数据中心光互连的全面交流。易飞扬在数据中心光互连领域有着具有全球影响力的品牌,基于多年的技术积累与市场理解,创新地提出400G一代与400G二代光互连架构。基于易飞扬对于数据中心光互连的技术能力和服务精神,最终赢得AT&T的兴趣与认可。本次...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 400G QSFP56-DD AOC,200G AOC, 易飞扬 发帖人:专说光通信 发帖时间:2019-01-16 09:55:00
  • 10GSFP+AOC有源光缆知识分享
  • 今天易天光通信(ETU-LINK)给大家分享关于10GSFP+AOC有源光缆的相关知识,据所知无源光缆重量大、体积大,不符合数据中心对高密度的要求,而且由于电信号的性质,电磁干扰(EMI)限制了铜的性能和可靠性。然而,有源光缆AOC突破了无源线缆的局限性,并在高速数据传输中发挥了重要作用。关于10GSFP+AOC有源光缆有源光缆,AOC是ActiveOpticalFiber的简写;它看起来跟铜缆长得差不多,但是在传输方式和使用环境是不一样的。有源光缆主要用于短距离多通道数据通信应用中。有源光缆AOC由多模光纤、光收发器件、控制芯片和并行光模块组成。有源光缆AOC两端的光收发器(光模块)提供光...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 10G SFP+ AOC 发帖人:etulink 发帖时间:2018-12-21 16:12:00
  • 「AOC线缆」100GQSFP28AOC有源光缆类型有哪些呢?
  • 大数据时代,高密度、高带宽应用越来越多,此时基于铜线的电缆系统就显得捉襟见肘。为保证传输的稳定性及灵活的应用性,用户迫切需求一种新型产品来作为高性能计算和数据中心的主要传输媒质,在这种情况之下有源光缆产品应运而生。在光通信市场中,AOC有源光缆具有多种封装和速率,而在本文中,易天光通信给大家介绍的是100GQSFP28AOC有源光缆。100GAOC有源光缆的结构简单理解,有源光缆由两个光收发器和一根光缆跳线组成,并且两端的光纤收发装置和不同长度的OM3或OM4多模光纤组成。100GQSFP28AOC有源光缆有哪些呢?100GAOC有100GQSFP28有源光缆AOC和100GQSFP28to...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: AOC线缆 100G QSFP28 AOC 光模块 发帖人:光纤模块 发帖时间:2018-08-01 14:34:00
  • 技术解释:200G-QSFPDDAOC有源光缆结构和工作原理
  • 数据中心的高速发展,用户需求的增大。为了满足用户的需求,光通信传输的传输速率也随之增大发展,从之前的10G、25G发展到今天的100G、200G等。200G对于现在这个100G独占鳌头的时代,可以说是一个新的突破。200G速率的产品现在有200G的光模块和200GAOC有源光缆。这里,易飞扬通信给大家介绍的是200G-QSFPDDAOC有源光缆结构和工作原理。200GAOC有源光缆组成我们知道,有源光缆是有集成光电器件组成,用于数据中心、高性能计算机、大容量存储器等设备间进行高速率、高可靠性互联的传输设备,它通常满足工业标准的电接口,通过内部的电-光-电转换,使用光缆的优越性进行数据传输。2...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 200G-QSFP-AOC 200G-AOC 易飞扬有源光缆 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-03-02 14:46:00
  • AOC专题:什么是有源光缆AOC?有哪些速率?有哪些优点和缺点?
  • 大数据时代,高密度、高带宽应用越来越多。为保证传输的稳定性及灵活的应用性,用户迫切需求一种新型产品来作为高性能计算和数据中心的主要传输媒质,在这种情况之下有源光缆AOC产品应运而生。既然有源光缆是为了满足更好宽带和密度而诞生的产物,那么,你知不知到什么是有源光缆AOC?有源光缆AOC有哪些应用?它又有哪些优点和缺点?下面就由小编一一为你解答。什么是有源光缆AOC?有源光缆(ActiveOpticalCables,简称AOC)是两端装有光收发器件的光纤跳线,需要借助外部能量来完成光/电信号的相互转化。有源光缆AOC由哪些零件组成?有源光缆由四个主要的零件组成,高密度电接头是其中一个部件。作为接...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: AOC 有源光缆AOC 发帖人:专说光通信 发帖时间:2017-12-21 14:55:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: