结果:找到"AOC线缆",相关内容715条
- 数据中心100G以太网布线方案
- 随着云计算、大数据、移动互联网的兴起,互联网流量与日俱增,因此全球数据中心的服务器数量增速不断提升,规模也在日益增大,数据中心也开始向100G以太网部署。下面易天光通信(ETU-LINK)就给大家介绍下数据中心100G以太网布线方案。目前,100G数据中心网络布线传输解决方案常用的产品有100GQSFP28DAC高速线缆、100GQSFP28AOC有源光缆、100GQSFP28光模块三款产品,但每款产品的适用场景都不同。一、100GQSFP28DAC高速线缆(1-5M)100GQSFP28DAC高速线缆包括100GQSFP28转QSFP28DAC、100GQSFP28转2*50GQSFP28...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 100G光模块 DAC高速线缆 AOC有源光缆 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-08-10 18:13:00
- 易天光通信10GSFP+AOC有源光缆介绍
- 在谈10GSFP+AOC有源光缆前,我们先来了解下什么是AOC有源光缆。有源指的是有源光缆在通信的过程中需要借助外部能源才能进行光电转换。光缆指的是有源光缆是用光纤来作为传输介质的。现在,你知道什么叫有源光缆了吧。有源光缆的出现是因为基于铜线电缆系统已经不能满足用户的数据传输需求,相比高速线缆,有源光缆的带宽更大,体积重量更轻,电磁干扰度低,传输距离更长,散热性更好等优点,成功替代高速线缆,成为大型数据中心和高性能计算集群中主流的应用方案。了解了有源光缆的含义以及优点后,接下来易天光通信(ETU-LINK)进入主题,给大家介绍下10GSFP+AOC有源光缆的特点以及应用。10GSFP+AOC...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 10G有源光缆 AOC有源光缆 SFP+AOC光缆 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-07-16 15:39:00
- 干货分享:这里有你不了解的有源光缆知识
- 全球数据量爆发式增长,迈进高速光互连时代。带动了以存储、高速路由器和超级计算为核心的数据中心和高性能超算中心(HPC)市场的发展,而有源光缆产品就是这些核心设备之间的主要互连方式之一。现在就随着易飞扬的讲解,来了解AOC有源光缆吧。什么是AOC?有源光缆主动式光纤缆线,也叫作带芯片的光缆。英文全称ActiveOpticalCables,简称AOC。是将若干光收发器(Transceiver)以及光缆跳线(Jumper)组成的一套数据通信互联系统。有源光缆(AOC)=光收发器(Transceiver)+光缆跳线(Jumper)。AOC结构有源光缆可以分成三个功能部分:光发射部分、光接收部分和控制...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 有源光缆 AOC 发帖人:专说光通信 发帖时间:2020-04-15 11:04:00
- 易飞扬发布双速率零误码100GQSFP28eSR4AOC适用高性能计算
- [中国,深圳,2020年4月10日]为适配高性能超算场景和高频计算场景应用,易飞扬于近日发布零误码100GQSFP28eSR4光模块增强型系列产品:支持25G/28G每通道,在系统不开FEC前提下,使用OM4光纤传输100m零误码。开启FEC时,传输距离最高可达300米(OM4)。该系列产品同时可选支持工业级温度范围。易飞扬在多模VCSEL光模块和AOC领域深耕多年,其中数据中心AOC多模产品线业已从第一代10G/40GSRAOC过渡到现今市场主流应用的25G/100GSRAOC。基于细分市场的目的,易飞扬定义并开发了一系列差异化的AOC产品,包括超频低成本AOClite版本,标准SR4AO...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 有源光缆 AOC 发帖人:专说光通信 发帖时间:2020-04-11 14:18:00
- 25GSFP28DAC高速线缆与AOC有源光缆有什么区别?
- 25GDAC高速线缆和25GAOC有源光缆都可以实现25Gbps的数据传输,但是它们之间有什么区别呢?易天光通信(ETU-LINK)在本文中为大家重点介绍这两种线缆的区别。常见25GSFP28DAC和AOC有源光缆解决方案(如图)1、25GSFP28DAC高速线缆25G高速线缆采用镀银导体和发泡绝缘芯线,具有优良的衰减性能和低延时性能,令信号传输正确无误,还可以提高传输速度,是一种代替光模块的短距离连接解决方案,价格要比同类型的光模块便宜很多,在短距离连接应用中受到了广泛欢迎。2、25GSFP28AOC有源光缆25G有源光缆是可以克服传统高速线缆的带宽限制,并且这种25G有源光缆可以为高速线...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 25G高速线缆 25G有源光缆 AOC DAC 发帖人:光纤模块 发帖时间:2018-11-13 17:41:00
- 分享40G网络QSFP+DAC/AOC直连线缆解决方案知识
- 直连线缆是一种替代光模块的理想短距离连接解决方案,分为高速线缆(DAC)和有源光缆(AOC)两大类,具有价格便宜、使用方便等优点,受到了人们的广泛关注。现在,随着40G网络的广泛应用,QSFP+直连线缆也逐渐普及起来。易天光通信(ETU-LINK)将通过本文详细介绍市场上常见的QSFP+直连线缆解决方案。40GQSFP+高速线缆(DAC)40GQSFP+高速线缆(DAC)采用铜缆作为传输介质,有无源和有源两种。40GQSFP+无源高速线缆(DAC)无需供电,功耗较低,但传输距离也较短;40GQSFP+有源高速线缆(DAC)的传输距离则要更长一些。根据铜缆两端接头的不同,40GQSFP+高速线...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 40G QSFP+ DAC AOC 光模块 线缆 有源光缆 发帖人:etulink 发帖时间:2018-10-11 16:55:00
- 「AOC线缆」100GQSFP28AOC有源光缆类型有哪些呢?
- 大数据时代,高密度、高带宽应用越来越多,此时基于铜线的电缆系统就显得捉襟见肘。为保证传输的稳定性及灵活的应用性,用户迫切需求一种新型产品来作为高性能计算和数据中心的主要传输媒质,在这种情况之下有源光缆产品应运而生。在光通信市场中,AOC有源光缆具有多种封装和速率,而在本文中,易天光通信给大家介绍的是100GQSFP28AOC有源光缆。100GAOC有源光缆的结构简单理解,有源光缆由两个光收发器和一根光缆跳线组成,并且两端的光纤收发装置和不同长度的OM3或OM4多模光纤组成。100GQSFP28AOC有源光缆有哪些呢?100GAOC有100GQSFP28有源光缆AOC和100GQSFP28to...
- 所属专栏: 技术交流 标签: AOC线缆 100G QSFP28 AOC 光模块 发帖人:光纤模块 发帖时间:2018-08-01 14:34:00
- 100GAOC有源光缆和100G高速线缆有什么区别?
- 我们知道,100G有源光缆AOC和100G高速线缆都有着传输数据的作用。但是,100GAOC有源光缆和100G高速线缆之间又存在着一定的区别。易飞扬通信将在这里为大家详细介绍一下100G有源光缆和100G高速线缆的区别有哪些。何为100GAOC有源光缆?100GAOC有源光缆是指通信过程中需要借助外部能源,将电信号转换成光信号,或将光信号转换成电信号的通信线缆,光缆两端的光收发器提供光电转换以及光传输功能,并且传输速率达到100Gb/s.何为100G高速线缆?100G高速线缆采用镀银导体和发泡绝缘芯线,具有优良的衰减性能和低延时性能,令信号传输正确无误,还可以提高传输速度,是一种代替光模块的...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 100G AOC 有源光缆 高速线缆 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-03-19 15:07:00
- 什么高速线缆DAC?有了有源光缆AOC为何还选择DAC?
- 有源光缆大家听多了,,不知道大家知不知道高速线缆DAC?在数据中心和互联数据高速发展的时代,DAC凭借其出色的简便性与价格优势极大地扩张其市场,在IDC市场方面更是占领了极大份额。什么是高速线缆DAC?高速线缆(DirectAttachCable)简称DAC,一般译为直接连接电缆或直连铜缆。是指在高速跳线的两端都装上光模块,通过将交换机连接到路由器或服务器上,广泛应用于存储区域网络、数据中心和高性能计算机连接,在网络通信中正逐渐崛起。高速线缆DAC的结构是什么?简单来说,高速线缆DAC是在一根线缆的两端接上光模块。详细来说,高速线缆DAC是以镀银导体和发泡绝缘芯线为材料,采用线对屏蔽及总屏蔽...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 高速线缆DAC 有源光缆AOC 发帖人:专说光通信 发帖时间:2017-12-26 14:15:00
- AOC专题:什么是有源光缆AOC?有哪些速率?有哪些优点和缺点?
- 大数据时代,高密度、高带宽应用越来越多。为保证传输的稳定性及灵活的应用性,用户迫切需求一种新型产品来作为高性能计算和数据中心的主要传输媒质,在这种情况之下有源光缆AOC产品应运而生。既然有源光缆是为了满足更好宽带和密度而诞生的产物,那么,你知不知到什么是有源光缆AOC?有源光缆AOC有哪些应用?它又有哪些优点和缺点?下面就由小编一一为你解答。什么是有源光缆AOC?有源光缆(ActiveOpticalCables,简称AOC)是两端装有光收发器件的光纤跳线,需要借助外部能量来完成光/电信号的相互转化。有源光缆AOC由哪些零件组成?有源光缆由四个主要的零件组成,高密度电接头是其中一个部件。作为接...
- 所属专栏: 技术交流 标签: AOC 有源光缆AOC 发帖人:专说光通信 发帖时间:2017-12-21 14:55:00
返回