结果:找到"Altium",相关内容27条
- 新人小白求教
- 我在立创EDA设计了原理图,后来因为没有外网,PCB设计的时候是从立创EDA导出然后用AltiumDesigner10画的,现在有外网了,原理图做了些改动,可以把AltiumDesigner10画的PCB上传到立创EDA上进行更新吗?
- 所属专栏: PCB设计 标签: PCB更新 Altium Designer 发帖人:惊心动魄 发帖时间:2021-09-07 09:23:00
- 导出Altium格式文件,用AD10打开是空白
- 这两天试着用EDA导出Altium格式文件,用AD10打开是空白,前阵都能正常导出,今天使用的时候就发现用不了。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 导出 Altium 发帖人:MTW12345 发帖时间:2021-02-08 12:19:00
- AltiumDesigner画图不求人403D模式下快速翻转PCB
- 原文地址(有视频教程):https://mp.weixin.qq.com/s/A7DiQ9lYIQLJcoC3UpQJ_w往期技术文章:https://mp.weixin.qq.com/s/53TP7kaH4Z4CzIj-URsFyA
- 所属专栏: 技术交流 标签: Altium 原理图 PCB 发帖人:电子芯Main先生 发帖时间:2019-08-24 18:12:00
- AltiumDesiger设计PCB如何丝印上汉字?
- 我使用AltiumDesiger设计PCB,希望丝印上汉字。在AltiumDesiger的String的属性里,只有把默认的”Stroke“改为“TrueType",PCB上才能显示汉字。然而把这个PcbDoc文件上传到嘉立创下单助手之后,提示出现了非法的字符,而不能正常下单。应该如何操作呢?
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: Altium 汉字 发帖人:JeffYin 发帖时间:2019-07-03 14:21:00
- eda无法导入AD原理图
- 创建了工程后打开AD的原理图和PCB,都提前用AD另存为ascii格式的,导入PCB正常,但是导入原理图就一直显示正在连接服务器,几小时过来还是,原理图文件还不到1M大小
- 所属专栏: 原理图设计 标签: EDA ALTIUM DESIGNER 发帖人:cheny3922 发帖时间:2018-09-21 09:32:00
- 最新版AltiumDesigner17.1.5画PCB板外框问题
- 新版AltiumDesigner17.1.5画PCB板外框不能放在KeepOut层了,只能放在机械1层了原来是开孔、外框都放在KeepOut层现在外框放在机械1层,如果KeepOut层放有圆环,现在圆环还会开孔吗?
- 所属专栏: PCB设计 标签: Altium Designer 17 PCB 发帖人:KH 发帖时间:2017-09-19 15:37:00
- 电路图更新版本问题
- 请教一下,我一般画一个电路出来一般都改好几次才成型,假如我画了第一版本V1.0电路板,但是这版本不完善,需要删除一些电路,在增加一些电路等等操作。当我改完之后的原理图需要更新到V1版本的pcb中,但是这时候有一些元器件已经删除了,有一些元器件已经增加了。然后我的元器件编号都变了,怎样更新到V1版本pcb中,还尽量不破坏V1版本的PCB布局布线等。大家在改板子的时候有什么好的操作。
- 所属专栏: 技术交流 标签: altium designer 发帖人:etalacc 发帖时间:2017-09-07 23:02:00
- 最新LC集成库地址?
- 更新了没有??????记得有新库。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 封装库 Altium 发帖人:大风刮过 发帖时间:2017-06-04 10:14:00
- 充电咯!最新PCB设计软件AD17的视频教程
- AltiumDesigner应该是目前电子设计人群中,特别是电子初学者中,使用人数最多的一款EDA软件吧!来,我们一起看视频,学习充电咯下载地址:https://pan.baidu.com/s/1jIBQNkE密码:a7xz
- 所属专栏: PCB打样 标签: AD Altium-Designer 发帖人:ChessWorld 发帖时间:2017-05-23 16:43:00
- 求大神解决Altium的3D视图问题
- 问题描述:最近小弟画了个PCB,按键盘3可显示白底的三维图,板子真实感强,走线看的很清晰。如下图所示:然后按键盘2可以切回正常模式继续画板。如果一点点击了工具栏上的“Altium3DBlue”,即可出现如下图所示的效果,此时PCB变成了灰底的三维图,走线很难辨认清。以后如果再使用键盘3切回三维效果图,都是这种灰底三维图,再也回不到当初的白底三维图了。求Altium大神支招,解决这个问题。不胜感激。
- 所属专栏: 技术交流 标签: Altium 3D视图 发帖人:PeterPan 发帖时间:2017-05-21 20:38:00
返回