结果:找到"BT/BLE蓝牙",相关内容181条
- HS6621CG低功耗调试开发资料
- HS6621CG低功耗调试低功耗蓝牙产品HS6621,实际调试结果在5-7个uA左右低功耗外设控制标志位昂瑞微.pdf
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 低功耗蓝牙 BLE 发帖人:动能1234 发帖时间:2022-12-27 14:57:00
- 蓝牙芯片NRF51822与NRF52832的性能对比
- 1功耗方面:nRF52832更是在nRF51822的基础上简直将功耗降低了一半2更好的RF体现,主要是发射功率和接纳敏感度更好。发射功率,他哥俩适当,都是+4dbm,nrf52832的灵敏度是-96dbm,nrf51822的接纳灵敏度是-93dbm。3更强的处理才能,nrf52832的处理器M4F,Cortex-M4F增加一个(浮点运算单元)FloatingPointunit,浮点运算单元可以用来敷衍更多的运算要求。nrf51822选用的仍是Cortex-M0内核。Cortex-M0内核是低功耗的内核,它合适收集传感器数据,在运转算法方面不及Cortex-M4F。4支撑更多的RAM和Flas...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 蓝牙 芯片 NRF51822 NRF52832 BLE NORDIC 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2020-09-03 16:23:00
- BLE/Zigbee双模无线MCUCH579
- 概述:CH579是集成BLE和ZigBee双模无线通讯的ARM内核32位微控制器。片上集成低功耗蓝牙BLE通讯模块、ZigBee通讯模块、以太网控制器及收发器、全速USB主机和设备控制器及收发器、段式LCD驱动模块、ADC、触摸按键检测模块、RTC等丰富的外设资源。芯片框图:特点:32位ARMCortex-M0内核,最高40MHz系统主频内置32KSRAM,250KBCodeFlash,2KBDataFlash,4KBBootLoader,支持ICP、ISP和IAP,支持OTA无线升级蓝牙BLE和ZigBee双模,BLE兼容BluetoothLowEnergy4.2规范,ZigBee兼容IE...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 蓝牙 BLE Zigbee WCH MCU CH579 发帖人:WCHCN 发帖时间:2018-11-30 15:41:00
- 更低价更优惠:Espressif乐鑫ESP32-D0WDQ6无线系统级芯片(32-bitMCU&2...
- ESP32-D0WDQ6样品和批量(优惠于官方价格):http://www.szlcsc.com/so/product/details_141019.html商品编号:C129733商品名称:ESP32-D0WDQ6编带厂家型号:ESP32-D0WDQ6封装规格:QFN-48_6x6x04P品牌:Espressif乐鑫商品类别:无线收发芯片
- 所属专栏: 代售推荐 标签: ESP32 无线 WIFI BT/BLE蓝牙 IOT 物联网 2.4GHz Wi-Fi和蓝牙双模 发帖人:暧若初见 发帖时间:2018-03-19 15:10:00
- Espressif乐鑫ESP32-D0WDQ6无线系统级芯片(32-bitMCU&2.4GHzWi...
- 乐鑫(EspressifSystems)研发设计IoT业内集成度最高、性能最稳定、功耗最低的无线系统级芯片。ESP32-D0WDQ6集成无线2.4GHzWi-Fi和蓝牙双模的单芯片方案,具有两个可单独控制的CPU内核,采用台积电(TSMC)超低功耗40纳米工艺,拥有最佳的功耗性能、射频性能、稳定性、通用性和可靠性,适用于各种应用和不同功耗需求。ESP32系列产品型号包括ESP32-D0WDQ6,ESP32-D0WD,ESP32-D2WD,ESP32-S0WD。ESP32-D0WDQ6样品和批量(优惠于官方价格):http://www.szlcsc.com/so/product/details...
- 所属专栏: 代售推荐 标签: ESP32 无线 WIFI BT/BLE蓝牙 IOT 物联网 2.4GHz Wi-Fi和蓝牙双模 发帖人:暧若初见 发帖时间:2018-02-08 15:32:00
- 蓝牙模块MS50SF7
- 1.概述MS50SF7是采用NordicnRF52832设计的贴片蓝牙4.2模块。它是一款高性价比、低功耗的片上系统(Soc)解决方案,适合蓝牙低功耗的应用,它降低了建立网络节点的成本。它有一个ARM内核Cortex-M4F的RF收发器,MCU有更快的运行速度,内核运行速度达到64Mhz,它能够实现更强大的运算能力以及浮点运算的技术,能实现非常复杂的算法。512KBFLASH程序空间、64KBRAM和其它功能强大的配套资源。它适用于低功耗系统、超低的睡眠电流及运行时的低功耗。产品特征蓝牙低功耗兼容技术支持远程的应用精确的接收信号强度检测(RSSI)符合CE(欧洲)和FCC(美国)认证标准内含...
- 所属专栏: 技术交流 标签: ibeacon,BLE,蓝牙网关,防丢器,蓝牙模块 发帖人:云里物里 发帖时间:2017-11-30 16:41:00
- 蓝牙模块MS50SF5
- 1.概述MS50SF5是采用NordicnRF52832设计的贴片蓝牙4.2模块。它是一款高性价比、低功耗的片上系统(Soc)解决方案,适合蓝牙低功耗的应用,它降低了建立网络节点的成本。它有一个ARM内核Cortex-M4F的RF收发器,MCU有更快的运行速度,内核运行速度达到64Mhz,它能够实现更强大的运算能力以及浮点运算的技术,能实现非常复杂的算法。512KBFLASH程序空间、64KBRAM和其它功能强大的配套资源。它适用于低功耗系统、超低的睡眠电流及运行时的低功耗。产品特征蓝牙低功耗兼容技术支持远程的应用精确的接收信号强度检测(RSSI)符合CE(欧洲)和FCC(美国)认证标准内含...
- 所属专栏: 技术交流 标签: ibeacon,BLE,蓝牙网关,防丢器,蓝牙模块 发帖人:云里物里 发帖时间:2017-11-29 16:58:00
- 蓝牙模块MS50SF4
- 1.概述MS50SF4是采用NordicnRF52832设计的贴片蓝牙4.2模块。它是一款高性价比、低功耗的片上系统(Soc)解决方案,适合蓝牙低功耗的应用,它降低了建立网络节点的成本。它有一个ARM内核Cortex-M4F的RF收发器,MCU有更快的运行速度,内核运行速度达到64Mhz,它能够实现更强大的运算能力以及浮点运算的技术,能实现非常复杂的算法。512KBFLASH程序空间、64KBRAM和其它功能强大的配套资源。它适用于低功耗系统、超低的睡眠电流及运行时的低功耗。产品特征蓝牙低功耗兼容技术支持远程的应用精确的接收信号强度检测(RSSI)符合CE(欧洲)和FCC(美国)认证标准内含...
- 所属专栏: 技术交流 标签: ibeacon,BLE,蓝牙网关,防丢器,蓝牙模块 发帖人:云里物里 发帖时间:2017-11-29 09:01:00
- 云里物里全线产品亮相CeBIT2017受热捧
- 2017年3月20日至3月24日,德国汉诺威消费电子、信息及通信博览会在德国汉诺威举行。深圳市云里物里科技有限公司携带全线产品参与了此次盛会(后文简称为CeBIT2017),参展产品包括蓝牙智能防丢系列、传感器系列、iBeacon/Eddystone系列、物联网解决方案等。其中F3蓝牙智能防丢器和S1温湿度传感器一经展出,就得到观展人群的极大关注。展会现场据了解,深圳云里物里科技股份有限公司是一家物联网(IOT)解决方案供应商,在中国荣获2016年度Beacon硬件销量冠军。秉承“让每个物体接入物联网”的企业使命,云里物里多年来一直专注于IOT领域的研发创新,为客户提供有竞争力的IOT解决方...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: ibeacon,BLE低功耗蓝牙,IoT蓝牙网关,防丢器,蓝牙模块 发帖人:云里物里 发帖时间:2017-11-10 09:02:00
- 蓝牙模块基础知识介绍
- 蓝牙模块基础知识介绍(本文来自网络,版权归该文的原创作者)随着近年来蓝牙技术的不断发展,在功耗不断降低的情形下,蓝牙的传输速率也不断地得到提高,使蓝牙的应用范围更加广泛。但若想设计一套完善的蓝牙系统,就必须充分掌握蓝牙的相关技术知识,如:射频设计、协议堆栈、系统集成及蓝牙模块的选型等方面的专门知识。本文将介绍其中蓝牙模块基础知识。1、数据透传蓝牙模块可以通过串口(SPI、IIC)和MCU控制设备进行数据传输。蓝牙模块可以做为主机和从机。主机就是能够搜索别的蓝牙模块并主动建立连接,从机则不能主动建立连接,只能等别人连接自己。2、低功耗低功耗蓝牙(BluetoothLowEnergy),简称BL...
- 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 蓝牙 Bluetooth BT 发帖人:大白马 发帖时间:2017-10-25 17:02:00
返回